.png)
最近では、建設業が電気なしでできることはあまりありません。機械を操作している場合でも、通信機器を使用している場合でも、夜間の作業現場で照明を提供する場合でも、信頼性の高い電源が不可欠です。 ポータブル発電機のレンタルは、停電時の信頼性の高いバックアップ電源として、または送電網が利用できない遠隔地の現場での主要な電力源として機能します。
お近くの Cat Rentals℠ では、信頼性の高いポータブル発電機を幅広くレンタルできます。Caterpillarおよびその他の評判の高いメーカーの牽引可能なディーゼルおよびガスモデルを、幅広いサイズ、構成、出力容量で取り揃えています。
ポータブル発電機は、建設プロジェクトに多くの利点をもたらします。
- モビリティ: トレーラー搭載型発電機は車両に簡単に取り付けられるため、必要な場所に正確に運搬して配置できます。また、ある現場から別の現場に輸送することもできます。
- 柔軟性: すべての現場には異なる電力要件があります。手工具やその他の小型機器に電気が必要な場合もあれば、重機、照明、さらには仮設オフィスや避難所に電力を供給する必要がある場合もあります。多くのポータブル発電機モデルには電圧セレクタースイッチが含まれています。出力をタスク要件に合わせることができるため、安全で効率的な発電機の動作が保証されます。
- 連続電力: 突然の嵐、停電、その他の自然または人為的な出来事により、送電網から数時間以上電気が停止する可能性があります。ポータブル発電機を主電源またはバックアップ電源として使用すると、予期せぬ電力損失のリスクが軽減され、プロジェクトが前進し続けることができます。
- 安全性: 突然の停電は、作業現場で危険な状況を引き起こします。乗組員は暗闇の中に取り残され、さまざまな危険を引き起こす可能性があります。電気不足により使用中に機能しなくなる工具や機械も、作業者に危険をもたらす可能性があります。ポータブル発電機は、これらの状況やその他の潜在的に危険な状況を回避するのに役立ちます。
- コストのかかる遅延の回避: 予期せぬ遅延やダウンタイムは、プロジェクトのコストを大幅に増加させ、収益性に影響を与える可能性があります。ポータブル発電機は、電力の流れを維持することで、スケジュールどおりに作業を完了するのに役立ちます。
当社のポータブル発電機レンタル在庫には、業界で最も信頼されているメーカーの1つであるCaterpillarの多くのオプションが含まれています。Caterpillarに加えて、70を超える相手先商標(OEM)ブランドの機器を取り扱っています。ポータブル発電機を提供する当社のブランドは次のとおりです。
プラマックグループ
Pramac Group は、イタリアの大手発電機機器メーカーです。同社の発電機は、エネルギー、建設 、 マテリアルハンドリング業界に 信じられないほどの価値を提供します。
Pramac Groupのポータブル発電機には、いくつかのシリーズがあります。
- 携帯型インバータ発電機用Pシリーズ
- 効率的、軽量、コンパクトな発電機のためのEシリーズ
- コンパクトで長時間稼働する発電機用のESシリーズ
- エネルギー集約型アプリケーション向けのPXシリーズ
- 業務用アプリケーション向けのSシリーズ
- プレミアムプロフェッショナル向けのSPシリーズ
ALLMAND
Allmand は、80年以上にわたって信頼性の高い電源ソリューションを提供してきました。同社のポータブル発電機は、建設、鉱業、 石油・ガス、その他の産業での用途における特別な電力ニーズに役立ちます。
Allmand ポータブル発電機の機能には次のようなものがあります。
- 任意のモーターサイズを始動する機能
- さまざまな現場の地形をナビゲートする耐久性
- 最大204ガロンの燃料タンク容量
- 最大120キロワット(kW)の出力
Cat Rentals から発電機をレンタルすると、あらゆる段階で優れたサービスを受けることができます。お客様が選択した発電機が、お客様の作業現場での特定の発電機のニーズを満たしていることを確認します。また、最も必要なときにユニットががっかりしないように、タイムリーな修理とメンテナンスも提供します。当社の柔軟なレンタル条件は、お客様の使用状況と予算要件に合わせて調整されます。
レンタル用のポータブル発電機の 現在のセレクションを確認してください。ご不明な点がございましたら、1-800-RENT-CAT までお電話ください — 24 時間 7 日対応いたします。簡単な見積もりをリクエストするには、便利な オンラインお問い合わせフォームに記入して送信してください。 また、他のレンタル機器オプション を調べて、必要なものをすべて入手することもできます 。
必要なことは何でもする重機の専門家から適切な発電機製品をレンタルしてください。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります