.png)
コンパクトな建設機械は、より重い建設機械から独自の一連の利点を提供します。職場で使用する製品を決める際には、それぞれのタイプの利点を理解することが役立ちます。
重いモデルはコンパクトなマシンよりも大きなパワーを提供する傾向がありますが、コンパクトなモデルは高い実用性を提供します。重い機械とコンパクトな機械の適切なバランスは、効率と利益を向上させることができます。次のプロジェクトでコンパクトな機器を選択するときは、次の 7 つの要素を考慮してください 。
1. 機動性
小型で軽量な構造のため、コンパクトな機器は狭いスペースでもうまく機能します。コンパクトモデルには、オフセット掘削や 360 度回転などの機能があり、狭いエリアでの制御が容易になります。高品質でコンパクトな機器は、重いモデルと比較して、狭いスペースで多くの作業を完了するのに十分なパワーを提供します。
2. 燃料費
コンパクトな建設機械があれば、燃料費を節約できます。小型設計により、これらのモデルは現場を移動する際に平均よりも少ない燃料を使用できます。また、燃費の良い車両でコンパクトな機器を牽引して、さらに節約することもできます。
3. 騒音と衝撃
周囲への影響を少なくする必要がある状況では、コンパクトな機器の使用を検討してください。これらの製品は、大型モデルよりも騒音が少ない傾向があり、より静かな環境を作り出すのに役立ちます。また、近くの芝生を保護する必要がある場合にも、接地圧が低くなります。
4. 使いやすさ
小型・軽量の小型機器により、オペレーターの制御が容易です。コンパクトなモデルは狭いスペースにフィットし、最高の結果を得るための精密なステアリングを提供します。また、読み込み時間が短縮され、人件費の節約にもつながります。モデルやオペレーターの経験によっては、コンパクトモデルの使用方法を習得するのにかかる時間が短くなる場合もあります。
5. ライセンス
使用するモデルによっては、コンパクトな機器により人件費とライセンス費を節約できます。コンパクトな機械は軽量であるため、小型の運搬車両で輸送できます。荷物が軽いため、商用運転免許証の代わりに運転手免許証を持つドライバーが車両を運転できます。これらの要件により、機器運搬のための人員配置がより多用途になります。
6. アタッチメントの選択
重い機器と同様に、コンパクトな機器はさまざまなタイプのアタッチメントで動作します。同じマシンで複数のタスクを実行できるため、設備コストを節約できます。勤勉な業界全体の仕事を完了する幅広いアタッチメントからお選びください。
7. レンタルオプション
コンパクトな機器をレンタルする場合は、さまざまな仕事に適したさまざまなオプションから選択できます。お選びいただく方法については、お近くのCat® 担当者にお問い合わせください。
Cat Rentals℠ でコンパクトな建設機械をレンタルする
Cat Rentals では 、Caterpillar やその他の信頼できるブランドのコンパクトな機器を幅広く取り揃えています。当社は、お客様の利便性のために、柔軟なレンタル プランと世界中の 1,300 以上の場所を提供しています。1-800-RENT-CAT に電話 するか、 簡単な見積も りを入手して、ニーズに最適なレンタル パッケージを作成してください。
このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります