装備フリートを越冬させる方法
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

あなたが寒冷地で稼働する建設機械を扱う会社のオーナーまたはマネージャーであれば、寒さがもたらす課題をご存知でしょう。地面が凍り始め、雪が降り始めると、状況は急速に変化します。あっという間に、あなたは風化して立ち止まる可能性があります。

中西部中部、カナダ、アラスカなどの北部地域の四季気候は、南部や大陸の沿岸地域とはまったく異なる運用パラメータを持っています。ゼロ以下の性能が予想される場合は、機械に特別な注意が必要です。また、季節的な保管のための適切な準備も必要です。

雪の中でナメクジットする場合でも、機器を小屋に送る場合でも、防寒は必須です。冬の備品を保管したり、冬の備品の操作の準備をしたりするには、ある程度の事前の検討と整理が必要です。越冬装備に役立つように、フリートの越冬に関する貴重な情報をいくつか紹介します。

セクションにジャンプします。

クイック見積もりを取得する

なぜ機器を防寒するのですか?

機器運用ビジネスに携わるほとんどの人と同じように、フリートには多くの資本が縛られています。機器や機械は貴重な投資です。すべての重要な資産と同様に、機器には注意と注意が必要です。これは、寒い季節に機械を操作したり、冬に保管したりする場合は特に当てはまります。

温度は、機器の動作と保管に影響を与える主要な要因です。極端な熱と湿気が機械に損傷を与える可能性があるのと同じように、温度が過度に低下すると大きな打撃を受ける可能性があります。重機の防寒にかかる時間と労力は、拒否できない投資収益率をもたらします。

ビジネスの性質と作業する地域によっては、機械を一年中稼働させるという選択肢がある場合があります。造園設備を氷や雪の除去サービスに変えるかもしれません。または、フリートを駐車して、季節が変わり、大自然が快適な作動温度に戻るまで待つこともできます。

冬に向けて機器を保管する場合でも、気温が下がってもトラック輸送を続ける場合でも、機械にいくつかの変更を加える必要があります。これにより、寒さの中で適切にパフォーマンスを発揮できるように、燃料と潤滑油が変化する可能性があります。あるいは、悪天候時の一時的なダウンタイムに備えて機器を調整することを意味するかもしれません。

機器の防寒には時間と集中的な労力が必要です。また、少しの設備投資も必要です。ただし、定期的な季節変更のメンテナンスと保管の準備は、あなたの努力に見合った大きな見返りをもたらします。

冬の間の機器の保管

冬に向けて機器を保管する場合は、最高の状態で駐車するために実行できる簡単な手順があります。防寒作業により、機械やアタッチメントを修理に戻したときに、すぐに使用できる状態になります。ダウンタイムによって部品、コンポーネント、またはアセンブリが劣化する心配はありません。

機械の所有者またはオペレーターは、長時間アイドル状態にある機械が起動の問題を抱えることで悪名高いことをご存知でしょう。燃料が古くなり、オイルの回転が鈍くなり、錆が発生します。これらの状態は、マシンの長期的な健全性とパフォーマンスにとって良くありません。

冬に向けて機器を安全に保管するには、事前の計画が必要です。脆弱な領域を特定し、動作しない機械や誤って保管された機械で発生する問題を防ぐ必要があります。冬に向けて機器を片付けるときに使用できる実証済みのヒントをいくつか紹介します。

  • 天候保護: 天候に直接さらされることは、機器にとって最も過酷な保管です。積雪や風力から機械を守るために、機械は常に覆いの下に駐車してください。オプションがある場合は、完全に密閉された店舗や物置、または防水シートの下に資産を保管してください。
  • 湿度保護: 冬の条件では、氷や雪に湿気が存在するにもかかわらず、通常、空気の湿度が低くなります。湿度が低いと、シール、電線、油圧などの機器部品が乾燥します。屋内保管は、湿気保護に最適なソリューションです。
  • 燃料保護: 駐車中の機械では、ほとんどの場合、燃料の問題が発生します。これは、特にディーゼル駆動の機器で保護措置を講じない限りです。結露を防ぐために燃料タンクを空にするか、完全に満タンにするかの 2 つのオプションがあります。
  • 電気的保護: 非アクティブな電気システムは腐食や亀裂が発生しやすいです。バッテリーも長期間保管すると問題になります。マシンのバッテリーを取り外して取り外すことはできますが、多くの場合、電気システムに通電するトリクル充電を残しておく方が良い方法です。
  • 重力保護: 思いつかないかもしれませんが、重力は冬の間駐車された機器に大混乱をもたらします。トラックが地面に凍結し、タイヤにフラットスポットが発生することがあります。トラック付きマシンを木の板の上に置き、車輪付きマシンのシャーシを持ち上げて静的なタイヤの重量を軽減することをお勧めします。

冬の間駐車する前に機器に注油することは必須です。冷蔵保管ルートを選択する場合は、柔軟性と保護性を保つために、粘度定格の低いグリースまたはオイルを使用するようにしてください。潤滑剤は、保管されている機器に常に固まろうとする錆に対する防御の第一線です。

 

冬用装備の使用に関するヒント

駐車された機器は収益性の高い機器ではありません。機械への投資から最高の利益を得るには、できるだけ長く運用したいと考えています。これには、11 月から 3 月の寒い時期に運用することも含まれるかもしれません。

冬の間、機器を使用する予定がある場合は、冬前のコンディショニング手順を実行する必要があります。これは高額な投資である必要はありません。マシンが暖かい状態から低温状態に移行する準備をするために、適切なことを行う必要があります。

機器を防寒するのに最適な時期は、夜間の気温が霜の脅威が始まり、日中はまだ快適であるショルダーシーズンです。それは、極北にいない限り、通常 10 月末頃です。日付を選んでから、冬の間、装備を使用するための次のヒントを使用して準備をすることができます。

  • 情報を入手する: 機器の取扱説明書を見落とさないでください。おそらく、段階的な防寒手順が含まれている可能性があります。もう一つの優れたリソースは米陸軍工兵隊によるもので、自動車および建設機械の防寒と冬季運用と呼ばれ ています。やや時代遅れですが、防寒情報は時代を超越しています。
  • 燃料を準備する: 機器にガソリン動力がある場合、通常、必要な防寒手順は除氷添加剤を使用することだけです。 冬 のディーゼルユニットには特別な注意が必要です。#2 夏用ディーゼル燃料供給を常に使い切って、#1 冬用ディーゼル ブレンドと交換する必要があります。
  • オイル交換: 冷たくて濃厚なオイルは、エンジンの始動が困難になります。冬の条件では、エンジンオイルを夏の 10-30 重量や標準の 30 重量ではなく、5W-30 などの低粘度製品に薄くする方が大きな違いを生みます。オイルが薄くなると流れが速くなり、厚いウェイトが存在するエンジン内部部品への抵抗が軽減されます。寒い季節に機器を保護するために実行できるすべての積極的な手順の中で、オイルの防寒は最も重要なものの 1 つです。
  • 冷却液のチェック: 冬の前は、エンジンの不凍液または冷却液の種類をチェックするのに最適な時期です。温度耐性について商業的にテストしてもらうことも、ほとんどの機器ディーラーで安価なツールを購入することもできます。エンジンが冷えているときは必ずレベルと強度を確認し、グリコールベースの冷却水に水を加えないでください。
  • テストバッテリー: バッテリーが冷えると、温度低下に比例してクランキング電力が失われます。防寒バッテリーチェックは安価な保険であるため、夏用バッテリーを寒冷地用バッテリーに交換することも同様です。安全上のヒントは、凍結したバッテリーは爆発する可能性があるため、絶対に充電しないでください。
  • 液体を補充する: 機器には、エンジンオイル、クーラント、燃料以外にも防寒用の液体が含まれている可能性があります。作動油が思い浮かびます。寒冷地で最高の油圧性能を得るには、フルードを冬の定格重量に交換する価値があります。防寒する他の液体は、フロントガラスの洗浄液です。
  • フィルターを調べる: 冬の前は、機器のフィルターを検査するのに最適な時期です。クリーンなエアフィルターは、エンジン内部の摩耗とオイル汚染を減らすために重要です。また、燃料フィルター、オイルフィルター、キャビンフィルターも確認する必要があります。疑わしい場合は、寒冷地で問題が発生する前に、汚れたフィルターを清掃または交換してください。
  • 部品に注油する: 本当に効果のある防寒ステップが 1 つあるとすれば、それは機器部品に徹底的に注油することです。機械の種類に応じて、これは足回りコンポーネント、ブームとスティックアーム、またはバケット接続である可能性があります。制御装置や運転室の可動部品にも、寒冷地に適した潤滑油の重量で適切な注意を払う必要があります。
  • ヒーターの接続: 補助ヒーターは、寒冷地での機器の操作に便利です。エンジンブロックヒーターは、クーラントとオイルを予熱するのに効果的です。暖かいエンジンは始動が速く、摩擦摩耗が少なくなります。冬にディーゼルエンジンを運転している場合は、燃料ヒーターも検討することをお勧めします。
  • クリーンマシン: 寒い季節に機械を清潔に保つのは大変です。道路の塩分や汚れは忙しい機械にすぐに蓄積し、汚染物質は機器に負担をかけます。冬の前に機械を強力洗浄し、定期的に熱い石鹸水でフォローアップする価値があります。

 

他にも冬のメンテナンスに役立つヒントがたくさんあります。機械にタイヤが付いている場合は、寒い季節に合わせて空気圧を事前に設定する必要があります。低温ではタイヤの空気圧が自然に下がり、未処理の空気が結晶化しやすく、冬のトラブルの原因にもなります。多くの機器所有者は、凍結したり圧力が変動したりしない乾燥窒素添加剤を使用して、冬用タイヤに空気を入れています。

また、機器の防寒を計画している場合は、燃料についてもう少し話し合う価値があります。ほとんどの建設機械はディーゼルエンジンを使用しています。今日の技術により、ディーゼル エンジンは非常に信頼性が高く強力になります。ただし、それらは与えられる燃料と同じくらい優れています。

北米の機器は、2種類のディーゼル燃料で稼働します。1 つは 冬 や寒い季節の運転に適した #1 ブレンドで、もう 1 つは夏や暖かい季節のランニングに適した #2 ブレンドです。

ディーゼル燃料の定格に関する 2 つの用語が聞こえます。それらは「曇り点」と「流動点」です。ディーゼル燃料にはパラフィンワックスが含まれており、ゲル点で燃料を曇らせ、混合物を不透明にします。パラフィンが冷たすぎると固化し、燃料の注入能力が停止します。

化学者は、意図した温度に反応するためにディーゼル燃料を混合します。冬に変わったときにタンクに#2ディーゼル燃料がある場合、注ぐことができなくなる前に曇って警告します。#1ディーゼルを適切にブレンドすることで、最も寒い時期でも機械を確実に動作させることができます。

おそらく、なぜ機械が一年中 #1 燃料で単純に動作しないのか疑問に思われるでしょう。これは、#1 ディーゼルと #2 ディーゼルの間にはパフォーマンスのトレードオフがあるためです。#1 は冬にゲルになりにくいですが、#2 と同じ発電能力はありません。したがって、天候が暖かくなったときに最高のパフォーマンスを得るには、ディーゼル燃料供給を夏のブレンドに切り替えてください。

燃料に関する最後の防寒のヒントを紹介します。#2 燃料の防寒に役立つことを期待して、ディーゼルにガソリンやアルコールを加えないでください。せいぜい、ガスまたはアルコールはディーゼルの噴射システムに損傷を与えます。最悪の場合、爆発を引き起こします。

フリート防寒チェックリスト

チェックリストは、どの業界にいても役立つ補助具やツールです。航空会社のパイロットは、厳格なチェックリストのルーチンに従わずに離陸しません。パイロットにとって、チェックリストは不可欠な安全機能です。

防寒チェックリストは、機器を保管や冬のパフォーマンスに備えるのに役立ちます。チェックリストは、重要な管理ポイントを特定し、必要な各ステップを完了するように通知します。適切なチェックリストに従えば、機械の準備がはるかに整い、より安全になります。

防寒チェックリストは複雑である必要はありません - 単純であればあるほど、それに従う可能性が高くなります。フリート内のすべてのマシンをカバーするマスターチェックリストを作成できます。または、個々の機器に固有のリストを作成することもできます。

おそらく、冬用の機器を保管するためのリストと、寒い季節に機械を操作するための 2 つの別々のリストを作成するのが最善です。これらは 2 つの別々のアクティビティですが、いくつかのタスクを共有しています。ここでは、防寒機器を保管し、寒冷地での運用に備えるためのチェックリストの例を示します。

1. 備品保管の防寒チェックリスト

冬の保管のために機器を準備すると、機械やアタッチメントが非アクティブ、天候、温度によって悪影響を受けないようにすることができます。保管施設内の気候と、屋外での自然災害への潜在的な曝露を考慮することが重要です。これらは、冬の間機器を保管するための考慮事項です。

保管施設:

  • 保存期間と開始日と終了日を知る
  • 保管温度と湿度レベルを予測する
  • 許可されたユーザーにアクセスを許可し、不正アクセスを防止します
  • 風、雨、雪、氷から守る
  • 機器を支えるための地面があることを確認してください

機器流体:

  • タンクを排出するか、冬用添加剤を投与して燃料を制御します
  • クーラントが予想される最低温度暴露に適しているかどうかを判断します
  • エンジンオイルと作動油を季節的なパフォーマンスに適合させる
  • ウォッシャー液、ブレーキ液、ステアリング液などの付随的な液体が適切かどうかを確認してください
  • スプリング起動用のフィルターの清掃または交換

電気部品:

  • バッテリーを取り外して暖かい環境に保管するか、バッテリーを機器に残す場合はトリクル充電を維持してください
  • すべてのライトと安全装置を修理する
  • すべての接続部をチェックし、防食材で処理します
  • 偶発的な起動を防ぐために、すべてのスイッチをオフの位置に変更します

シャーシ、コントロールキャビン、ワークツールアタッチメント:

  • すべてのヒンジポイントを温度に適したグリースで潤滑します
  • すべてのドライブを外すか、ブレーキ機構を作動させた状態でニュートラルにします
  • 霜の付着やフラットスポットを防ぐために、タイヤとトラックを適切な表面に置きます
  • すべての作業ツールアタッチメントを外し、電源を停止します
  • コントロールの修正、クリーンなキャビン、安全なアクセス

その他:

  • げっ歯類と昆虫の駆除対策を講じる
  • すべての機器を錆びにくい製品で清掃
  • 火災リスクを管理し、必要に応じて緊急計画を立てる
  • 保管中で操作されていない機器に対して有効な保険に加入する
  • すべてのマニュアル、ガイド、指令は別の場所に保管してください

2. 操作機器の防寒チェックリスト

冬の間の機器の操作には課題があります。すべてのコンポーネントが寒さに耐え、故障することなく機能できることを確認する必要があります。寒冷地での運転のための防寒手順のいくつかは、冬の間機械を保管する場合と同じです。それでも、冬の運用に対処する別のチェックリストがあると便利です。

冬の動作環境:

  • 予想される温度範囲と極端な温度を知る
  • 寒冷地での運用期間を知る
  • 各機器の冷間運転仕様または指示を特定する
  • 動作していないときは、寒冷地への曝露を予期してください

機器の燃料と添加剤:

  • ガソリンエンジンの寒冷地用添加剤を準備する
  • ディーゼル燃料グレードが予想温度に適していることを確認してください (#2 の代わりに #1)
  • 燃料供給を洗い流して、水が分離され、汚染物質がなくなるようにします
  • 燃料ポンプ、インジェクター、フィルターを冬に備える
  • 結露を防ぐために、燃料タンクを継続的に補充してください

機器の流体と潤滑:

  • エンジンオイルが寒冷地での運転(5W-30以下)に対応していることを確認してください
  • すべての可動部品を低温グリースで潤滑します
  • エンジンクーラントが予想される最低温度に耐えられることを確認する
  • すべての追加流体をチェックして、動作範囲に適していることを確認してください
  • 油圧システムとオイルが低温で機能することを確認する

サスペンション、ドライブ、足回り:

  • 追跡された機械から破片を取り除き、凍結を防ぎます
  • 車輪付き機械を冬用タイヤに交換する
  • すべてのタイヤを冬の動作圧力に設定し、可能であれば窒素ガスを充填します
  • トラックマシンのクリートが氷と雪のトラクションに適していることを確認してください
  • ゴムタイヤ機器用のチェーンを用意する

電気機器:

  • 機器のバッテリーがアンペア数を損なうことなく寒冷地でのクランキングが可能であることを確認する
  • バッテリーとエンジンを予熱して動作させる
  • すべての電気部品が腐食していないことを確認してください
  • すべてのライトと安全装置をテストする
  • すべてのオペレーターコントロールをテストする

機器を防寒しないとどうなりますか?

冬の計画を立てないと、代償を払う可能性があります。高価な機械、車両、その他の機器が長期の冷蔵保管に耐えたり、冬に故障することなく継続的に稼働したりするには、それらが準備ができていることを確認する必要があります。機器を適切に防寒しないわけにはいきません。

慎重に防寒せずに冬の長い輸送のために機器を保管すると、春に悲劇的な混乱に遭遇する可能性があります。冷却水が凍ってエンジンブロックにひびが入ったり、燃料タンクが錆びて廃棄せざるを得なかったという恐ろしい話がある。

冬の保管チェックリストを作成し、それに従うのはとても簡単なのに、なぜ冬の損傷の危険を冒すのでしょうか?防寒に費やした 1 ドルは、春の高価な修理を防げば 10 ドル節約できます。冬の寒さに備えて装備を保管できなかったために損傷が発生しないようにしてください。

冬の間、機器を操作する場合も同様です。防寒に失敗すると、機器が作動しなくなる可能性があり、儲かる仕事を引き継ぐ必要があります。また、極寒の天候では運転中に故障し、修理がほぼ不可能になるリスクもあります。

艦隊の防寒を怠ると、悲惨な結果になる可能性があります。物的損害や人身傷害につながる事故に遭う可能性があります。少なくとも、不適切な計画のために恥ずかしい停止が発生すると、会社の評判が損なわれる可能性があります。

保管や寒冷地での運転のために機器を防寒しないことで発生する潜在的な問題に見合う価値はありません。一流のレンタル会社の慣行に従って、冬の保管のために機器をメンテナンスしたり、寒い季節を通して稼働させ続けたりしてください。

Cat Rentals℠から防寒用品をレンタルする

Cat Rentals℠は、建設機械レンタルディーラーの全国ネットワークです。私たちは、北米で最も寒い気候のいくつかで一年中営業しています。アラスカ州からネブラスカ州まで、Cat Rentalsは請負業者や建設会社のオーナーに信頼できるCat機器を提供しています。

Cat Rentals では、機器を最高の状態に保ち、冬の運用に備えることを信じています。寒い季節に機械を保管するには少し計画が必要ですが、長持ちし、最高のパフォーマンスを発揮する機械に見返ることも承知しています。当社の Cat 用具は冬に備えており、どんな天候にも対応できます。

Cat Rentalsの建設機械と工具の在庫をご覧ください。今すぐ 1-800-RENT-CAT までお電話いただくか、お近くの便利な 場所にお立ち寄りください。

冬の保管チェックリストを作成し、それに従うのはとても簡単なのに、なぜ冬の損傷の危険を冒すのでしょうか?防寒に費やした 1 ドルは、春の高価な修理を防げば 10 ドル節約できます。冬の寒さに備えて装備を保管できなかったために損傷が発生しないようにしてください。

冬の間、機器を操作する場合も同様です。防寒に失敗すると、機器が作動しなくなる可能性があり、儲かる仕事を引き継ぐ必要があります。また、極寒の天候では運転中に故障し、修理がほぼ不可能になるリスクもあります。

艦隊の防寒を怠ると、悲惨な結果になる可能性があります。物的損害や人身傷害につながる事故に遭う可能性があります。少なくとも、不適切な計画のために恥ずかしい停止が発生すると、会社の評判が損なわれる可能性があります。

保管や寒冷地での運転のために機器を防寒しないことで発生する潜在的な問題に見合う価値はありません。一流のレンタル会社の慣行に従って、冬の保管のために機器をメンテナンスしたり、寒い季節を通して稼働させ続けたりしてください。

Cat Rentals℠から防寒用品をレンタルする

Cat Rentals℠は、建設機械レンタルディーラーの全国ネットワークです。私たちは、北米で最も寒い気候のいくつかで一年中営業しています。アラスカ州からネブラスカ州まで、Cat Rentalsは請負業者や建設会社のオーナーに信頼できるCat機器を提供しています。

Cat Rentals では、機器を最高の状態に保ち、冬の運用に備えることを信じています。寒い季節に機械を保管するには少し計画が必要ですが、長持ちし、最高のパフォーマンスを発揮する機械に見返ることも承知しています。当社の Cat 用具は冬に備えており、どんな天候にも対応できます。

Cat Rentalsの建設機械と工具の在庫をご覧ください。今すぐ 1-800-RENT-CAT までお電話いただくか、お近くの便利な 場所にお立ち寄りください。

お近くのCatレンタルを探す
クイック見積もりを取得する
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp