.png)
建設、輸送、エネルギーに携わる多くの人々にとって、凍えるような天候で屋外で働くことは現実です。極度の寒さは準備ができていないと健康に害を及ぼす可能性があるため、冬の安全は非常に重要です。最大のリスクは寒冷ストレスであり、生命を脅かす可能性のある状態です。良いニュースは、適切な予防策を講じることで冷え性ストレスを管理できるということです。
最大の極度の寒さの脅威は、低体温症とも呼ばれる寒冷ストレスです。それは深刻な危険です。これは、体温が通常の 98.6°F を下回ったときに発生します。 体が体を温めることができず、永久的な損傷や死に至る可能性があります。
寒冷ストレスは労働安全衛生局 (OSHA) によって認識されており、 寒冷環境で労働者を保護するためのヒントを提供しています。
最善の防御策は、凍てつく状態での時間を制限することです。やむを得ないときは、寒さを考慮した防護服を着用し、できるだけ乾いた状態を保ち、風を遮断してください。
風の寒さ は冷たい空気と移動する風の組み合わせであり、管理可能な一日と医療上の緊急事態の違いとなる可能性があります。
氷点下以上の気温でも、安定した風が吹くと寒く感じることがあります。次に例を示します。
- 時速 10 マイルの風で 32°F = -16°F のように感じます
- 時速 30 マイルの風で 32°F = -26°F のように感じます
- 時速 0 マイルの風で 10°F = -41°F のように感じます
- 時速 30 マイルの風で 0°F = -53°F のように感じます
- 時速 10 マイルの風で -30°F = -53°F のように感じます
- 時速 30 マイルの風で -30°F = -67°F のように感じます
-67°Fでは、露出した皮膚は数秒で凍ることがあります。穏やかな冬の条件でも強風で危険になる可能性があるため、事前に計画を立てることが必須です。
極寒の中での作業では、使用する道具と同じくらい何を着るかが重要です。衣服は、凍傷、低体温症、その他の寒さに関連した怪我に対する防御の第一線です。ギアがタスクに適していなければ、どんなにグリットをしても体を暖かく保つことはできません。
- 吸湿発散性のあるベース、断熱性のあるミドル、防水シェルで衣類を重ね着します。
- 断熱ブーツ、手袋、イヤーマフ、顔面保護具を着用してください。
- 濡れたギアからすぐに着替えるために、余分な乾いた服を携帯してください。
- 手袋やブーツには使い捨てまたは電気ウォーマーを使用してください。
- 凍傷のリスクを減らすために、露出した皮膚を覆います。
NWSは、 寒冷地の安全 と寒さから身を守る方法に関する一流の情報を提供します。始めるためのヒントをいくつか紹介します。
- 一日の中で最も暖かい時間帯に屋外のタスクをスケジュールします。
- 定期的に休憩するために、屋内または暖房付きのシェルターに乗組員をローテーションします。
- バディシステムを使用して、極寒の中は決して一人で作業しないでください。
- 運動と休息のバランスをとり、体を温めるのに十分な体を動かし続けますが、疲労は避けてください。
- 震え、しびれ、ろれつが回らない、混乱などの寒冷ストレスの初期兆候に注意してください。
注: あなたの体は、熱を生成するために燃料と水の両方を必要とする炉です。 タンパク質と健康的な脂肪 を含む高エネルギー食品を食べ、水分補給を心がけましょう。温かい飲み物が最適で、冷たい液体を温めるために体が使用するエネルギーを節約します。
極度の寒さは乗組員に影響を与えるだけでなく、機械にも影響を与えます。作動油は濃くなり、バッテリーは充電を失い、鋼製部品は脆くなります。冬に向けて機器を準備しないと、コストのかかるダウンタイムや危険な故障のリスクがあります。
- 冬のメンテナンス方法に従ってください。低温定格の流体に切り替えます。ホースとシールに亀裂がないか毎日検査してください。機械に高負荷をかける前に、必ずエンジンと油圧を暖めてください。
- 保管エリアとステージングエリアを保護します。機器を暖房付きのシェルターに保管するか、断熱カバーとブロックヒーターを使用してコールドスタートを容易にします。
- 非常用電源の計画。コールドスタートキット付きの発電機をレンタルすると、予備の熱源がないことがなくなります。
- 冬に備えたアタッチメントをレンタルします。特殊なツールに資本を拘束する代わりに、除雪機、バケツ、またはブレードを備えたスキッド ステアをレンタルして、道を空け、生産性を維持できます。
Cat Rentals℠ からレンタルすると、寒冷地向けに設計された機械を利用できます。多くは、内蔵ヒーター、密閉型キャブ、古い車両には欠けている可能性のある最新のテクノロジーが付属しています。
熱ストレスとは異なり、寒冷暴露には作業を中止しなければならない固定のカットオフがありません。労働安全衛生局 (OSHA) は厳格な温度制限を公表していません。代わりに、すべての雇用主に「認識された危険のない」職場を提供することを義務付ける 1970 年の労働安全衛生法を施行します。
極度の寒さは明らかに該当するため、トレーニングや PPE から暖房付きの休憩エリアに至るまで、保護を講じるのはあなたの責任です。
風邪による怪我の種類を理解することは、労働者が症状を示したときに迅速に行動するのに役立ちます。
- トレンチフット: これは、寒くて湿った条件に長時間さらされることによって引き起こされます。濡れた足は、乾いた足の25倍の速さで熱 を失います。 症状には、しびれ、腫れ、水ぶくれなどがあります。
- 凍傷: これは、通常、指、つま先、耳、鼻の皮膚とその下の組織が凍結するときです。軽度の凍傷は、うずきや青白い皮膚を引き起こします。重症の場合は皮膚が黒くなり、切断が必要になる場合があります。徐々に温暖化することが重要であり、凍傷の部分をこすらないでください。
- 低体温症: 体温が 95°F を下回ると始まります。 初期の兆候には、震えや不器用さなどがあります。重度の低体温症は、混乱、ろれつが回らない、意識を失います。治療には、即時の避難所、段階的な温暖化、および医療が必要です。
すべての労働者は、これらの警告サインと対応手順を知っておく必要があります。寒冷ストレスの認識と治療が早ければ早いほど、長引く怪我のリスクは低くなります。OSHAは、 極寒の管理に関する追加のリソースを提供しています。
OSHAの基準に準拠し、危険を早期に特定するように乗組員を訓練することで、規制上の義務を果たすだけでなく、より安全で回復力のある職場を構築し、優秀な人材を引き付け、維持することができます。
寒冷地用機器のレンタルについては、Cat Rentals℠にお問い合わせください
Cat Rentals℠ から機器をレンタルすると、寒冷地での故障の可能性が大幅に減少します。北米全土に1,300以上の機器レンタル拠点を持ち、アラスカ州、カナダ、中部北部の州など、極寒の環境でも極寒のソリューションを提供できます。
当社のCat機械には、グレーダ、ローダ、スキッドステアなどの寒冷地用機械が含まれています。冬に稼働する掘削機や、最も寒い時期に始動して命を救う熱を生み出す発電機をレンタルしています。Cat Rentals では、雪を除いて吹き飛ばす作業ツールのアタッチメントも提供しています。
極寒の天候のオプションについては、今すぐ Cat Rentals にお問い合わせください。1-800-RENT-CAT までお電話いただくか、お近くの便利な 場所のいずれかにお立ち寄りください。