Retroescavadeira vs. Escavadeira: Qual Você Deve Alugar?
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies

As retroescavadeiras e escavadeiras são itens essenciais em projetos de construção e terraplenagem . Ambas as máquinas escavam e movem material, mas cada uma tem pontos fortes exclusivos. Saber como eles se comparam ajudará você a tomar a decisão certa de aluguel.

O que é uma Retroescavadeira?

Uma retroescavadeira tem um braço de escavação traseiro e uma caçamba de pá-carregadeira frontal. É uma das máquinas mais versáteis graças a umavariedade de acessórios de ferramentas de trabalho, como rípers, martelos, vassouras e limpa-neves. As rodas permitem que as retroescavadeiras manobrem com rapidez e facilidade em canteiros de obras e estradas.

O que é uma escavadeira?

Projetadas principalmente para escavação, as escavadeiras também se destacam em levantamento, carregamento, demolição e outras tarefas no local de trabalho. A maioria dos modelos apresenta um material rodante com esteiras, mas as versões com rodas também estão disponíveis. Qualquer tipo funciona bem com caçambas ou outros acessórios, como martelos, ancinhos, garras e compactadores , para expandir sua funcionalidade.

Retroescavadeira vs. Escavadeira: Principais Diferenças

Ao escolher entre uma retroescavadeira e uma escavadeira, considere estes pontos:

  • Versatilidade: As retroescavadeiras combinam carregamento e escavação em uma máquina, eliminando a necessidade – e o tempo – de trocar de equipamento.
  • Potência e alcance: As escavadeiras são construídas para se adaptarem às demandas do trabalho, proporcionando força de escavação excepcional e alcance estendido.
  • Capacidade de manobra: Com seu design com rodas, as retroescavadeiras são fáceis de transportar e navegar por espaços apertados ou congestionados.
  • Rotação de 360 graus: As escavadeiras contam com rotação total da cabine em 360 graus, permitindo que os operadores escavessem, levantassem e despejassem sem reposicionamento.

Em resumo, as escavadeiras oferecem força e alcance máximos de escavação, enquanto as retroescavadeiras oferecem flexibilidade multiuso. Se o seu projeto exige apenas escavar, a escavadeira normalmente vence. Se você precisa de uma ferramenta para escavação e movimentação de materiais, a retroescavadeira pode ser a melhor escolha.

Qual máquina se adapta à sua linha de trabalho?

Veja como as indústrias normalmente usam essas máquinas:

  • Construção geral: as escavadeiras oferecem excelente desempenho de escavação e levantamento - desde construções residenciais de pequena escala até grandes projetos comerciais de terraplenagem. As retroescavadeiras oferecem maior flexibilidade para carregamento, valetamento e trabalho de utilidade pública em locais de trabalho de tarefas mistas.
  • Demolição: as escavadeiras são as máquinas preferidas para demolição, especialmente quando combinadas com acessórios especializados, como multiprocessadores, pulverizadores e tesouras. Sua potência e alcance os tornam ideais para derrubar estruturas com segurança e eficiência. 
  • Paisagismo: As retroescavadeiras brilham no paisagismo graças à sua capacidade de mover materiais como rochas, árvores e plantas com sua pá-carregadeira frontal. Eles são versáteis o suficiente para plantar árvores. As escavadeiras também podem realizar tarefas de paisagismo, mas são menos eficientes para a movimentação de materiais.
  • Mineração: as escavadeiras dominam por causa de sua potência e resistência. Grandes escavadeiras hidráulicas movem cargas pesadas e cavam poços profundos. As retroescavadeiras ainda podem desempenhar um papel de apoio, ajudando na movimentação de materiais e na construção de estradas ou caminhos.
  • Agricultura: As retroescavadeiras são amplamente utilizadas na agricultura para cavar buracos e varrer detritos. As escavadeiras podem ser usadas ocasionalmente para escavação especializada, mas são menos comuns no trabalho agrícola diário.

Se o seu projeto exigir escavação pesada constante, escolha uma escavadeira. Para trabalhos com demandas variáveis ao longo do dia, uma retroescavadeira oferece mais versatilidade.

A Cat Rentals℠ pode ajudar você a decidir

Com mais de 1.300+ locais em todo o mundo, a Cat Rentals tem especialistas para ajudar você a comparar máquinas. Alugamos escavadeiras e retroescavadeiras a preços competitivos  diários, semanais e mensais. Ligue para 1-800-RENT-CAT a qualquer momento, solicite uma cotação rápida ou encontre um Cat Rentals perto de você.

Encontre locações Cat perto de você
Obter um orçamento rápido
Retroescavadeiras vs Escavadeiras
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies