Seu canteiro de obras precisa de uma ferramenta pequena e poderosa para compactar o solo rapidamente? Socadores são construídos para este trabalho. São máquinas leves que você pode dirigir manualmente, mas que fornecem uma força forte para comprimir o solo. Você vai querer alugar um compactador para reparo de estradas, trabalho em valas, fundações e qualquer trabalho que precise de solo sólido e nivelado.
Um socador é uma ferramenta de compactação de solo movida a gás, diesel ou eletricidade. Ele aciona uma placa para cima e para baixo, atingindo o solo 750 vezes por minuto. Isso cria um forte impacto em uma área pequena. A maioria dos compactadores pesa de 75 a 120 libras, o que significa que um trabalhador pode operá-los.
Solavradores de 2 ciclos: Esses modelos usam um motor de dois tempos com um design simples e poderoso. Eles desferem mais golpes por minuto e têm o curso mais longo da sapata, o que significa que a placa de compactação viaja mais longe a cada golpe. Esse impacto mais profundo ajuda a manter o desempenho em grandes altitudes, onde a potência do motor pode cair devido ao ar mais rarefeito.
Socadores de 4 ciclos: O tipo mais comum em canteiros de obras, esses compactadores funcionam com gasolina. Muitos são movidos pelo confiável motor Honda GX100. A principal desvantagem é que os socadores de 4 ciclos podem perder potência em altitudes mais altas porque dependem da entrada de ar para combustão.
Soperadores de bateria: Essas unidades elétricas não produzem emissões, por isso são ideais para áreas apertadas ou internas com pouca ventilação. Eles são silenciosos, o que os torna úteis perto de hospitais, escolas ou escritórios. Os socadores de bateria fornecem a mesma força de compactação que os modelos a gás, mas com menos vibração, menor tensão sobre os trabalhadores e partidas fáceis por botão. Eles também requerem pouca ou nenhuma manutenção.
Para a maioria dos trabalhos, um compactador de 4 ciclos é a melhor escolha. É eficiente, confiável e atende aos padrões de emissões atuais. Como ele lubrifica pelo cárter em vez de queimar óleo, ele funciona de forma mais limpa e evita o acúmulo de combustível.
No entanto, outras opções podem ser melhores em certos casos:
- Escolha um compactador de 2 ciclos para grandes elevações onde ele tenha um desempenho mais confiável.
- Escolha um socador de bateria para reduzir o uso de combustível, reduzir o ruído e proteger o meio ambiente sem perder desempenho.
Pense também na marca. Escolher um nome confiável como Wacker Neuson, Multiquip ou Weber significa que você obtém equipamentos seguros e confiáveis.
Para a maioria das empresas de construção, o aluguel é a maneira mais econômica de obter o compactador certo. A Cat Rentals℠ oferece ferramentas de compactação de solo de alta qualidade de marcas confiáveis. Você pode alugar por um dia, semana, mês ou mais. Nossa equipe ajudará você a escolher o tamanho e a classe de peso certos para o seu trabalho.
Confira nossa seleção completa de socadores e outros equipamentos de compactação.
Encontre um local da Cat Rentals perto de você ou solicite um orçamento rápido.
P: O que faz um compactador?
R: Um compactador compacta o solo com golpes rápidos e de alto impacto, tornando o solo estável para construção.
P: Qual tipo de compactador é melhor para a maioria dos trabalhos?
R: A maioria dos empreiteiros prefere socadores de 4 ciclos porque são eficientes e confiáveis.
P: Onde devo usar um compactador movido a bateria?
R: Os compactadores de bateria são melhores em espaços apertados, internos ou próximos a locais sensíveis a ruídos e emissões.
P: Por que alugar em vez de comprar?
R: O aluguel economiza dinheiro, evita custos de manutenção e permite que você experimente diferentes modelos antes de comprar.
Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação