.png)
Lesões no trabalho ocorrem em quase todos os setores, mas lesões na construção são especialmente comuns e muitas vezes podem ser graves. Como a construção geralmente exige a execução de trabalhos pesados, manuseio de materiais pesados e trabalho em ambientes adversos, esses locais de trabalho apresentam um risco maior de ferimentos do que os de muitos outros setores.
A OSHA identificou quatro tipos de lesões que são mais comuns em canteiros de obras. Continue lendo para saber o que são e as etapas que você pode tomar para evitá-los.
As quedas em canteiros de obras são normalmente categorizadas como quedas de altura ou quedas no mesmo nível, como escorregões e tropeções. A maioria das quedas de grandes alturas é causada por andaimes mal estruturados, uso inadequado de escadas e lacunas desprotegidas em escadas e poços. Escorregões e tropeções geralmente são resultado de itens extraviados que impedem o tráfego de pedestres e derramamentos ou vazamentos que causam superfícies escorregadias.
Há várias coisas que você pode fazer para ajudar a evitar quedas no trabalho:
- Siga todos os regulamentos de segurança para telhados, andaimes e escadas e treine os funcionários nesses regulamentos
- Use todos os equipamentos apropriados para quedas, como grades de proteção, sistemas antiqueda pessoais e redes de segurança
- Mantenha as áreas de trabalho limpas, desobstruídas e bem iluminadas
- Certifique-se de que os funcionários usem calçados com tração adequada
A OSHA define "atingido por um objeto" como um impacto entre uma pessoa e um objeto ou equipamento. Exemplos incluem ser atropelado por um veículo e contato forçado que ocorre quando um objeto cai sobre uma pessoa.
Lesões atingidas podem ser evitadas marcando ou bloqueando claramente as áreas vulneráveis, e o uso do equipamento de proteção individual (EPI) adequado, como capacetes e óculos de segurança, pode ajudar a minimizar seus efeitos. Outras medidas de precaução que podem ser tomadas incluem:
- Empilhar materiais adequadamente para evitar a queda e o deslizamento de objetos.
- Evitar cargas levantadas ou suspensas.
- Garantir que os funcionários saibam que não devem se posicionar entre objetos fixos e móveis.
- Proteger materiais e ferramentas adequadamente para que não caiam.
- Não dirigir em marcha à ré se sua visão estiver obstruída.
As lesões mais comuns por eletrocussão são queimaduras na pele, mas também podem causar lesões mais graves, como parada cardíaca e danos nos nervos. A eletrocussão geralmente ocorre quando os ambientes não são seguros devido à má instalação da fiação, danos ao equipamento ou práticas de trabalho inadequadas.
Os regulamentos da OSHA se concentram na cobertura de requisitos e no projeto e uso de equipamentos elétricos. Eles recomendam o uso de dispositivos de proteção elétrica e isolamento adequado para evitar eletrocussão.
Outras maneiras de prevenir a eletrocussão incluem:
- Uso de todos os EPIs necessários.
- Desenergização de equipamentos e uso de procedimentos adequados de bloqueio e identificação.
- Manter uma distância segura das peças energizadas.
Os acidentes ficam presos em/entre acidentes ocorrem quando um trabalhador fica preso entre dois ou mais objetos. Esses acidentes podem acontecer se um veículo prender uma pessoa contra uma parede, uma parte do corpo for puxada para dentro de um maquinário ou materiais desmoronarem sobre alguém.
Manter o foco ao seu redor é uma das melhores maneiras de evitar que isso aconteça. Para se manter seguro, evite:
- Colocar-se entre equipamentos pesados e um objeto imóvel.
- Colocar as mãos ou outras partes do corpo perto de objetos em movimento.
- Usar mangas compridas, joias ou outros itens que possam ficar presos em objetos em movimento.
- Trabalhando em áreas de escavação onde a água está se acumulando.
- Estar no raio de oscilação de um objeto em rotação.
A Cat Rentals℠ fornece uma variedade de equipamentos confiáveis com recursos de segurança integrados para ajudar a manter o local de trabalho mais seguro. Para saber mais sobre nossos produtos, navegue em nossos equipamentos on-line ou ligue para 1-800-RENT-CAT para obter informações ou uma cotação de aluguel.