Você está pronto para iniciar aquele tão esperado projeto de adição ou melhoria da casa? Você provavelmente está pensando em coisas como o custo, quais materiais você precisará e qual empreiteiro contratar, a menos que pretenda fazer o trabalho sozinho. Outro aspecto essencial do planejamento que você deve considerar é a aquisição de quaisquer licenças de construção necessárias.
Uma licença de construção é uma autorização por escrito emitida por um município que você precisa obter antes de iniciar muitos tipos de projetos de construção. Seu objetivo é garantir que o trabalho esteja em conformidade com todos os códigos de construção e zoneamento aplicáveis e padrões de segurança. Na maioria dos casos, o empreiteiro cuidará do processo de aquisição de licenças para você. Se você não contratar um empreiteiro, precisará concluir o processo sozinho.
Embora a necessidade de uma licença de construção varie de acordo com onde você mora, normalmente você precisará de uma para os seguintes tipos de projeto:
- Instalação de um novo teto
- Derrubar ou construir paredes
- Alterar o uso de um cômodo (converter uma garagem em escritório em casa ou quarto de hóspedes, por exemplo)
- Construção de um deck ou pátio
- Instalação de uma piscina acima do solo ou no solo
- Movimentação de tubos de encanamento
- Como trabalhar com fiação elétrica
- Acabamento de um porão ou sótão inacabado
- Construção de um anexo ou galpão
- Construindo uma cerca que cerca sua propriedade
Por outro lado, a seguir estão exemplos de projetos que geralmente não exigem licença:
- Pintar o interior ou exterior da sua casa
- Substituindo janelas (a menos que você esteja alterando o tamanho ou a configuração da abertura)
- Instalação de pisos ou carpetes
- Adição de armários de cozinha
- Repavimentação ou asfalto de sua garagem
- Realização de reparos domésticos básicos
- Trabalho de paisagismo que não envolve a construção de paredes ou paisagismo
O primeiro passo é entrar em contato com o escritório de construção e permissão do seu município. Em alguns casos, você pode precisar de licenças adicionais para trabalhos elétricos, hidráulicos ou mecânicos. O custo de aquisição da licença varia de uma jurisdição para outra.
Cada município tem um processo específico para a aquisição de alvarás, mas as etapas gerais são:
- Preenchendo uma inscrição
- Preparação e envio de um plano do local
- Agendamento de uma reunião com o escritório local de construção/licença para receber aprovação
- Recebimento da licença
Você precisará providenciar inspeções periódicas durante o processo de construção. Você também terá que obter a aprovação final do município ao terminar o projeto.
As consequências de não obter licenças podem ser graves. O município pode aumentar as taxas, o que pode aumentar significativamente os custos do seu trabalho. Também pode interromper o projeto e fazer com que você derrube o trabalho que já concluiu, especialmente se esse trabalho não estiver em conformidade com os códigos de construção locais.
Alguns projetos de reforma da casa podem exigir equipamentos pesados. A Cat Rentals℠ em sua área tem a máquina certa para o trabalho a um preço competitivo. Ligue para 1-800-RENT-CAT ou entre em contato conosco on-line para solicitar uma cotação rápida hoje.