Dicas para iluminação de canteiro de obras
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

No ramo da construção, visibilidade e segurança andam de mãos dadas. Saber como manter os canteiros de obras claros e seguros é fundamental para operações noturnas e trabalhar em más condições de iluminação. A iluminação adequada também pode fornecer benefícios valiosos de segurança, pois a iluminação dissuade ladrões que visam locais de trabalho desocupados à noite.

A iluminação certa é essencial para atender às diretrizes de segurança cada vez mais rigorosas de hoje. A Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA) e o Departamento de Transportes (DOT) de cada estado implementam padrões de iluminação específicos para iluminação noturna em canteiros de obras. Você deve escolher equipamentos de iluminação de alta qualidade e colocá-los corretamente para garantir a conformidade e evitar multas e penalidades caras.

Explorando suas opções de iluminação de construção

Se você deseja iluminar um canteiro de obras, tem muitas opções de iluminação:

  • Torres de iluminação portáteis: As torres de iluminação consistem em um gerador que serve como fonte de energia e um mastro ajustável que contém um grupo de luzes. As luzes podem girar 360 graus para cobrir uma área ampla. Essas torres são rebocáveis, permitindo que você as coloque nos locais ideais em seu local. Os modelos estão disponíveis com alturas de mastro de até 25 pés ou mais.
  • Luzes de mastro alto: Um projeto de construção de longo prazo pode exigir mais de uma solução de iluminação "semipermanente" do que algumas luminárias temporárias podem fornecer. Postes de luz de mastro alto estão disponíveis em alturas de até 100 pés. Os postes suportam um anel de quatro a oito luzes que podem cobrir uma área ampla.
  • Iluminação com balão: Essas luzes para trabalhos de construção noturnos apresentam um balão de tecido translúcido que envolve uma ou várias lâmpadas de alta intensidade. A parte superior do balão inclui um revestimento reflexivo que direciona a luz para o local. Os benefícios desse tipo de iluminação incluem menos brilho e distribuição mais uniforme em uma grande área.
  • Iluminação LED: A iluminação de diodo emissor de luz (LED) está se tornando uma escolha cada vez mais popular para empresas de construção para suas operações noturnas. As luzes LED são mais eficientes em termos de energia e têm uma vida útil mais longa do que as fontes de iluminação tradicionais, o que proporciona uma economia substancial de custos. Um conjunto de iluminação LED também é reutilizável e pode durar até cinco anos em aplicações de uso contínuo.
  • Luzes Nite: Esta opção relativamente nova funciona bem para locais que exigem iluminação mais suave. Uma luz noturna consiste em lâmpadas de iodetos metálicos de baixa potência cobertas com um pano que difunde a luz pela área. A quantidade de luz difusa produzida depende do tipo de tecido de tecido.
O Cat Rentals℠ tem o que você precisa para iluminar um local de trabalho

A Cat Rentals℠ em sua área oferece uma grande variedade de torres de iluminação de alta qualidade para locação , ideais para locais de trabalho remotos, obras em estradas, eventos especiais e qualquer outra necessidade de iluminação. Oferecemos torres de iluminação portáteis e equipamentos de geração de energia da Caterpillar e de outros fabricantes líderes a preços competitivos diários, semanais, mensais e de longo prazo. E com nosso serviço confiável, você nunca terá que se preocupar com o fato de suas locações de iluminação deixarem você no escuro.

Dicas de Segurança para Torres de Iluminação

O planejamento adequado ajuda a determinar o tipo e a quantidade de equipamentos necessários para iluminar um local de trabalho e ajudá-lo com a colocação e outros fatores. Seu plano deve permitir que você atenda a objetivos como fornecer o nível de iluminação necessário para permitir que os trabalhadores concluam seus trabalhos com segurança e eficácia e garantir que os motoristas possam viajar pelo local sem problemas para projetos noturnos de rodovias.

Além de oferecer a melhor iluminação para canteiros de obras, forneceremos a experiência para ajudá-lo a usar o equipamento corretamente. Considere as seguintes dicas para garantir a operação segura de seus aluguéis de torres de iluminação:

  • Avalie suas necessidades de iluminação: não há dois locais de trabalho iguais e cada um terá demandas de iluminação diferentes. A iluminação muito clara ou fraca pode representar um risco à segurança. Use um gráfico preciso como guia ao determinar quantas velas de pé você precisa em seu local e escolha um equipamento de iluminação que atenda a esses requisitos.
  • Posicione as torres corretamente: coloque-as em solo plano e firme e longe de obstáculos aéreos, como linhas de energia e árvores. Certifique-se de que a direção em que a luz brilha não afete a visibilidade dos motoristas que passam. Inclinar as luminárias na torre em um pequeno ângulo para baixo minimizará o risco para os transeuntes e fornecerá melhor iluminação para os trabalhadores no local.
  • Aterre-os: Aterre as unidades sempre que possível para minimizar os riscos à segurança elétrica. Desconecte os cabos da bateria antes de trabalhar no motor.
  • Evite usá-los em ambientes fechados: Muitas torres de iluminação portáteis (e geradores) têm motores movidos a diesel. Operá-los em ambientes fechados ou não ventilados aumenta a exposição dos trabalhadores a gases tóxicos de escapamento.
  • Reabastecimento: Para modelos movidos a diesel, certifique-se de que o motor esteja desligado antes de abastecer o tanque.
Faz sentido alugar luzes para obras noturnas?

Para muitas operações de construção, o aluguel oferece a solução mais conveniente e econômica para adquirir iluminação. Por exemplo, se sua empresa só se envolve em trabalhos noturnos ocasionalmente, o aluguel permite que você pague pelas luzes apenas quando precisar delas. E quando você considera as diferenças nas condições de visibilidade de um local para outro, o uso de locações facilita a escolha de equipamentos específicos que atendam aos requisitos de iluminação exclusivos de um projeto.

Por que nos escolher para aluguel de torres de iluminação?

A Cat Rentals oferece torres de iluminação de modelo mais recente que recebem manutenção regular e passam por uma inspeção completa para garantir que estejam seguras e prontas para uso. Ajudaremos você a selecionar os produtos certos que atenderão aos requisitos exclusivos do seu local de trabalho noturno. Também forneceremos serviços oportunos de manutenção e reparo no local.

Nossa equipe trabalhará com você para estabelecer um contrato de aluguel flexível que atenda às suas necessidades de uso e orçamento, e podemos até treinar seus funcionários para garantir que eles possam operar o equipamento com eficiência e segurança.

Comece o processo de locação hoje mesmo

Consulte nosso estoque atual de equipamentos e faça sua seleção hoje mesmo. Se precisar de ajuda ou quiser mais dicas para iluminação de construção, ligue para 1-800-RENT-CAT. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco online para obter uma cotação rápida. Alugue o que você procura dos profissionais que fazem o que for preciso.

Encontre locações Cat perto de você
Obter um orçamento rápido
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp