Há uma coisa que você aprende trabalhando na construção - terraplenagem é mais do que apenas "mover terra". Só porque uma máquina pode fazer um trabalho não significa que ela o fará da maneira mais eficiente ou lucrativa. Tamanho, potência, versatilidade, condições do local e transporte podem afetar qual máquina faz mais sentido. A locação oferece a flexibilidade de combinar o equipamento com mais precisão aos requisitos do trabalho, em vez de ter que "se contentar" com uma máquina que não é ideal para o trabalho.
Aqui estão algumas coisas a considerar antes de escolher o equipamento para seu próximo trabalho de terraplenagem:
- Equipamento do tamanho certo para o trabalho. Escolher mais tamanho e potência do que o necessário pode reduzir a eficiência de combustível, enquanto pouca potência e capacidade podem diminuir a produção. Combine a máquina com o que o trabalho exige.
- Considere os custos de transporte. Como você pretende mover a máquina? Requisitos de reboque e caminhão, requisitos de CDL, licenças e entrega podem afetar o custo total do aluguel. Considere como a máquina chegará ao local de trabalho antes de fazer sua seleção.
- Equilibre especialização com versatilidade. Equipamentos especializados podem realizar uma tarefa com mais eficiência, enquanto uma máquina que aceita vários acessórios pode ser mais produtiva em um trabalho inteiro.
- Combine o tamanho da máquina com o local de trabalho. Os equipamentos compactos podem ser mais produtivos em locais de trabalho confinados, locais urbanos ou áreas com obstáculos onde equipamentos maiores têm menos espaço para manobrar com segurança.
A escolha do equipamento de terraplenagem geralmente se resume a algumas questões práticas: que tipo de trabalho a máquina precisa fazer e quais condições do canteiro de obras afetarão seu desempenho?
Veja como começar a restringir as opções.

Resposta:
Só porque uma máquina pode fazer um trabalho não significa que ela fará o trabalho da maneira mais eficiente ou lucrativa. Uma equipe de locação pode ajudar a comparar as opções de equipamentos com os requisitos específicos do seu trabalho e encontrar a melhor combinação. Use este instantâneo de tarefas comuns e exemplos de aplicações de equipamentos como um guia de seleção de início rápido.

Resposta:
Cada trabalho tem um conjunto de requisitos e provavelmente há mais de uma máquina que pode atender a esses requisitos. Aqui estão cinco considerações importantes para a seleção de equipamentos que podem ajudá-lo a descobrir o que funciona melhor para o seu trabalho.
Considere as tarefas do projeto – especializadas ou gerais
Se o projeto for especializado, uma máquina projetada para essa tarefa provavelmente será mais eficaz. Se o trabalho incluir várias tarefas, uma máquina mais versátil pode funcionar melhor. Por exemplo, uma valetadeira pode cavar valas com mais rapidez e eficiência do que uma escavadeira, mas uma escavadeira com acessórios pode concluir várias tarefas com mais rapidez. Em alguns casos, mais de uma máquina pode ser necessária para um trabalho, mas lembre-se de que você pode obter grande versatilidade com os acessórios que pode alugar com a máquina.
Identificar Condições do Local de Trabalho – Espaço e Tamanho
Analise a área em que você trabalhará, especialmente as limitações de espaço e o terreno. Essas condições ajudam a determinar o tamanho do equipamento e a potência de que você precisará, além de importantes considerações de segurança. Ligue antes de cavar. Sempre, sempre, sempre certifique-se de que é seguro cavar. A segurança é a principal prioridade.
Se o seu local de trabalho tiver um espaço mais apertado devido a obstáculos como árvores e edifícios, considere modelos de equipamentos menores. Uma escavadeira com pouca ou nenhuma oscilação traseira também pode funcionar bem em espaços confinados. Você também pode dar uma olhada em equipamentos mini ou compactos.
Se você estiver trabalhando em uma grande área aberta com pouca ou nenhuma restrição, escolher uma escavadeira ou valetadeira maior fornecerá mais potência e produtividade ao trabalho.
Entenda os Fatores do Solo – Composição e Densidade
As condições do solo determinam suas decisões de potência e alcance. As configurações de lança e braço da escavadeira vão além das valetadeiras, tornando-as melhores para escavações mais profundas. Escavadeiras, minicarregadeiras e retroescavadeiras podem usar vários acessórios, tornando-as mais versáteis, portanto, apenas uma máquina pode trabalhar em terrenos diferentes.
Se a valetadeira for a escolha certa, as condições do solo indicarão que tipo de corte escolher.
As valetadeiras de roda de rocha usam uma roda dentada projetada para cortar solo duro e rocha, o que as torna a opção mais forte em locais rochosos ou compactados.
As valetadeiras usam uma barra ou braço com uma corrente dentada, como uma motosserra. Eles são construídos para lidar com uma variedade de condições e podem cortar mais fundo e mais largo do que uma roda de rocha, tornando-os a opção mais versátil quando o solo varia em um local ou a vala precisa de profundidade ou largura extra.
Valetadeiras tracionáveis Ofereça várias opções de corrente, dependendo do solo, e a corrente em sua Cat Rental Store local geralmente é compatível com as condições de sua área.
Dimensões Principais do Mapa - Profundidade, Largura e Grau de Escavação
O tipo e o tamanho da vala que você está escavando terão um papel importante na decisão sobre o equipamento.
Se o nivelamento for necessário, você precisará saber a elevação e as dimensões para garantir que o equipamento tenha a tecnologia para fornecer a precisão necessária. Você quer obter seu lance o mais apertado possível. Alugar equipamentos com a tecnologia de nivelamento certa pode ter um grande impacto na sua capacidade de ganhar licitações.
Uma escavadeira provavelmente é mais prática para especificações maiores de largura e profundidade. A profundidade da vala determina o alcance da escavadeira necessária para escavar. Combine o tamanho da caçamba da escavadeira com a largura da vala.
O volume de material a ser movido pelo projeto também é importante. O volume determina o tamanho da valetadeira, escavadeira, acessório ou caçamba que concluirá o trabalho com mais eficiência.
Controle os Custos – Orçar do Início ao Fim
Você deseja manter os custos de operação o mais baixo possível. O tamanho do equipamento afeta o custo. A escolha de um equipamento com mais tamanho e potência do que o necessário pode resultar em menor eficiência de combustível. Equipamentos com pouca potência e capacidade podem levar mais tempo para realizar as tarefas, aumentando também os custos. O tamanho do aluguel também determina como ele é transportado e o transporte pode afetar o custo. Como você planeja mover a máquina? Você tem o reboque e o caminhão do tamanho certo? Você precisa de uma licença CDL? Você precisa de alguma licença? Todas essas coisas podem ficar caras. Sua equipe de locação pode ajudá-lo a garantir que seus custos sejam cobertos.
Revisar minuciosamente seu trabalho antecipadamente ajudará você e sua equipe de locação a escolher a máquina que melhor atenda às suas necessidades de trabalho, controle os custos e faça o trabalho corretamente.

Resposta:
A locação pode fazer sentido quando um trabalho exige equipamentos que você não mantém regularmente em sua frota, quando uma máquina especializada pode concluir uma tarefa com mais eficiência ou quando você precisa de um tamanho ou configuração diferente do equipamento que já possui. Também pode ajudar quando um acessório específico ou tecnologia de máquina pode melhorar a produtividade em um projeto específico.
O objetivo é o mesmo, quer você esteja alugando ou escolhendo um equipamento que já possui: combine a máquina o mais próximo possível do trabalho. O aluguel pode ajudá-lo a evitar o investimento em equipamentos que podem ter uso limitado, ao mesmo tempo em que oferece mais controle sobre os custos do equipamento. E se impedir que uma máquina existente trabalhe fora de seu ponto ideal, também poderá ajudar a melhorar a produtividade e reduzir os custos de operação.
A locação também oferece flexibilidade para usar acessórios e tecnologia especializados somente pelo tempo que o trabalho exigir, com suporte do revendedor Cat® local para ajudar a manter o equipamento funcionando e maximizar o tempo de atividade. A inclusão de opções de locação nas estimativas pode ajudar a comparar o custo total e a produtividade de diferentes abordagens de equipamentos antes do início do trabalho.

Com o Cat Rentals℠ , você pode obter o equipamento de que precisa, quando precisa. Com +70 marcas confiáveis, + de 1.900 locais em todo o mundo e acesso on-line 24 horas por dia, 7 dias por semana, o Cat Rentals oferece flexibilidade e economia. Aqui estão alguns dos benefícios com os quais você pode contar:
- Uma fonte única de equipamentos premium para atender às suas necessidades de trabalho
- Versatilidade de um grande estoque de acessórios e ferramentas especializadas
- Acesso on-line à Cat Rentals 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Nenhuma responsabilidade de manutenção ou reparo de longo prazo
- Treinamento e orientação sobre a operação e segurança do equipamento alugado
- Conhecimento, suporte e serviços oferecidos pela rede de revendedores Cat
Com consultoria especializada, condições flexíveis de aluguel, suporte no local e máquinas prontas para trabalhar bem conservadas, garantimos que você obtenha o que precisa, quando mais precisa. Navegue por nosso estoque completo de equipamentos, solicite uma cotação rápida ou encontre um revendedor perto de você.
MAIS SOBRE OS ESPECIALISTAS
Ty Roberts é Consultor de Produto Sênior de Miniescavadeiras na Caterpillar Inc. Ty tem experiência em equipamentos e aplicações de terraplenagem.
Richard Clark é gerente de contas corporativas da Vermeer Corporation, fabricante de valetadeiras disponíveis na Cat Rentals.
Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação