A neve pode se acumular rapidamente. Para manter estradas, lotes e caminhos abertos, você precisa do acessório certo de remoção de neve em uma máquina que você já possui. O aluguel costuma ser a escolha mais econômica para o trabalho sazonal, e muitos modelos de terraplenagem também se destacam em tarefas de inverno. Se você é novo na remoção de neve, use este guia para comparar os principais acessórios e escolher o que se adapta ao seu local, equipe e orçamento.
A maioria das frotas já tem equipamentos que podem empurrar, carregar ou jogar neve. Os mais comuns incluem minicarregadeiras, retroescavadeiras e carregadeiras. Para baixa pressão no solo ou rampas geladas, uma pá-carregadeira de esteira compacta oferece tração e estabilidade extras.
1. Vassouras
- Melhor para: acúmulos leves de até cerca de duas polegadas em superfícies lisas onde o risco de escorregamento é alto e a velocidade é importante
- Como funciona: As vassouras hidráulicas varrem a neve da superfície rapidamente para que o tráfego possa ser retomado.
- Lembre-se: as vassouras afastam a neve em vez de colocá-la. Eles são menos eficientes em neve pesada ou úmida e oferecem controle limitado sobre onde a neve vai parar.
2. Caçambas
Ideal para: pilhas pequenas a médias, quando você pode carregar em caminhões ou empilhar em uma área designada
Como funciona: Um acessório de caçamba recolhe e transporta material para colocação ou carregamento.
Lembre-se: as caçambas adicionam precisão, mas movem menos neve por passagem do que as ferramentas de empuxo largas.
3. Lâminas
Melhor para: entradas de garagem, calçadas e limpeza geral de lotes, onde a abertura de enleiramento ajuda a manter as pistas abertas
Como funciona: as lâminas angulares seguem os contornos da superfície e rolam a neve para um lado para abrir caminho.
Lembre-se: lâminas menores se encaixam em áreas apertadas. Modelos maiores cobrem estradas e abrem lotes mais rapidamente.
4. Empurra
Melhor para: áreas pavimentadas grandes e abertas, como estacionamentos, pistas e longas estradas retas
Como funciona: os empurradores de neve usam as laterais da caixa para capturar e conter grandes volumes em uma única passagem.
Lembre-se: o movimento em linha reta move a neve com eficiência, então você precisa empilhar ou carregar no ponto de despejo.
5. Arados
Melhor para: rodovias e faixas de rodagem que precisam de uma pista limpa e transitável rapidamente
Como funciona: Um acessório de arado para neve usa bordas cortantes para penetrar na neve e jogá-la de lado enquanto a lâmina percorre a superfície.
Lembre-se: os arados se destacam na limpeza contínua onde a neve continua caindo.
6. Sopradores
Ideal para: áreas onde você deve jogar neve para longe de calçadas, carros ou prédios ou onde o espaço para empilhamento é limitado
Como funciona: Os removedores de neve coletam e descarregam a neve em frente ou para um lado para colocá-la onde você quiser.
Lembre-se: os sopradores gerenciam leiras profundas e montes compactados, mas se movem mais devagar do que empurrões em grandes lotes.
Use essas verificações para combinar a ferramenta com a tarefa sem gastar demais.
- Tipo de projeto: Decida se você está limpando entradas de tráfego intenso, pistas longas ou lotes largos. Por exemplo, uma vassoura pode manter as caminhadas hospitalares seguras entre as passagens, enquanto um empurrão limpa grandes áreas de estacionamento rapidamente.
- Plano de manuseio de neve: Esclareça se você vai empurrar a neve para fora de uma pista, empilhá-la no local ou carregá-la em caminhões para transportá-la. As caçambas permitem o carregamento. Empurrões e grades aradoras movimentam volume. Os sopradores colocam a neve com precisão.
- Características do local: meça larguras, obstáculos e espaço de giro. Lâminas e empurrões são adequados para locais abertos maiores. As caçambas ajudam em propriedades apertadas onde o posicionamento é importante.
- Tipo de superfície: combine a ferramenta com superfícies pavimentadas, como entradas de garagem, estacionamentos e calçadas. Os arados são construídos para estradas onde a abertura de leiras ajuda a manter as pistas livres.
- Ajuste da máquina: confirme o tamanho, a potência, a capacidade de peso e a configuração da máquina base. Certifique-se de que a hidráulica, os acopladores e a visibilidade apoiem o acessório escolhido.
- Condições da neve: escolha caçambas ou vassouras para acúmulos menores. Empurradores e lâminas para cobertura pesada. Use sopradores quando precisar realocar a neve de forma limpa.
- Orçamento: Compare as taxas de aluguel e escolha a ferramenta que atenda às suas metas sem custos excessivos. O aluguel evita o armazenamento e a manutenção de equipamentos sazonais.
Você pode alugar o acessório necessário por uma semana, um mês ou uma temporada e devolvê-lo quando a previsão mudar. Navegue pelo estoque on-line completo, solicite uma cotação rápida ou encontre a Cat Rentals℠ perto de você para conversar com a equipe local.