.png)
Os projetos de construção de rodovias exigem uma ampla gama de máquinas potentes, desde pavimentadoras e compactadoras até tratores e caminhões basculantes. A compra de tal frota requer um enorme investimento e manutenção contínua, o que pode sobrecarregar até mesmo os empreiteiros mais estabelecidos. Para a maioria das empresas, a escolha mais inteligente é o aluguel. Com a locação de equipamentos para construção de rodovias, você ganha flexibilidade de acesso às máquinas exatas de que seu trabalho precisa, pelo tempo que for necessário.
As pavimentadoras de asfalto colocam asfalto de maneira suave e uniforme nas estradas. As opções incluem máquinas alimentadas por esteira para pavimentação contínua ou modelos com funil de inclinação para maior controle. Os empreiteiros geralmente alugam pavimentadoras para expandir a capacidade durante a alta temporada de construção de estradas, sem custos permanentes de propriedade.
As aplainadoras a frio removem camadas de asfalto e superfícies de estradas de fresagem. Sua precisão os torna ideais para remendar ou preparar superfícies para repavimentação. A locação permite que os empreiteiros implantem essas máquinas em projetos específicos de recapeamento sem comprometer o capital.
As recuperadoras reciclam o material da estrada pulverizando o pavimento existente e misturando-o com agentes estabilizadores. Eles economizam custos e promovem a sustentabilidade. Por serem altamente especializados, a maioria dos empreiteiros aluga recuperadoras apenas quando os projetos os exigem.
Os alargadores de estradas colocam agregados ou asfalto fora das pistas existentes, tornando-os essenciais para a expansão da estrada. A locação garante que os empreiteiros possam escalar rapidamente para ampliar os trabalhos.
Os compactadores aplainam o solo, o cascalho e o asfalto em camadas densas. Os rolos de tambor liso são adequados para asfalto; Os rolos do tipo padfoot são melhores para sujeira úmida e parecida com argila. A locação de compactadores permite que os empreiteiros combinem o tipo de rolo com cada fase do projeto.
Os tratores de esteira movem terra, limpam a terra e nivelam o solo. Com lâminas e acessórios de ríper, eles lidam com a preparação do local de forma eficiente. Os aluguéis oferecem flexibilidade para trabalhos de projeto em grande escala ou de curto prazo.
As motoniveladoras nivelam e alisam as superfícies antes da pavimentação. Os empreiteiros frequentemente alugam motoniveladoras para obter graus precisos sem possuir uma unidade dedicada durante todo o ano.
Caminhões basculantes transportam materiais para dentro e para fora dos locais de trabalho. A locação garante acesso a modelos rodoviários ou fora-de-estrada onde você precisar trabalhar.
As carregadeiras movimentam agregados , enchem caminhões e dão suporte à movimentação de materiais. A locação permite que os empreiteiros complementem as frotas com o tamanho certo de pá-carregadeira durante a demanda de pico.
As escavadeiras cavam valas, removem seções antigas de estradas e coletam e colocam materiais pesados. Os modelos de raio compacto ajudam você a trabalhar em espaços apertados; Os modelos de longo alcance expandem o alcance para trabalhos à distância. A locação oferece a escavadeira do tamanho certo para o trabalho.
A construção de rodovias também requer acessórios e equipamentos de suporte. A Cat Rentals℠ oferece uma ampla seleção, incluindo:
- Painéis de seta e quadros de mensagens: Mantenha o tráfego seguro durante as obras na estrada.
- Acessórios da vassoura: varrem os detritos para superfícies limpas.
- Serras de concreto: Corte asfalto ou concreto com precisão.
- Martelos hidráulicos: quebre concreto ou rocha para remoção de estrada.
- Martelos de solda: ferramentas portáteis para demolição e preparação de superfície.
Essas ferramentas ajudam a otimizar o fluxo de trabalho e manter os projetos dentro do cronograma. A locação garante que você terá acesso a sinalização crítica de segurança e acessórios especializados somente quando necessário.
O aluguel de equipamentos de construção de rodovias oferece várias vantagens:
- Custos iniciais mais baixos: evite o investimento de capital em máquinas grandes que só podem ser usadas sazonalmente.
- Flexibilidade da frota: aumente ou diminua a escala do equipamento, dependendo do tamanho e da duração do projeto.
- Acesso a máquinas especializadas: alugue recuperadoras, aplainadoras a frio ou alargadoras de estradas somente quando necessário.
- Carga de manutenção reduzida: os provedores de locação fazem manutenção e mantêm as máquinas de acordo com os padrões da Cat.
- Tecnologia mais recente: Acesse equipamentos com recursos avançados de nivelamento e compactação.
Ao alugar, os empreiteiros maximizam a eficiência e mantêm a flexibilidade financeira.

A Cat Rentals oferece um dos maiores estoques de equipamentos para construção de rodovias do setor. Os benefícios incluem:
- Condições de aluguel flexíveis: diariamente, semanalmente ou mensalmente.
- Suporte do revendedor para selecionar as máquinas certas.
- Equipamentos bem conservados e mantidos de acordo com os padrões da Cat.
- Uma rede global de 1.300+ locais.
- Capacidade de solicitar um orçamento rápido on-line.
Ligue para 1-800-RENT-CAT para saber mais sobre aluguel de equipamentos de construção de rodovias.
Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação