Aluguel de elevadores tipo tesoura: o guia definitivo
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies

Quando sua equipe precisa alcançar locais elevados, um elevador tipo tesoura pode ser uma excelente escolha. Como vários tipos de elevadores tipo tesoura estão disponíveis, muitas empresas optam por alugar levantamentos tipo tesoura para dar a flexibilidade necessária para lidar com várias aplicações. As empresas que sabem como usar elevadores tipo tesoura de forma eficaz e estão cientes dos benefícios da locação se colocam em posição de concluir os trabalhos de maneira mais econômica e produtiva.

Ao considerar alugar um elevador tipo tesoura, você pode querer saber mais sobre o que são e os tipos deles que você pode escolher. Além disso, você também pode aprender como usá-los de forma eficaz e os benefícios do aluguel. Nosso guia definitivo para elevadores em tesoura cobre tudo o que você precisa saber.

Pule para uma seção:

O que é um elevador em tesoura?

Os elevadores tipo tesoura são um tipo de equipamento aéreo usado para elevar trabalhadores e materiais a uma altura de trabalho adequada. Eles são utilizados principalmente em aplicações de manutenção e construção fábrica e geralmente são autopropelidos, o que significa que podem ser conduzidos diretamente para diferentes áreas do local de trabalho. As máquinas recebem o nome de seu design mecânico de elevação, que apresenta suportes de metal cruzados e uma plataforma na parte superior.

Quando a máquina começa a levantar o bastão ou os materiais, esses suportes metálicos se alongam. Quando o elevador em tesoura desce, os suportes de metal se dobram. Os elevadores tipo tesoura podem atingir locais de difícil acesso e fornecem aos trabalhadores uma plataforma estável para fazer seu trabalho. Na construção, os trabalhadores usam regularmente elevadores tipo tesoura para auxiliar na fiação dos cabos e nas inspeções. As equipes de construção também contam com elas para levantar materiais pesados e várias ferramentas para áreas elevadas.

 

Tipos de Plataformas Elevatórias em Tesoura

Diferentes tipos de elevadores em tesoura são usados para vários fins na indústria da construção. Conhecendo as diferenças entre eles, uma construtora pode garantir que terá um elevador tipo tesoura acessório aos requisitos de seu local de trabalho. Os cinco principais tipos de elevadores tipo tesoura são hidráulicos, a diesel, elétricos, terrenos acidentados e pneumáticos.

Saiba mais sobre os principais tipos de levantamentos em tesoura abaixo:

1. Elevadores Hidráulicos Tipo Tesoura

Sistemas hidráulicos operados manualmente ou acionados por motor alimentam elevadores hidráulicos tipo tesoura. O fluido hidráulico da máquina muda a pressão para levantar e abaixar a plataforma. Como os elevadores hidráulicos tipo tesoura são simples de operar, os operadores não precisam passar por muito treinamento. Como tal, um dos benefícios desses levantamentos em tesoura é que um operador pode usar um rapidamente.

Quando fica frio, os levantamentos tipo tesoura hidráulicos podem demorar mais para operar, pois as temperaturas mais baixas tornam o óleo mais denso. Os modelos mais novos foram responsáveis por essas desacelerações e as corrigiram, mas os modelos mais antigos podem sofrer alguns declínios na velocidade e na potência ao operar em temperaturas frias.

2. Elevadores tipo tesoura a diesel

Os elevadores tipo tesoura a diesel são alguns dos levantamentos tipo tesoura mais populares no setor de construção. Eles se destacam em locais de trabalho ao ar livre, onde podem atingir de 20 a 50 pés no ar. Essa variedade de alturas os torna adequados para diferentes tarefas. Eles também tendem a ter um design mais robusto, dando-lhes mais potência e uma plataforma maior para vários trabalhadores ficarem de pé e trabalharem.

Geralmente, esses elevadores tipo tesoura a diesel são adequados apenas para uso externo. Como funcionam com combustível diesel, eles descarregam vapores no ar e fazem muito barulho, o que pode ser potencialmente prejudicial ou distrair os trabalhadores em ambientes fechados. Quando são usadas ao ar livre, as máquinas têm ventilação suficiente para que os vapores se dissipem sem prejudicar os trabalhadores. Além disso, o exterior ajuda a dispersar os ruídos altos que essas máquinas geram.

3. Elevadores elétricos tipo tesoura

Os elevadores elétricos tipo tesoura fornecem uma alternativa aos levantamentos movidos a diesel. Essas máquinas não queimam combustível, contando com um silencioso mecanismo de acionamento elétrico. Devido à falta de emissões ou ruído, eles são adequados para áreas de trabalho internas que podem não ter ventilação suficiente para usar um elevador a diesel com segurança.

Sua energia elétrica tende a torná-los menos potentes do que as máquinas a diesel e geralmente não chegam tão alto. O design menor desses elevadores em tesoura vem com a vantagem de acessório em espaços menores em que um elevador em tesoura mais volumoso não seria capaz de entrar.

4. Elevadores de tesoura Terrain ásperos

Às vezes, os canteiros de obras apresentam terreno acidentado que é difícil para elevadores tipo tesoura padrão navegarem com segurança. As plataformas elevatórias tipo tesoura para terrenos irregulares foram projetadas para locais de trabalho que são muito difíceis para a navegação das plataformas elevatórias tipo tesoura padrão. Essas máquinas são construídas com pneus reforçados e maior capacidade de peso. Eles também vêm com recursos de segurança adicionais, como restrições de queda e supressores, para manter os trabalhadores seguros em ambientes potencialmente perigosos.

As empresas costumam usar elevadores tipo tesoura para terrenos irregulares em superfícies irregulares e inclinações para fornecer aos trabalhadores uma plataforma estável para trabalhar. Eles também foram projetados para funcionar em climas rigorosos, ajudando a manter os trabalhadores seguros enquanto trabalham em locais elevados sob chuva e vento. Os levantamentos de terrenos irregulares geralmente podem atingir locais muito altos e são muito largos. Eles são normalmente alimentados por propano líquido, gás, diesel ou dois combustíveis.

5. Elevadores pneumáticos em tesoura

Os levantamentos pneumáticos tipo tesoura não precisam de combustível para funcionar. Em vez disso, eles usam a pressão do ar para alimentar seu mecanismo de levantamento. Essencialmente, eles funcionam aspirando o ar atmosférico e, em seguida, comprimindo-o para fornecer a quantidade adequada de energia para levantar a plataforma. Como eles usam ar para alimentá-los, eles não descarregam nenhum vapor perigoso no ar, tornando-os apropriados para uso interno e empresas que desejam reduzir sua pegada de carbono.

Assim como os elevadores elétricos tipo tesoura, eles geralmente não oferecem tanta potência quanto os levantamentos a diesel. Eles podem ser usados na maioria dos ambientes, pois o ar que os alimenta os torna seguros para aplicações internas. Além disso, os elevadores pneumáticos tipo tesoura normalmente cabem em espaços mais apertados.

Para que servem os elevadores em tesoura?

Os elevadores tipo tesoura fornecem valor significativo para vários setores, pois levantam os trabalhadores no ar e oferecem a eles uma plataforma estável para se apoiar. Devido a essas habilidades, os elevadores tipo tesoura são muito populares entre as empresas que fazem trabalhos aéreos. Os trabalhadores geralmente precisam de uma superfície segura e uniforme para trabalhar enquanto estão no ar e dependem de elevadores em tesoura para fornecê-la.

Além de sua capacidade de erguer trabalhadores para posições elevadas, os elevadores tipo tesoura também são usados para trabalhos que exigem equipamentos aéreos com mobilidade excepcional. Em setores como construção, logística geral e infraestrutura, a mobilidade dos elevadores tipo tesoura os torna incrivelmente valiosos. As empresas podem escolher elevadores tipo tesoura em vários tamanhos e habilidades de desempenho para encontrar um que atenda às suas necessidades.

Você pode encontrar elevadores tipo tesoura usados em armazéns para ajudar na recuperação de pacotes e como elevadores de carros. Eles também são utilizados regularmente para ajudar os trabalhadores a limpar janelas em alturas elevadas e na indústria película para obter a foto perfeita. Na indústria da construção, eles ajudam em vários estágios de construção, dando aos trabalhadores um espaço seguro para ficar em pé enquanto usam ferramentas elétricas e realizam outras tarefas. As construtoras também usam plataformas elevatórias tipo tesoura para entregar materiais em áreas de trabalho elevadas.

Como Usar um Elevador em Tesoura

Os elevadores tipo tesoura geralmente são fáceis de operar, facilitando o treinamento dos funcionários para usá-los de forma eficaz e segura. O uso adequado de um levantamento em tesoura envolve três estágios principais: a inspeção pré-partida, os procedimentos de partida e os procedimentos de desligamento.

Saiba mais sobre como usar um levantamento em tesoura abaixo:

Etapas da Inspeção de Pré-partida

Antes de usar um levantamento em tesoura, a melhor prática é realizar uma inspeção antes da partida. Essa inspeção garante que o elevador tipo tesoura esteja em um ambiente seguro para uso. Você também usará a inspeção para verificar se o elevador em tesoura está em condições de operação segura. Algumas das principais etapas de uma inspeção incluem:

  • Procure obstáculos: Antes de operar um elevador em tesoura e movê-lo para a posição de levantamento, você deve olhar ao redor do local de trabalho em busca de possíveis perigos que possam danificar o elevador em tesoura ou fazer com que ele fique preso. Alguns dos obstáculos que um operador procura são detritos, aterro macio, valas, buracos e declives.
  • Verifique se há riscos suspensos: Os riscos suspensos podem impedir que um elevador tipo tesoura atinja a altura necessária. A tubulações elétrica e outros perigos podem eletrocutar ou ferir as pessoas na plataforma. Como tal, você deve verificar esses riscos suspensos em sua inspeção, ajustando o posicionamento do elevador tesoura com base na localização dos perigos.
  • Certifique-se de que a bateria esteja carregada: Se você estiver usando um elevador elétrico tipo tesoura, precisará garantir que a bateria tenha carga suficiente para colocá-lo no ar e depois descer. Antes de operar o maquinário, verifique se as baterias estão totalmente carregadas antes de utilizar o levantamento em tesoura. Se o sistema de carregamento da bateria estiver conectado a uma fonte de alimentação externa, você também o desconectará antes de usá-lo.
  • Inspecione os controles e componentes: Finalmente, observe os controles do elevador tipo tesoura para garantir que estejam funcionando corretamente. Além disso, você revisará vários componentes do elevador em tesoura, verificando se há danos que possam reduzir a eficácia e a segurança do elevador em tesoura.

Procedimentos para Partida e Operações

Depois de concluir a inspeção de pré-partida, passe a usar o levantamento em tesoura para todas as tarefas necessárias. Certifique-se de que qualquer membro da equipe que tenha a responsabilidade de dirigir e operar um elevador tipo tesoura deve ser treinado sobre como usá-lo corretamente.

Saiba mais sobre os procedimentos operacionais apropriados abaixo:

  1. Inicie a operação puxando para fora o botão de parada de emergência do painel de controle. Enquanto este botão estiver inserido, o elevador em tesoura não iniciará.
  2. Em seguida, encontre a chave interruptora que diz desligar/plataforma/base. Pressione "plataforma" nesse interruptor.
  3. Depois de selecionar o interruptor da plataforma, você pode entrar na plataforma do elevador.
  4. Depois de estar na plataforma, você pode puxar outro botão de parada de emergência no painel de controle da plataforma. Como o outro botão de parada de emergência, ele impede que processos-chave no elevador tipo tesoura funcionem até que ele seja puxado para fora.
  5. Com o botão de emergência puxado para fora, agora você pode usar o controlador e as alavancas do console do operador para guiar o levantamento em tesoura.
  6. Ao dirigir o elevador tipo tesoura de um local para outro, é importante observação que o elevador pode ser deixado na faixa alta, o que significa que a plataforma ainda está levantada, ou na faixa baixa, o que significa que a plataforma está abaixada. Se o operador estiver conduzindo o levantamento em tesoura por uma área aberta, geralmente é seguro manter a plataforma em sua faixa alta. Quando o elevador em tesoura está operando em áreas mais apertadas ou locais com obstruções suspensas, é melhor mantê-lo em sua faixa baixa.
  7. Se você usar um elevador tipo tesoura para trabalhos de pintura, é uma boa ideia cobrir os corrimãos, os controles e a plataforma. As coberturas ajudam a evitar que a tinta espirre ou seja borrifada no levantamento em tesoura.

Procedimentos para Desligamento

Depois de terminar de usar um levantamento em tesoura, siga algumas práticas para garantir que ele seja desligado corretamente. Ao desligar o elevador tipo tesoura corretamente, uma empresa prepara seu maquinário para o dia seguinte, protege-o contra danos e garante que ele não seja deixado ligado por acidente. Alguns procedimentos de desligamento adequados incluem:

  1. Antes de desligar o elevador tipo tesoura, certifique-se de que a plataforma esteja totalmente abaixada e retornada à posição original. Desligá-lo em uma posição mais alta pode dificultar o acesso de outros operadores e possivelmente danificar o levantamento em tesoura.
  2. Quando a plataforma estiver totalmente abaixada, você deve pressionar os botões de parada de emergência de volta para baixo. Esses botões geralmente estão localizados no controle de base e no console do operador.
  3. Em seguida, coloque o interruptor da chave de base na posição desligar.
  4. Depois que o levantamento em tesoura for completamente desligado, sua equipe poderá limpar todos os materiais, ferramentas e detritos da plataforma.
  5. Com o elevador tipo tesoura desligado e a plataforma limpa, você pode recarregar um elevador elétrico tipo tesoura conectando-o ao carregador.
Como Operar um Elevador em Tesoura com Segurança

Como acontece com qualquer outro tipo de maquinário pesado, as empresas precisam garantir que os operadores e outros funcionários estejam seguros ao usá-los. Por exemplo, uma inspeção pré-verificação pode ajudar o operador a identificar perigos potenciais antes de usar o levantamento em tesoura. Você pode querer estar ciente de várias outras práticas de segurança de elevadores tipo tesoura para proteger o maquinário e os trabalhadores.

Algumas das principais práticas de segurança de levantamento em tesoura podem ser encontradas abaixo:

  • Verifique se há superfícies firmes e niveladas: os trabalhadores precisam de uma plataforma estável para fazer seu trabalho de maneira adequada e segura. Um levantamento colocado em uma inclinação, detritos, buracos, saliências e quedas podem se tornar instáveis, levando a possíveis ferimentos. Os trabalhadores costumam usar ferramentas elétricas potencialmente perigosas, portanto, uma superfície estável é crucial para manter os trabalhadores seguros.
  • Evite fontes de energia elétrica: Quando os trabalhadores estão trabalhando alto, eles podem ser expostos a fontes de energia elétrica, como transformadores e tubulações de energia. Manter o elevador tipo tesoura a pelo menos 10 pés de distância das tubulações de energia pode proteger seus funcionários de ferimentos e choques elétricos. Outros riscos não elétricos, como saliências e galhos, também devem ser evitados, pois podem atrapalhar os trabalhadores.
  • Não opere em más condições climáticas: Muitas vezes, ocorrem lesões quando os trabalhadores usam elevadores tipo tesoura em condições climáticas perigosas. Condições climáticas inseguras incluem neve, chuva, granizo e ventos fortes. Essas condições podem fazer com que os trabalhadores percam o equilíbrio, desestabilizar o elevador em tesoura e dificultar a conclusão eficaz das tarefas.
  • Dirija elevadores tipo tesoura com segurança: Antes de conduzir o elevador para um novo local, certifique-se de entender os requisitos de segurança do fabricante. Alguns elevadores de tesoura podem ser conduzidos com segurança enquanto a plataforma ainda está levantada, enquanto outros precisarão abaixá-la completamente. Se você estiver em dúvida, é uma boa ideia manter a plataforma completamente abaixada antes de usar.
  • Estabilize o levantamento e acione os freios: Antes de levantar a plataforma, certifique-se de que ela esteja estabilizada e que os freios estejam acionados. É fácil esquecer os freios depois de levantar a plataforma, por isso é melhor acionar os freios antes de iniciar qualquer trabalho ou levantar a plataforma.
  • Certifique-se de que o levantamento não esteja sobrecarregado: Um levantamento em tesoura virá com uma capacidade de carga que não deve ser excedida. Essa capacidade de carga refere-se a quanto peso o elevador em tesoura pode retenção com segurança. Sobrecarregar o elevador em tesoura pode fazer com que ele quebre, resultando em ferimentos para quem está nele e danos a quaisquer ferramentas ou materiais que esteja segurando. Sempre verifique com o fabricante quanto peso o levantamento pode suportar.
  • Mantenha-se seguro enquanto trabalha na plataforma: Você e seus funcionários devem colocar sua segurança em primeiro lugar enquanto estiverem na plataforma do elevador tesoura. Como você estará bem acima do chão, cair do levantamento pode resultar em ferimentos graves. Algumas das principais diretrizes são nunca ficar em pé sobre as grades de proteção ou removê-las.
  • Treine operadores e trabalhadores antes de permitir o uso: Antes que alguém opere um elevador tipo tesoura ou suba nele para fazer o trabalho, certifique-se de que eles sejam treinados para usá-lo com segurança. Esse treinamento pode evitar lesões e proteger o maquinário contra uso indevido.
Benefícios da Locação de um Elevador em Tesoura

Alugar um elevador tipo tesoura pode ser uma excelente decisão para sua empresa. Algumas das principais vantagens da locação incluem ter mais opções, a capacidade de ter um elevador tipo tesoura apenas quando você precisar, acesso à tecnologia mais avançada e custos de manutenção reduzidos.

Saiba mais sobre os benefícios de alugar um elevador tipo tesoura abaixo:

  • Variedade de opções: suas necessidades mudam de trabalho para trabalho, e alugar elevadores tipo tesoura permite que você se ajuste às novas condições. Por exemplo, um trabalho pode precisar de um elevador tipo tesoura a diesel e o próximo pode precisar de um elevador tipo tesoura elétrico. Como você não está preso a um tipo de levantamento em tesoura, pode se ajustar rapidamente às necessidades de diferentes trabalhos.
  • Alugue apenas quando precisar: Optar por alugar também significa que a locadora tira o elevador de tesoura de suas mãos quando você terminar de usá-lo. A locação ajuda a manter os custos mais baixos, pois você não precisa pagar pelo armazenamento enquanto as máquinas não estão sendo usadas. Ter que pagar por elevadores em tesoura apenas quando você precisa deles reduz o desperdício e é muito econômico, especialmente quando você não precisa de levantamentos em tesoura para a maioria de seus trabalhos.
  • Acesso à tecnologia mais recente: Um grande benefício do aluguel é que as locadoras geralmente têm os elevadores de tesoura tecnologicamente mais avançados em seu estoque. Dessa forma, você pode utilizar esses levantamentos atualizados no local de trabalho. Os levantamentos tipo tesoura mais avançados fornecem à sua equipe recursos extras de segurança e eficiência aprimorada.
  • Sem custos de manutenção: Ao alugar, você tem a vantagem de não precisar se preocupar com os custos de manutenção. A empresa de locação cuida da manutenção dos equipamentos de locação e cuida de eventuais avarias da máquina em seu local de trabalho. Uma boa locadora normalmente consertará ou substituirá equipamentos quebrados sem nenhum custo para você.
Escolha a Cat Rentals℠ para suas necessidades de locação de elevador tipo tesoura

A Cat Rentals℠ está pronta para equipar sua equipe com o levantamento tipo tesoura certo para suas necessidades. Com mais de 1.300 locais em todo o mundo, é provável que haja uma filial local perto do local de trabalho. Ao selecionar dentre nossa ampla variedade de plataformas elevatórias tipo tesoura, você ficará satisfeito em descobrir que oferecemos tarifas competitivas e contratos de aluguel flexíveis. Depois de alugar o elevador tipo tesoura, nosso serviço não para. Nossa equipe está pronta para fornecer serviços emergenciais de manutenção e reparo a qualquer momento aviso.

Veja nossa seleção de plataformas elevatórias tipo tesoura para locação. Se você tiver alguma dúvida, encontre sua loja local para falar com um representante qualificado.

Encontre a Cat Rentals perto de você
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies