.png)
As serras manuais e manuais são ferramentas valiosas em qualquer canteiro de obras. Antes de decidir alugar um, é essencial que você determine qual deles é benéfico para sua aplicação. As serras manuais e manuais são úteis e funcionam bem em circunstâncias específicas.
Como o nome indica, você pode segurar e transportar serras manuais para onde quer que precise delas no local de trabalho. As serras manuais são ideais quando a velocidade é mais importante do que a precisão. Existem dois tipos principais de serras portáteis, ambas com finalidades distintas.
1. Serras de corte
As serras de corte são fáceis de mover por todo o local de trabalho. Muitos deles têm lâminas entre 13 e 14 polegadas. As lâminas são circulares, abrasivas e podem cortar diferentes materiais. Na Cat Rentals℠, oferecemos vários modelos de serras de corte, incluindo:
- Diamante SC7314: Use esta serra com uma lâmina de 14 polegadas. O sistema interno da serra foi projetado para otimizar o desempenho, reduzindo a vibração durante a operação.
- Multiquip HS81A: Alugue esta serra Multiquip, que também possui uma lâmina de 14 polegadas. Pode cortar a uma profundidade de até 5 polegadas.
- Husqvarna K750 14: Experimente a serra Husqvarna em seu próximo local de trabalho. Tem 5.0 cavalos de potência e uma lâmina de 14 polegadas.
- Wacker Neuson BTS 935 L3: Alugue esta serra por uma lâmina um pouco menor, com 13,8 polegadas e 4,4 cavalos de potência, sem sacrificar a qualidade.
Uma serra manual é uma boa escolha se você precisar criar aberturas de parede ou realizar trabalhos de superfície, como fazer furos na laje. As serras de corte portáteis são comumente usadas para cortar asfalto, tubos e concreto.
2. Serras de azulejos
As serras de azulejo ou de mesa são outra boa escolha. Embora não sejam a mesma configuração das serras manuais comuns, elas executam operações semelhantes. As serras de ladrilhos são usadas principalmente para cortar ladrilhos cerâmicos. Eles são projetados especificamente para as propriedades da cerâmica, e é por isso que você provavelmente precisará de uma dessas serras portáteis se estiver fazendo algo com ladrilhos. No entanto, muitas serras de azulejos também são compatíveis com outros materiais.
Esteja você trabalhando com ladrilhos de concreto, um dos benefícios de usar uma serra de ladrilhos é que ela é mais precisa do que um cortador de ladrilhos. Na Cat Rentals, você pode alugar dois tipos de serras de mesa:
- Multiquip MP3: A serra de mesa pode cortar em profundidades de até 5 polegadas. Ele é equipado com recursos de aprimoramento de desempenho e possui um design leve para portabilidade. Você pode usar esta serra para cortar telhas, tijolos, pedra, pavimentos intertravados e blocos.
- Multiquip TPX7: A lâmina desta serra Multiquip tem 7 polegadas. A serra possui recursos de resfriamento a água para garantir que funcione na temperatura adequada sem superaquecer. Você pode usar esta serra em várias condições.
As serras de passeio são maiores e frequentemente usadas em aplicações de concreto ou alvenaria. A diferença entre essas serras e as manuais é onde o operador está posicionado. O usuário ficará atrás da serra, segurando as alças enquanto cortam diferentes materiais.
Essas serras geralmente funcionam um pouco mais rápido do que suas contrapartes portáteis, o que pode beneficiar certas situações. As serras de passagem fornecem cortes precisos e afiados e funcionam bem para estes materiais:
- Asfalto
- Calçadas
- Andares de armazém e porão
- Calçadas de concreto
- Rodovias
Você também pode usar essas serras para cortar ranhuras em lajes. Algumas das serras em nosso estoque permitem até mesmo que você execute trabalhos de valetamento e reparo de remendos.
Na Cat Rentals, você pode encontrar diversos tipos de serras de passeio, como:
- Diamante CC3535JBV-26: Esta é uma serra de tamanho médio com um acionamento autopropulsionado. É simples de usar e tem uma quantidade excepcional de torque.
- Serra espalhadora Miller 1: Esta serra é fácil de manobrar e chega com uma guia de corte frontal. Possui uma construção de estrutura em caixa para reduzir a vibração e aumentar a estabilidade durante a operação.
- Multiquip-SP2S13H20: Esta serra pode cortar profundidades de até 7,5 polegadas. Possui um motor de 13 cavalos de potência para maximizar a potência, e o guia de posição da serra permite fazer cortes retos.
- Multiquip-SP2S20H: Esta serra de laje autopropelida Multiquip possui um protetor de lâmina de 20 polegadas e corta em profundidades de até 7,5 polegadas. Ele funciona com um motor de 18 cavalos de potência.
- Target-Pro 65III D 30: Esta serra de concreto Target tem uma capacidade de lâmina de 30 polegadas. Ele funciona com um motor diesel e pode cortar profundidades de até 12,0 polegadas.
Determine qual serra é adequada para sua aplicação e alugue uma com o revendedor Cat Rentals perto de você. Saiba mais sobre nossos produtos, solicite uma cotação ou faça perguntas ligando para 1-800-RENT-CAT ou navegando em nossos equipamentos on-line hoje mesmo.
Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação