Equipamento Pesado X Equipamento Compacto: Guia de Locação
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies

Quando você plano um projeto de construção, uma das primeiras perguntas é qual tamanho de equipamento você vai precisar. As máquinas pesadas fornecem força para trabalhos em grande escala, enquanto as máquinas compactas oferecem agilidade em espaços mais apertados. Este guia compara as duas categorias, explica seus usos e destaca por que a locação por meio da Cat Rentals℠ costuma ser a jogada mais inteligente.

Equipamento de Construção Pesada

Os equipamentos pesados são construídos para trabalhos que exigem força, alcance e resistência. Essas máquinas são essenciais para grandes projetos, como construção de estradas, mineração e terraplenagem em grande escala. Aqui estão alguns dos tipos mais comuns que você pode considerar alugar.

® Os caminhões articulados da Cat são transportadores potentes com tração em todas as rodas. Eles lidam com pedreiras, silvicultura e canteiros de obras onde o terreno é irregular ou escorregadio. Com várias opções de báscula, elas são flexíveis o suficiente para transportar solo, rochas ou até mesmo água.

Se a pavimentação estiver na lista, as pavimentadoras de asfalto Cat espalham, nivelam e compactam o asfalto. Os modelos de locação cobrem tudo, desde calçadas estreitas até projetos de rodovias largas.

Para versatilidade, as retroescavadeiras Cat são uma escolha ideal. Existem várias opções de acessórios, aumentando sua capacidade de lidar:

  • Escavação
  • Abertura de valas
  • Movimentação de materiais
  • Aterramento
  • Demolição
  • Construção geral
  • Pavimentação
  • Quebra de asfalto

Também chamadas de fresadoras de asfalto, as aplainadoras a frio Cat realizam com eficácia várias funções em estradas, como:

  • Reparo do levantamento pelo gelo
  • Reparo de buraco
  • Reparo de asfalto
  • Texturização de pavimento
  • Corte do meio-fio
  • Remoção da estrada
  • Remoção de listras de faixas de trânsito

A compactação de solo e asfalto requer máquinas confiáveis. Os compactadores e roletes Cat vêm em tamanhos que variam de pequenos socadores a compactadores de aterro sanitário. As opções incluem roletes vibratórios em tandem e modelos pneumáticos para trabalho especializado.

Na Cat Rentals, temos tratores que podem manipular quantidades significativas de materiais. Não importa para que você precise do trator de esteira Cat, temos um construído especificamente para isso. Os tratores podem ser usados para uma ampla variedade de tarefas:

  • Corte e nivelamento
  • Limpeza de terreno e aterro
  • Manutenção de estradas e remoção de neve

Os compactadores de solo são projetados para trabalhos em estradas, agricultura e paisagismo. Os modelos vibratórios oferecem excelente compactação e desempenho de nivelamento.

Equipamento de Construção Compacto

As pás-carregadeiras de esteira compactas realizam vários trabalhos de escavação e construção. As seguintes indústrias costumam usá-los:

  • Paisagismo
  • Trabalhos em estradas
  • Construção
  • transporte
  • Agricultura
  • Limpeza 

As carregadeiras de rodas compactas podem lidar com trabalho pesado e transporte. Paisagistas, agricultores e removedores de neve normalmente utilizam carregadeiras de rodas compactas.

As miniescavadeiras são normalmente usadas para projetos de construção em geral. Tem um projeto de construção menor para cuidar? Considere alugar uma mini-escavadeira para o seguinte:

  • Escavação de canteiros e valas
  • Limpeza de escovas e detritos
  • Demolição de pequenas estruturas
  • Loading trailers 
  • Reparo de tubulações de esgoto

As minicarregadeiras costumam ser usadas em construções e paisagismo para realizar diversas funções. Você pode equipar as minicarregadeiras com vários acessórios para torná-las adequadas para vários trabalhos. Eles também vêm em uma variedade de tamanhos.

Manipuladores telescópicos normalmente vivem em locais de construção. Se houver obstáculos em seu caminho, um manipulador telescópico pode ajudá-lo a colocar materiais como paletes acima e sobre eles, esteja você trabalhando fora ou dentro.

Você pode usar equipamento de bomba para remoção de água. Alugar esse tipo de equipamento é uma boa ideia porque você não terá que pagar taxas de manutenção e armazenamento apenas para terminar um pequeno projeto ou depois de se recuperar de uma emergência.

As plantas de peneiramento podem separar rocha, solo, areia, cascalho e outros materiais de construção e demolição. Você pode até obter uma unidade portátil para facilitar o transporte.

Benefícios do Equipamento Pesado

As máquinas pesadas se destacam pelo conforto, capacidade e potência. Os operadores se beneficiam de cabines fechadas com aquecimento e ar-condicionado, controles ergonômicos e amortecimento de ruídos. A maior capacidade da caçamba reduz os tempos de ciclo, e a força extra de impulsão ajuda com materiais úmidos ou pesados.

Por que a Locação de Equipamentos Pesados Faz Sentido
  • Custos iniciais mais baixos em comparação com a compra de equipamentos.
  • Evite despesas de manutenção e armazenamento a longo prazo.
  • Mantenha-se em conformidade com os padrões ambientais e de segurança.
  • A entrega e a coleta rápidas minimizam o tempo de inatividade.
  • Experimente antes de comprar para fazer investimentos confiantes.
  • Dimensione o equipamento para se adequar ao tamanho e escopo de cada projeto.
Alugue Equipamentos com a Cat Rentals℠

Na Cat Rentals, você encontrará as máquinas certas para qualquer trabalho, juntamente com termos flexíveis e suporte especializado. Solicite uma cotação rápida ou encontre um revendedor perto de você para começar hoje mesmo.

Encontre a Cat Rentals perto de você
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies