.png)
Se você está prestes a cortar concreto para um projeto, há muitos fatores a serem considerados. Por exemplo, você precisa saber que tipo de estrutura de concreto está fazendo e se possui as ferramentas certas para o trabalho. Garantir que você tenha todos os equipamentos de segurança adequados também é uma parte crítica do processo.
Embora o corte de concreto exija um alto nível de precisão e cuidado, você pode maximizar o desempenho com as habilidades e conhecimentos certos. Este guia rápido para cortar concreto ajudará você a aumentar a qualidade do trabalho e manter seus trabalhadores seguros durante aplicações de concreto.
Antes de começar a trabalhar com concreto, você precisa tomar as medidas de segurança adequadas. Poeira, detritos e o uso incorreto de equipamentos podem causar riscos no local de trabalho se você estiver cortando pedaços de concreto sem as ferramentas e os equipamentos certos.
Você pode reduzir os riscos de segurança de algumas maneiras. Primeiro, certifique-se de que seus funcionários tenham treinamento para usar o equipamento corretamente. Você precisará de equipamentos de segurança, incluindo tampões de ouvido, luvas, óculos de proteção e calçados revestidos de aço. O uso de métodos de ventilação de alta qualidade e corte úmido em vez de corte a seco também pode ajudar a proteger os trabalhadores da inalação de poeira.
O tipo de serra de concreto que você precisa pode depender da aplicação. Por exemplo, trabalhos de corte menores requerem serras portáteis, enquanto serras de passeio costumam ser melhores para projetos maiores. Os tipos de lâminas incluem:
- Lâminas de diamante: Se você precisa trabalhar para fazer cortes mais profundos, uma lâmina de diamante é a melhor ferramenta de corte a seco. É durável e adequado para aplicações mais exigentes.
- Lâminas abrasivas: embora as lâminas abrasivas se desgastem lenta e rapidamente, elas são úteis para fazer cortes rasos em concreto seco.
- Lâminas de corte úmido: As lâminas de corte úmido são projetadas para operar em concreto úmido e são ideais para trabalhadores que desejam reduzir a poeira durante o processo.
Seja qual for o tipo de projeto de corte de concreto em que você esteja trabalhando, você precisa de uma lâmina que se adapte à aplicação. O aluguel de serras pode ser uma ótima opção para projetos de concreto de curto e longo prazo.
Depois de tomar todas as medidas de segurança necessárias e preparar sua lâmina, é hora de planejar o corte. Para melhorar a precisão, marque a laje de concreto onde deseja que a largura do corte esteja. Em seguida, cubra a área que você está cortando com um pouco de água para minimizar a poeira.
Outra parte importante do processo de preparação é colocar uma placa guia na linha de corte para que você possa produzir um corte reto e limpo.
Agora, você pode começar a cortar. É fundamental manter as duas mãos na serra, mantendo apenas uma pequena quantidade de pressão enquanto a guia para baixo no concreto. Comece fazendo um corte raso com cerca de um quarto de polegada de profundidade.
Depois de operar a máquina por cerca de 45 segundos, pare-a e deixe-a esfriar por aproximadamente o mesmo período de tempo. Continue fazendo cortes rasos nesses intervalos até atingir a profundidade desejada.
A Cat Rentals℠ oferece uma ampla seleção de serras e outros equipamentos para aplicações de construção e manutenção do solo. Você pode navegar em nossa seleção para encontrar uma serra que atenda às suas necessidades ou ligue para 1-800-RENT-CAT para saber mais. Sinta-se à vontade para solicitar um orçamento on-line com perguntas específicas sobre o produto. Alugue o que precisar das pessoas que fazem o que for preciso.
Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação