Como Descartar o Concreto

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies

Esteja você realizando uma demolição em grande escala, um trabalho de construção comercial ou um projeto de reforma em casa, descartar os materiais restantes de um projeto às vezes pode ser a parte mais desafiadora de todo o processo. Materiais como concreto requerem atenção especial, pois os pedaços grandes podem se acumular rapidamente ao redor do local de trabalho. Enquanto algumas empresas acabam transportando essas grandes pilhas de excesso de concreto para o aterro sanitário local, existem alternativas muito mais ecológicas.

Benefícios da reciclagem de concreto

Embora a reciclagem de concreto 100% do tempo possa não ser prática, fazê-lo quando possível pode ter um impacto positivo substancial no meio ambiente - e no orçamento de um projeto. Como os pedaços e lajes de concreto ocupam um espaço significativo, transportá-los para um aterro pode ser incrivelmente caro. Felizmente, existem muitas maneiras de reciclar o concreto usado, dependendo do tipo, quantidade, tamanho e formato das peças.

Alguns dos principais benefícios da reciclagem de concreto em relação à sua deposição direta em um aterro sanitário incluem:

  • Custos de descarte reduzidos: Reciclar ou reaproveitar seu concreto usado economiza dinheiro significativo em taxas de transporte e depósito em aterros sanitários.
  • Eficiências aprimoradas: A utilização de opções para reciclar concreto no local melhora a eficiência operacional, eliminando grandes pilhas e permitindo que o equipamento manobre livremente.
  • Custos de material mais baixos: Ao reaproveitar concreto antigo em aterro, base agregada, cobertura morta de paisagismo ou alguma outra forma utilizável, você reduz as despesas gerais com matéria-prima da sua empresa.
Métodos de Disposição de Concreto

Dependendo do tipo de projeto, alguns métodos de descarte de concreto são mais eficazes do que outros. Se um proprietário está substituindo uma seção da calçada e tem algumas lajes de concreto restante, alugar equipamentos para esmagar o excesso de material não faz muito sentido. Ao mesmo tempo, se uma construtora está realizando um projeto de demolição com várias toneladas de concreto quebrado, não vale a pena usar uma lixeira e transportá-la toda vez que ela for enchida.

Vários dos métodos de descarte de concreto mais comuns incluem:

  • Aterros sanitários: Embora os aterros sanitários sejam a opção menos ecológica, às vezes são necessários para trabalhos menores ou quando a reciclagem ecológica não está disponível.
  • Lixeiras: Muitos serviços de gerenciamento de resíduos oferecem lixeiras para materiais usados por uma taxa fixa que inclui os custos de transporte e descarte. Esses serviços geralmente utilizam as formas mais práticas de reciclagem, em vez de esvaziar os contêineres em aterros sanitários. As lixeiras funcionam como opções econômicas para trabalhos menores sem desperdício excessivo.
  • Fornecedores de materiais de construção: Dependendo do tamanho, forma e quantidade de resíduos de concreto que você gera, os varejistas de materiais de construção aceitarão o concreto usado e o reciclarão adequadamente, embora você provavelmente precise transportá-lo para suas instalações. 
  • Empresas de paisagismo: As empresas de paisagismo frequentemente buscam concreto usado e outros materiais para camadas de base e aterro ao construir calçadas, cavar fundações ou construir muros de contenção. Dependendo da quantidade ou tamanho das peças, eles podem até remover seus resíduos gratuitamente.
  • Transportadores de sucata: Embora as empresas de transporte de lixo cobrem taxas pela remoção de resíduos de concreto, às vezes são uma opção muito melhor do que alugar grandes caminhões comerciais para transportá-los e reciclá-los para fora do local.
  • Reciclagem no local: Se a operação for grande o suficiente e justificar o custo da locação do equipamento, escolher o Cat Rentals℠ para reciclar equipamentos como aplainadoras a frio e britadeiras pode gerar economias significativas para sua empresa. Essas ferramentas retiram o concreto à medida que você o arranca, criando materiais agregados menores que podem ser reutilizados posteriormente. Os modelos vêm em muitos designs, desde máquinas compactas altamente manobráveis até aplainadoras a frio de grande escala, ideais para aplicações em estradas e rodovias.
Tipos de concreto reutilizável

Antes de escolher um método de descarte, é fundamental entender os diferentes tipos de resíduos de concreto e como você pode reaproveitá-los ou reciclá-los. Alguns dos tipos reutilizáveis mais comuns incluem:

  • Blocos e lajes de concreto: Blocos e lajes representam os maiores tamanhos de resíduos de concreto e geralmente são grandes demais para lixeiras ou lixeiras. Esses tipos normalmente exigem mandíbulas ou impactores grandes para quebrá-los em pedaços menores antes da reciclagem.
  • Pedaços de concreto e entulho: Os pedaços podem incluir qualquer coisa, desde blocos a pavimentadoras e lajes quebradas. Dependendo do reciclador, eles podem funcionar como opções de aterro ou ser divididos ainda mais para aplicações de agregados menores. 
  • Mistura de concreto e pasta: A pasta ou mistura é ideal para derramar fundações para uma estrutura ou calçada ou inserir um poste ou poste no solo. Como a mistura seca já está decomposta, ela tem muitos usos práticos, como representar o ingrediente principal para areia engenheirada. A pasta é facilmente condensável removendo a água com um solidificador.
Entre em contato com os profissionais da Cat Rentals℠ hoje mesmo

Se você está procurando as soluções de reciclagem de concreto ideais para sua organização, a Cat Rentals tem várias opções para atender às suas necessidades. Nossa ampla rede de revendedores fornece acesso a especialistas que podem analisar sua aplicação e ajudar a identificar a solução de equipamento mais vantajosa. Entre em contato conosco on-line para obter uma cotação rápida ou ligue para 1-800-RENT-CAT hoje para saber mais.

Encontre locações Cat perto de você
Obter um orçamento rápido

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies