Equipamento de Construção Elétrica

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies

Os equipamentos elétricos de construção podem ser um ativo poderoso nos canteiros de obras. Continue lendo para saber o que é equipamento elétrico e como ele pode beneficiar sua construtora.

Pule para uma seção:

Equipamento Elétrico vs. Equipamento Diesel

As máquinas pesadas elétricas funcionam de maneira diferente das opções a diesel. O equipamento diesel tem um motor que requer combustível para alimentá-lo. Ao escolher equipamentos de construção a diesel, você deve ter combustível suficiente para durar seus projetos. O equipamento de construção a diesel emite dióxido de carbono, portanto, esse maquinário precisa operar em espaços abertos que não prejudiquem os operadores ou outros funcionários. 

O equipamento elétrico de construção extrai energia de uma bateria recarregável de íons de lítio. Essas opções permitem que você opere o equipamento durante toda a vida útil da bateria sem precisar reabastecer. Muitas baterias têm altas densidades de energia, fornecendo combustível suficiente para suportar dias úteis inteiros em locais e atender às necessidades de energia de construção. Para maior resistência, alguns modelos vêm com duas baterias. 

A bateria de íons de lítio suporta e alimenta o motor elétrico. Quando a bateria ficar fraca, você pode conectá-la para deixá-la carregar de volta à capacidade total.

Os equipamentos de construção híbridos fornecem flexibilidade e sustentabilidade

Ao implementar soluções elétricas em seus canteiros de obras, você pode facilitar a transição com opções híbridas. O equipamento de construção híbrido opera com energia de bateria e um motor diesel. Essas opções proporcionam a flexibilidade e a sustentabilidade que acompanham o uso de um modelo elétrico combinado com a potência do diesel. 

4 Benefícios do Equipamento Elétrico de Construção

Os equipamentos elétricos de construção oferecem muitas vantagens para projetos e equipes. Usar o equipamento certo para suas necessidades pode ajudá-lo a atingir metas de crescimento e melhoria ou implementar práticas mais seguras nos locais. 

1. Elimine as emissões de carbono

Quando você deseja aumentar a sustentabilidade, os equipamentos elétricos de construção eliminam as emissões de carbono. Como essa solução funciona com uma bateria recarregável e um motor de motor elétrico, ela não emite um subproduto durante o funcionamento. Esta opção é excelente para implementar soluções mais ecológicas e apoiar o meio ambiente. A falta de emissões significa que o equipamento elétrico também é adequado para uso interno.

2. Aumente a funcionalidade e a segurança

O equipamento elétrico é incrivelmente versátil. Muitos fabricantes e revendedores estão investindo em equipamentos elétricos, permitindo que as construtoras acessem muitos dos recursos mais recentes do setor. Além disso, muitas opções de equipamentos elétricos de construção são mais leves e compactos, tornando-os adequados para espaços menores e apertados em seus canteiros de obras. Modelos menores operam bem em espaços internos, e a falta de emissões torna os equipamentos elétricos mais seguros para seus funcionários. 

As opções híbridas ajudam a otimizar os benefícios dos equipamentos de construção a diesel e elétricos. O diesel é ótimo quando você tem combustível, mas não uma fonte de energia elétrica. Se sua bateria acabar, um modelo híbrido significa que você pode mudar para o motor diesel e manter as operações. Híbrido significa mover-se facilmente entre espaços internos e externos com o mesmo equipamento sem comprometer a saúde e a segurança dos funcionários com as emissões de diesel. 

3. Reduza custos 

Quando você deseja economizar dinheiro em projetos, os equipamentos de construção elétrica podem ajudar. Como este equipamento opera com sua bateria recarregável, você pode evitar os custos de combustível diesel. Os modelos elétricos também otimizam o uso de energia desligando sempre que não estão em operação. 

A manutenção também é mais fácil com equipamentos elétricos. As baterias de íons de lítio e os motores elétricos exigem menos manutenção regular para obter a funcionalidade ideal, permitindo que suas equipes permaneçam focadas nas tarefas diárias. Esses modelos normalmente têm menos peças, exigindo menos reparos e manutenção também.

Você pode reduzir custos com operações mais eficientes no local de trabalho

Embora os equipamentos de construção elétrica possam economizar dinheiro em combustível para as equipes, você também pode reduzir custos com operações e funcionalidades mais eficientes no local de trabalho. Suas equipes podem gastar menos tempo reabastecendo para começar as tarefas mais cedo. Menores chances de reparos e substituições significam que suas equipes têm maior acesso aos equipamentos, permitindo que cumpram os prazos e continuem trabalhando nos projetos.  

4. Diminua a poluição sonora

Fazer menos barulho nos canteiros de obras aumenta o conforto e diminui os efeitos da poluição sonora. Esse tipo de poluição pode causar muitos efeitos adversos nas pessoas, incluindo: 

  • Perda auditiva
  • Aumento da tensão
  • Sono ruim
  • Pressão arterial mais alta

Os equipamentos de construção elétrica podem ajudar sua empresa a tornar a experiência mais agradável para clientes, funcionários e qualquer pessoa perto do seu local de trabalho. Sem o complexo motor diesel, o equipamento elétrico é muito mais silencioso. Ao trabalhar em uma área movimentada ou bairro residencial, o uso de equipamentos elétricos pode chamar menos atenção para suas operações e permitir que os moradores continuem o dia normalmente. 

Seus funcionários e operadores de equipamentos também podem sentir maior conforto ao usar equipamentos elétricos. O ruído pode afetar sua audição e humor quando eles precisam ficar ao lado de equipamentos barulhentos o dia todo. Os funcionários podem ter que usar equipamentos de proteção volumosos para manter seus ouvidos seguros. Como o equipamento elétrico é mais silencioso, você pode ajudar a proteger os ouvidos de seus funcionários e criar um ambiente onde eles possam se comunicar melhor com esse tipo de equipamento. 

Se o seu local tem apenas seus funcionários ou está em uma área residencial, você pode proteger a saúde e a segurança de todos os envolvidos com equipamentos que reduzem a poluição sonora. 

Tipos de Equipamentos Elétricos de Construção
tipos de equipamentos elétricos de construção

À medida que os fabricantes desenvolvem novas tecnologias e soluções elétricas, mais opções elétricas estarão disponíveis. Você já pode encontrar vários tipos comuns de equipamentos de construção em modelos elétricos, incluindo: 

  • Empilhadeiras: Como equipamentos de construção padrão, as empilhadeiras adotaram a mudança para a energia elétrica. Esse tipo de equipamento tem um mercado competitivo, incentivando os fabricantes a implementar recursos de qualidade com empilhadeiras elétricas. Por exemplo, você pode encontrar modelos que incluem lembretes automáticos para problemas de serviço e autodiagnóstico.  
  • Escavadeiras: As escavadeiras são equipamentos de terraplenagem poderosos, permitindo que você mova materiais e escave com eficiência. Vários tamanhos, incluindo modelos de miniescavadeiras, os tornam cada vez mais versáteis, para que você possa aplicá-los em todos os locais de trabalho e projetos. Os modelos elétricos podem estender ainda mais sua funcionalidade para atender às necessidades ambientais e do projeto. 
  • Pás-carregadeiras: Assim como as escavadeiras, as pás-carregadeiras ajudam as equipes de construção a transportar materiais e realizar tarefas em canteiros de obras. Os acessórios os tornam mais personalizáveis de acordo com suas necessidades, para que você possa aumentar sua funcionalidade sem comprar novos equipamentos. Diferentes opções de direção e esteira ajudam a combinar seu equipamento com seu local de trabalho. Com pás-carregadeiras elétricas, você pode diminuir o ruído e aumentar a eficiência. 

As construtoras muitas vezes adiam o investimento em novas tecnologias. À medida que as soluções elétricas se tornam mais populares, sua empresa pode atender melhor às expectativas dos clientes e aos padrões do setor integrando equipamentos de construção elétricos. Se você não está pronto para investir, pode experimentar máquinas elétricas para suas operações com aluguel de equipamentos.

investir em equipamentos elétricos de construção com os revendedores da Cat Rentals
Invista em Equipamentos de Construção Elétrica com os Revendedores Cat Rentals℠

Quando sua construtora deseja se beneficiar de equipamentos de construção elétricos, o aluguel permite que você combine as especificações do seu projeto com o uso do equipamento. Com o aluguel, você pode trocar maquinário pesado para cada projeto e aumentar a eficiência investindo em vários modelos para várias tarefas. Esta opção também permite acessar os melhores equipamentos do mercado e testar a mais nova tecnologia, incluindo equipamentos elétricos. 

Para apoiar ainda mais a mudança do setor de construção para equipamentos de energia elétrica, a Caterpillar revelou quatro protótipos elétricos no final de outubro de 2022. Essas opções funcionam em um protótipo de bateria com um carregador CA para energia adicional. Os quatro modelos incluem miniescavadeiras e escavadeiras médias, uma pá-carregadeira de rodas média e uma pá-carregadeira de rodas compacta. Com essas inovações, a Caterpillar espera continuar adotando a sustentabilidade e a inovação.

Para locações de equipamentos de qualidade e uma seleção abrangente, a Cat Rentals℠ tem mais de 1.300 locais em todo o mundo. Seus revendedores locais podem emparelhá-lo com o equipamento mais adequado para seus projetos e ajudá-lo a entender os benefícios dos equipamentos de construção elétrica. 

Encontre um revendedor perto de você hoje mesmo e descubra como o aluguel de equipamentos elétricos pode apoiar seu próximo projeto.

Encontre locações Cat perto de você
Obter um orçamento rápido

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies