Como tornar sua construtora mais inovadora
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies

À medida que a tecnologia se desenvolve, o mesmo acontece com quase todos os setores, e a construção não é exceção. Só porque existe desde a Idade da Pedra, não significa que tenha caído em termos de inovação. Na verdade, é o oposto, pois a era digital trouxe novas tecnologias e métodos para o campo. Alguns melhoram a segurança, enquanto outros abordam a produtividade ou reduzem os custos. Outros ainda promovem práticas ecologicamente corretas.

Então, como você pode usar a inovação em seu negócio de construção? Isso pode ajudá-lo a se destacar, revelando-o como uma empresa que está à frente da curva. Se você está ficando para trás, pode ser o que você precisa para alcançar a concorrência. Muitas tecnologias e técnicas podem ajudar a melhorar as práticas operacionais das empresas de construção.

Pule para uma seção:

Inovações na Construção

Hardware, software e materiais podem ser usados para melhorar um projeto de construção. Aqui estão algumas novas ideias que consideramos particularmente notáveis na indústria da construção.

 

1. Gêmeos digitais

Os gêmeos digitais são ferramentas revolucionárias que ajudam o pessoal da construção de todos os tipos a obter insights úteis. Eles podem ajudar a melhorar a comunicação e reduzir as ineficiências entre departamentos, como projeto e operação, conectando uma variedade de tipos de informações.

Um gêmeo digital usa dados de várias fontes, incluindo drones, sensores e algoritmos de IA, para criar uma versão digital de um edifício. Com este clone, você pode testar vários cenários executando simulações. Ele usa um coquetel de tecnologias, de simulação 3D a programas de computação em nuvem, para fazer seu trabalho.

Alguns dos usos de um gêmeo digital incluem:

  • Visualização do edifício, que também pode ser compartilhada com parceiros e o público
  • Documentação
  • Modelagem
  • Testes de conformidade por meio de simulações para o sistema elétrico, HVAC, etc.
  • Modelagem
  • Planejamento

Um gêmeo digital ajuda os gerentes após a construção do edifício, fornecendo informações em tempo real sobre seu desempenho. Um teste pode prever um problema com o sistema elétrico ou de água que eles podem resolver, potencialmente economizando milhares de dólares em reparos. Outros testes que um gêmeo digital pode realizar incluem assistência para ocupantes específicos. Para os varejistas, o gêmeo pode identificar o melhor local para as filas a serem colocadas ou a temperatura ideal para as vendas. Na construção de fábrica de saúde, os gêmeos digitais podem ser usados para colocar salas de exame e identificar necessidades de pessoal.

2. Drones

Drones, ou veículos aéreos não tripulados (UAVs), têm muitos usos antes, durante e depois da construção. Os drones tornam a tecnologia de pesquisa muito mais acessível às empresas de construção e podem oferecer métodos como detecção e alcance de luz (LIDAR), posicionamento GPS e radar de penetração no solo.

Os UAVs são excelentes para melhorar a segurança do trabalhador durante pesquisas e outras atividades de monitoramento, pois permitem o acesso a áreas de difícil acesso que podem ser inseguras para um ser humano. Esse fator também os torna úteis para verificações de manutenção, como monitoramento visual e térmico. À medida que a tecnologia evolui, podemos até ver os drones sendo capazes de carregar mais peso e ajudar no levantamento de materiais a novas alturas.

3. DfMA

Design for Manufacture and Montagem (DfMA) envolve a criação de projetos com manufatura e montagem como prioridade, para reduzir custos e complexidade. Uma abordagem que usa DfMA pode incluir:

  • Impressão 3D
  • Uso padrão de peças
  • Projeto modular
  • Minimização do número de componentes
  • Redução de inconsistências na qualidade de construção

A ideia aqui é diminuir o número de tarefas que são realizadas no local e torná-las mais fáceis de fazer. Este método pode reduzir custos e ajudá-lo a usar práticas de engenharia simultâneas.

4. Realidade Aumentada

Vimos a realidade virtual com o surgimento de aplicativos e plataformas de jogos, mas em vez de colocar o usuário em um mundo completamente virtual, a realidade aumentada (Arrangement) complementa o mundo real à sua frente. Com o Arrangement, os recursos virtuais são sobrepostos em itens reais. À medida que um trabalhador se aproxima de uma área de trabalho, ele pode ver informações sobre a tarefa, advertências de segurança e outros alertas informativos aparecerem em um heads-up display. Eles também podiam ver detalhes que, de outra forma, não conseguiriam ver, como conduítes elétricos que passam atrás de uma parede. Ao "enxergar" através da parede, o trabalhador sabe mais sobre o local e pode agir com mais segurança.

Tablets, óculos inteligentes e até capacetes são equipados com a tecnologia para visualizar essas adições. Outro uso do Arrangement são os módulos de treinamento, que colocam o trabalhador em um ambiente realista sem riscos de segurança.

5. Monitoramento de segurança inteligente

Outra característica que os capacetes "inteligentes" podem ter é a capacidade de identificar o estado fisiológico de um trabalhador, bem como riscos potenciais. Eles podem ser capazes de detectar:

  • Sintomas como superaquecimento, respiração inadequada e fadiga
  • Quedas
  • Riscos ambientais como gás, temperaturas extremas e alta pressão
  • Proximidade de objetos em movimento

Esses capacetes inteligentes também podem fornecer respostas acionáveis se qualquer um dos acima for detectado. Se ocorrer uma queda grave, os chapéus podem alertar os trabalhadores próximos e a equipe médica apropriada. Eles também podem oferecer orientação remota para tirar os trabalhadores de qualquer lugar em que possam estar presos, como minas ou estruturas complexas. Os chapéus podem até ajudar a impor as permissões adequadas. Eles podem identificar se um trabalhador tenta usar uma máquina para a qual ele não está certificado e enviar avisos ao trabalhador e alertas à gerência se alguém tentar acessar uma área restrita.

6. Novos Materiais

Novos materiais de construção vêm à tona de vez em quando, e aproveitá-los ao máximo pode oferecer vantagens únicas para uma empresa de construção. Alguns interessantes incluem:

  • CABKOMA: Este composto termoplástico de fibra de carbono ajuda a adicionar reforço sísmico aos edifícios com um design leve, forte e esteticamente agradável. Ele usa hastes de cabo com alta resistência à tração para fazer isso.
  • Respire o tijolo : Imagine um tijolo que funcione como um filtro, para pegar poluentes e filtrá-los. Isso é exatamente o que o Breathe Brick faz, usando um design inspirado no aspirador de pó para retirar as partículas.
  • Tijolos hidrocerâmicos: Esses tijolos "suados" podem reter grandes quantidades de água e descarregá-la em dias quentes para ajudar a reduzir a temperatura interna em 5 a 6 graus.
  • PURETi: Uma variedade de produtos que criam uma superfície fotocatalítica, usando dióxido de titânio e luz ultravioleta, pode remover poluentes e radicais livres dentro e ao redor de um edifício.
  • Cimento gerador de luz: Ao modificar a estrutura microscópica do cimento, os materiais fosforescentes podem absorver a energia da luz solar e descarregá-la à noite, criando um efeito brilhante de beleza única à noite para iluminar os caminhos.

7. Exoesqueletos Robóticos

Embora possamos estar muito longe dos robôs autônomos que criam nossos edifícios, a robótica pode ajudar em várias tarefas relacionadas à construção.

Os exoesqueletos robóticos oferecem suporte adicional para construção e fabricação. A estrutura de metal pode ajudar a aumentar a força do usuário, reduzindo o esforço necessário para mover objetos e o impacto que isso causa nas articulações e músculos.

Construção Inovadora com a Cat Rentals℠

A Caterpillar está na vanguarda da inovação em construção desde o início. Para ajudar você a levar sua construtora para o próximo nível, as máquinas Cat® oferecem projeto e eficiência de primeira linha, e a Cat Rentals oferece a flexibilidade de usar essas máquinas, além de equipamentos de mais de 70 outros fabricantes, conforme a demanda de seus projetos. Impressione seus clientes e melhore a eficiência do seu local de trabalho com as ferramentas para fazer o trabalho corretamente.

Encontre um de nossos mais de 1.300 locais hoje e deixe-nos ajudá-lo a adicionar um pouco de inovação às suas operações.

Encontre a Cat Rentals perto de você
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies