A importância de manter um canteiro de obras limpo
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

A construção é um trabalho complicado. Construir as infraestruturas de nossas cidades a partir do zero envia muita poeira e detritos pelo ar, e o processo pode criar uma quantidade substancial de desordem em um local de trabalho. Embora algumas empresas possam renunciar à limpeza do local ou adiá-la até o final de um trabalho, há uma série de razões pelas quais um canteiro de obras limpo é importante. 

1. Segurança da equipe

A segurança da sua equipe é prioridade absoluta durante qualquer trabalho. Manter um local de trabalho limpo pode reduzir o risco de ferimentos no trabalho. À medida que os detritos e a bagunça se acumulam no local de trabalho, aumenta o risco de um de seus funcionários se machucar. Seus funcionários têm muito o que acompanhar e pode ser fácil percurso em obstáculos que eles não esperam e queda em cima ou fora de superfícies ou objetos perigosos. Manter a área de trabalho limpa eliminará muitas causas potenciais de ferimentos. 

2. Segurança de Equipamentos

Assim como um local de trabalho bagunçado pode representar riscos para seus funcionários, a desordem também pode danificar seu equipamento. Detritos não vistos podem condutor erros do usuário durante a operação da máquina, e os resultados podem prejudicar o talão de seleção da empresa. Instituir uma política para a limpeza regular do local de trabalho todos os dias pode salvar sua empresa dos custos de reparo ou substituição de equipamentos de construção. 

3. Conformidade regulatória 

Grandes empresas tomam medidas abrangentes para proteger seus funcionários e equipamentos, mas órgãos reguladores como a OSHA estabelecem altos padrões para garantir ambientes de trabalho seguros. A violação dos protocolos de segurança pode condutor a multas caras, por isso vale a pena se familiarizar com os padrões de limpeza da OSHA e aplicá-los aos procedimentos diários de sua equipe. 

4. Eficiência do trabalho

A segurança é o principal fator que contribui para a importância de um canteiro de obras limpo, mas manter a área de trabalho arrumada também pode aumentar a eficiência. Quando seu local de trabalho está uma bagunça, fica mais difícil para seus funcionários navegar no espaço e trabalhar rapidamente. Além disso, grandes bagunças levam muito tempo para serem limpas se você esperar até que o trabalho seja concluído. Incorporar a limpeza do local de trabalho aos procedimentos diários normais ajudará seus funcionários a se manterem no controle da bagunça para que possam trabalhar mais rápido todos os dias. 

5. Opinião pública

Ao avaliar o valor de uma área de construção limpa, considere que o estado visual do local de trabalho é o principal recurso do público em geral para formar uma impressão de sua empresa. Os transeuntes vão pensar em seu empreendimento de forma mais favorável se virem um canteiro de obras organizado enquanto sua equipe estiver trabalhando ou depois do expediente. Manter uma boa aparência pode ser a chave para garantir seu próximo grande contrato. 

Assuma qualquer trabalho com equipamentos da Cat Rentals℠

A Cat Rentals℠ é uma fonte confiável para equipamentos de construção robustos que ajudarão a concluir tarefas mais rapidamente, deixando mais tempo para você se concentrar na manutenção de um local de trabalho limpo. Para saber mais sobre os produtos de limpeza do local de nossos revendedores ou outros aluguéis, ou para solicitar um orçamento rápido, ligue para 1-800-RENT-CAT ou consulte nossas listas de equipamentos on-line. Se você tiver alguma dúvida ou quiser ver o equipamento pessoalmente primeiro, o revendedor Cat perto de você fará o que for preciso para ajudar a encontrar o que você precisa.

Encontre a Cat Rentals perto de você
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp