O mundo dos equipamentos pesados abrange uma ampla gama de funções, e a pá-carregadeira é uma das máquinas mais versáteis e amplamente utilizadas. As carregadeiras médias são uma dessas máquinas adaptáveis e, depois de entender seus usos, você as usará em campo sempre que puder.
Uma pá-carregadeira de rodas é uma máquina pesada com uma caçamba grande instalada na extremidade frontal. Em vez de esteiras contínuas, esta máquina usa rodas duráveis, tornando-a capaz de navegar em estradas sem danificar o asfalto acabado. A pá-carregadeira de rodas está entre muitas outras pás-carregadeiras em uma família de equipamentos, incluindo minicarregadeiras e retroescavadeiras.
As carregadeiras médias da Caterpillar consultam um volume de caçamba e um peso operacional específicos. Nossos modelos médios têm uma capacidade mínima de caçamba de 3 jardas cúbicas e o peso operacional varia de 30.000 libras a pouco menos de 80.000. Esses modelos também têm entre 200 e 500 cavalos de potência.
Como o tamanho entre nossos modelos compacto e grande, a pá-carregadeira de rodas média oferece versatilidade para uma variedade de projetos. Depois de entender seus usos, você pode encontrar inúmeras aplicações para uma pá-carregadeira de rodas média em seu local de trabalho.
Ao considerar os usos de uma pá-carregadeira de rodas média, você precisa considerar quanto espaço você tem para operar e quanto material você pretende trabalhar. Esses fatores ajudarão você a identificar o tamanho e a capacidade da caçamba corretos para sua aplicação.
As funções da pá-carregadeira de rodas média se dividem em quatro categorias básicas: escavação, carregamento, transporte e nivelamento.
Escavação
A pá grande em uma pá-carregadeira de rodas média se presta prontamente a trabalhos de escavação. A necessidade de escavar aparece em muitos locais de trabalho diferentes, seja instalando uma área para linhas de gás ou estabelecendo uma base para uma nova construção.
Os modelos médios podem cobrir caçambas de volume pequeno e grande para lidar com necessidades de escavação extensas. Caçambas maiores podem ajudar você a alcançar mais em menos tempo. Enquanto as carregadeiras grandes oferecem altas capacidades, você ganha mais facilidade de manobra com um modelo médio.
Carregando
Em aplicações de maquinário pesado, materiais como pedras, sujeira e resíduos precisam ser transferidos de um lugar para outro. As carregadeiras médias são equipamentos valiosos para encher caminhões basculantes que transportam materiais para outras áreas em um local de trabalho.
Assim como em aplicações de escavação, os usos de carregamento dependem do volume da caçamba. Também é importante observar que uma saída de carga maior exigirá uma potência mais significativa. Muitos canteiros de obras em geral terão alguns requisitos de carga, mas não exigirão capacidades extremas como o setor de mineração.
Transporte
As pás-carregadeiras de rodas não precisam encher caminhões basculantes para transportar materiais de um lugar para outro. Muitas equipes usarão essas máquinas para transportar pedras, sujeira e outros materiais para diferentes áreas no local. Pá-carregadeira de rodas pode manusear materiais leves e pesados, incluindo:
- Tubo
- Tijolos
- Cobertura morta
- Lascas de Madeira
- Solo
- Areia
Ao procurar uma pá-carregadeira de rodas média para sua aplicação, considere o peso e o volume dos materiais. Os modelos médios na extremidade pequena são ideais para cobertura morta e solo, enquanto capacidades maiores podem lidar com tijolos e barras de metal.
Nivelamento
Embora minicarregadeiras, retroescavadeiras e tratores sejam os equipamentos mais comuns para nivelamento de terras, as carregadeiras também podem realizar o trabalho. Se você definir a caçamba no ângulo certo, ela poderá inclinar a terra de acordo com suas especificações. O nivelamento reverso também pode ajudá-lo a obter o nivelamento correto sem danificar a terra.
Esta aplicação requer um operador qualificado, mas ainda é uma opção. Se você precisar de um trabalho de nivelamento rápido e tiver uma pá-carregadeira de rodas média disponível, essa pode ser uma boa possibilidade para sua equipe.
Com a pá-carregadeira de rodas média sendo tão versátil, ela tem um lugar em muitos setores de equipamentos pesados. Você pode encontrar carregadeiras em:
Como as carregadeiras de rodas médias se adaptam a muitos trabalhos com facilidade, elas são uma excelente opção de aluguel por curto prazo para operações de todos os tamanhos. Na Cat Rentals℠, conectamos você a uma rede de revendedores que oferece uma ampla seleção de carregadeiras com tecnologia avançada e eficiência de combustível.
Se quiser saber mais sobre nossos modelos de pá-carregadeira de rodas, você pode encontrar o revendedor Cat local ou falar com um membro da equipe pelo telefone 1-800-RENT-CAT. Você também pode navegar em nossas carregadeiras on-line ou usar o formulário de solicitação de cotação rápida para alugar o que precisar das pessoas que fazem o que for preciso.
Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação