.png)
Desastres naturais podem interromper as operações em minutos. Eles danificam propriedades e serviços públicos, bloqueiam estradas e criam locais de trabalho inseguros. Embora você não possa controlar o clima, você pode se preparar. Um plano prático, apoiado pelo aluguel de equipamentos de recuperação de desastres, ajuda você a responder rapidamente e reduzir o tempo de inatividade. Os dados do setor mostram que os principais eventos estão se tornando mais frequentes.
Um plano simples faz uma grande diferença. Descreva quem liga para quem, como você protegerá as equipes e qual equipamento precisará primeiro. Use listas de verificação para rastrear combustível, EPI e rotas de acesso e crie uma visão geral prática para líderes.
Combine seu plano com os riscos locais. Em zonas de furacões, planeje ventos e inundações. No Ocidente, planeje-se para incêndios florestais. Nos vales dos rios, planeje as inundações da primavera. Use lembretes de pré-temporada para alinhar os aluguéis com antecedência.
Ao construir seu plano, organize os aluguéis pelo trabalho que você deve fazer primeiro: restaurar a energia, criar acesso, remover a água e mover os detritos. A Cat Rentals℠ oferece frotas amplas em energia, terraplenagem, caminhões, antenas, bombas, movimentação de materiais e acessórios de ferramentas de trabalho que expandem a capacidade
1) Geração de Energia
- Geradores móveis e estacionários para manter luzes, bombas e comunicações on-line
- Tamanhos de saída compatíveis com as necessidades de carga com opções a diesel ou gás natural
- Equipamento de distribuição para implantações maiores ou mais complexas
- Serviços de® Locação de Energia da Cat para suporte regional ou em vários locais
2) Bombas e Remoção de Água
A água parada danifica as estruturas e retarda o trabalho. Mova a água para fora de edifícios, passagens subterrâneas e escavações com bombas portáteis, submersíveis e rebocáveis. Para ideias de equipamentos por cenário, consulte as orientações sobre limpeza de danos causados por inundação.
3) Terraplenagem para Limpeza e Acesso
A limpeza de estradas e locais vem em seguida. Combine o tamanho da máquina com as condições do local e do trabalho. As minicarregadeiras são ágeis para áreas apertadas. As pás-carregadeiras de esteira compactas e multiterreno protegem solo macio e declives. As retroescavadeiras oferecem carregamento e abertura de valas em uma única máquina. As carregadeiras movem pilhas pesadas de forma rápida e carregam caminhões de forma eficiente. As escavadeiras lidam com detritos pesados, abertura de valas e remoção de estruturas. Para potência de empuxo e nivelamento, adicione tratores.
4) Acessórios da Ferramenta de Trabalho
Os acessórios transformam uma máquina em muitas. Use caçambas, garras, garfos, vassouras e rompedores para alternar tarefas sem trocar de máquina. Essa abordagem acelera a limpeza e mantém as contagens de aluguel mais baixas.
5) Caminhões e Transporte
- Caminhões basculantes para transporte geral de detritos
- Caminhões articulados para cargas pesadas ou terrenos acidentados
- Caminhões a vácuo para limpar linhas inundadas e bueiros
- Caminhões-guindaste para levantar detritos e ajustar novos componentes
- Linha completa de caminhões todo-o-terreno e fora-de-estrada para necessidades variadas de recuperação
6) Elevadores aéreos e acesso
O trabalho em altura é comum após tempestades. Use equipamentos aéreos, como plataformas elevatórias de lança, plataformas elevatórias tipo tesoura e plataformas verticais para inspecionar telhados, reparar linhas e acessar estruturas danificadas.
7) movimentação de materiais e suporte no local
Mantenha os suprimentos em movimento com empilhadeiras e manipuladores de materiais. Complete seu kit com iluminação do local, aquecedores e outros itens essenciais, conforme necessário.
Seu plano deve ser simples e claro. Foco em pessoas, comunicações e logística. Liste as primeiras chamadas feitas, a ordem dos equipamentos solicitados e as áreas de preparação para entregas. Você também pode revisar uma visão geral de preparação de desastres adaptada à energia e às operações críticas.
Durante eventos de área ampla, a demanda por aluguéis aumenta. Entre em contato com o revendedor Cat® local antecipadamente e pergunte sobre o status de prioridade para emergências. Com mais de 1.300 locais, a Cat Rentals pode coordenar entre filiais para obter equipamentos. Se você precisar de energia móvel em escala ou distribuição especializada, coordene com a Cat® Locação De Energia.
Defina uma estrutura orçamentária simples com limites de gastos para cada estágio de recuperação. Acompanhe contratos de aluguel, tíquetes de entrega e registros de serviço. Esses registros dão suporte a reivindicações de seguro e ajudam você a refinar o plano após cada evento. Quando você souber o que precisa, solicite uma cotação rápida para garantir a disponibilidade.
Furacões e tempestades de vento geralmente requerem bombas, energia e elevadores aéreos. Veja ideias de equipamentos baseados em cenários. As inundações exigem bombas de alto volume e terraplenagem para construir acesso e bermas. Para risco de incêndio florestal, planeje para tratores, pás-carregadeiras e escavadeiras para limpar os detritos.
A locação é prática quando as necessidades são urgentes e temporárias. Você paga apenas pelo equipamento que usa. Você evita o armazenamento e a manutenção de longo prazo e pode aumentar ou diminuir a escala conforme as condições mudam. Mais importante, você pode obter equipamentos em dias, não meses.
O que devo alugar primeiro depois de uma tempestade?
Comece com energia e desidratação. Os geradores mantêm as luzes, a comunicação e os carregadores funcionando. As bombas removem a água parada para que as equipes possam trabalhar com segurança.
Quais máquinas limpam os detritos mais rapidamente?
Use carregadeiras e escavadeiras para detritos pesados . As minicarregadeiras funcionam bem em áreas apertadas e becos. Adicione acessórios de ferramenta de trabalho para alternar tarefas rapidamente.
Preciso de elevadores aéreos durante a recuperação?
Muitas vezes, sim. Os elevadores aéreos permitem que as equipes inspecionem os telhados e reparem os sinais e a iluminação. Os caminhões guindaste ajudam com levantamentos mais pesados e colocação de materiais.
Com que rapidez consigo o equipamento?
Durante eventos generalizados, a demanda é alta. Entre em contato com o revendedor Cat® local antecipadamente para coordenar as filiais. Você também pode solicitar um orçamento rápido.
Um plano claro e os aluguéis certos ajudam você a se recuperar mais rápido e seguro. Converse com a equipe Cat® local sobre a locação de equipamentos de recuperação de desastres e os riscos regionais. Quando estiver pronto, solicite uma cotação rápida para proteger equipamentos e janelas de entrega.
Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação