Preparação de Equipamento Pesado para a Primavera

Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

À medida que a temperatura começa a subir e mais trabalhos de construção chegam, os proprietários de máquinas pesadas aprendem o valor da limpeza de primavera. Se eles vivem em um clima com invernos longos, os meses frios podem interromper o trabalho, significando longos períodos de armazenamento ou ociosidade para seus equipamentos. O inverno pode afetar esses veículos, com temperaturas frias, umidade e clima inclemente. No entanto, com o devido cuidado e atenção, esses proprietários de máquinas podem manter os equipamentos em boas condições, evitando avarias e prolongando a vida útil da máquina.

Então, o que exatamente envolve a preparação de equipamentos de construção para a primavera? A limpeza de primavera de construção envolve uma variedade de tarefas, desde manutenção regular até reparos e manutenção de registros. Neste guia, vamos orientá-lo pelo processo e explicar como as diferentes tarefas podem beneficiar seu equipamento e operação.

Pule para uma seção:

Obter um orçamento rápido

Importância da Preparação

Enquanto a maioria das pessoas está do lado de fora aproveitando o belo clima novo, preparar sua máquina pode ser a última coisa em sua mente - mas você não pode pular esta etapa vital. Preparar seu maquinário pesado para a primavera é necessário para uma transição suave para a temporada de trabalho. Sem os devidos cuidados, você pode criar riscos de segurança e custos de reparo extensos. Você pode estar consumindo mais combustível do que o necessário devido a um vazamento ou empurrando sua máquina por um mau funcionamento agonizante do motor sem perceber.

Preparar seu equipamento de construção para a primavera oferece vários benefícios, incluindo:

  • Eliminando o tempo de inatividade: Você pode já ter ficado fora de serviço durante o inverno, e a última coisa que deseja é passar mais tempo fora do trabalho do que o necessário. Ao preparar seu equipamento assim que o tempo começar a esquentar, você reduz o risco de problemas de manutenção que podem criar um tempo de inatividade dispendioso. Se o seu equipamento falhar no momento em que você está começando, você perderá um tempo de trabalho valioso. A manutenção da primavera pode manter as coisas funcionando sem problemas quando suas oportunidades de trabalho começam a aumentar.
  • Protegendo seu equipamento: Se você mora em um ambiente onde as temperaturas de inverno frequentemente atingem temperaturas perigosamente baixas, seu veículo pode estar em certos riscos que você precisa enfrentar na primavera. O metal pode se contrair e expandir ou mudar de forma, causando rachaduras e tornando-se quebradiço, enquanto as vedações podem quebrar e os fluidos podem congelar. A preparação para o inverno é um componente importante da preparação do veículo que pode minimizar os danos causados por temperaturas extremamente frias com algumas medidas preventivas.
  • Reparação de danos: A maioria dos equipamentos pesados é muito grande para ser convenientemente armazenada em ambientes fechados durante o inverno, então você deve mantê-los do lado de fora. Preparar seu equipamento pesado para a primavera pode ajudá-lo a lidar com qualquer dano que tenha ocorrido com o frio. Gelo e granizo podem danificar o exterior, enquanto o frio pode causar rachaduras e outros problemas com vedações e fluidos.
  • Melhorando a segurança: A manutenção inadequada pode levar a problemas de segurança, como riscos de incêndio ou mau funcionamento operacional. Garantir que sua máquina esteja funcionando tão bem no final do inverno quanto no início pode manter você e seus funcionários mais seguros.
  • Protegendo seu investimento: Finalmente, seu equipamento é um grande investimento. Se você continuar a usá-lo sem corrigir problemas e atender às necessidades de manutenção, poderá danificar ainda mais seu maquinário, necessitando de reparos caros no futuro. Se o seu maquinário é vital para o seu trabalho - como costuma ser - perdê-lo ou esperar que um grande trabalho de reparo termine pode ser um fardo enorme para o seu trabalho e renda. Mantenha essas ferramentas essenciais seguras com a limpeza de primavera adequada.

Alguns equipamentos terão mais facilidade em se ajustar ao clima da primavera. Por exemplo, veículos com esteiras podem lidar com condições de lama e umidade com muito mais facilidade do que seus equivalentes com rodas. Os pneus tendem a cavar no solo, afundando o veículo e prendendo-o na lama.

Outra condição que pode tornar a primavera mais fácil para as máquinas é mantê-las dentro de casa. Claro, nem toda operação terá esse luxo, e alguns veículos são grandes demais para serem armazenados dentro. Nesses casos, preparar sua máquina para o inverno é especialmente importante.

Como preparar seu equipamento

A preparação de seu equipamento pesado para a primavera varia um pouco de setor para setor e de veículo para veículo, mas o processo ainda abrange aspectos semelhantes. Você precisará realizar tarefas de manutenção de rotina e manter um estoque de seu equipamento. Também é um ótimo momento para realizar outras tarefas domésticas, para que você esteja pronto para a alta temporada. Ao tirar todo esse trabalho do caminho, você pode estar mais bem preparado para mergulhar quando o clima quente chegar.

Aqui estão algumas dicas para preparar seu equipamento para a primavera:

1. Executar Tarefas de Manutenção

A primavera é um excelente momento para realizar manutenções periódicas. Você pode fazer o controle de danos em componentes que podem ter sofrido dificuldades durante o inverno e garantir que sua máquina esteja o mais pronta possível. Algumas das tarefas de manutenção que você deseja concluir são:

  • Troque os filtros: Se os filtros ficarem entupidos ou sujos, eles podem reduzir a eficiência e aumentar os contaminantes em seu sistema. Troque os filtros conforme necessário ou limpe-os quando aplicável.
  • Troque o óleo hidráulico e o óleo do motor: substitua os óleos hidráulico e do motor durante a primavera para garantir uma operação limpa e eficiente do sistema. Verifique seu manual para garantir que você está usando o tipo correto.
  • Verifique o líquido arrefecedor: Opere o motor e inspecione a aparência do líquido arrefecedor. Certifique-se de que está livre de impurezas e reflete sua cor como nova. Como as temperaturas ainda podem ficar baixas na primavera, certifique-se de obter o grau apropriado de refrigerante para o clima da sua área.
  • Componentes de graxa: lubrifique os componentes principais conforme necessário.
  • Limpe o exterior: Remova a neve e o gelo com uma vassoura ou compressor de ar. Não use nada que possa danificar a pintura, como uma pá. Não o opere até descongelar o gelo ao redor da transmissão, motor ou mecanismo de oscilação. Você também deve limpar o material rodante da máquina, removendo todos os detritos. Verifique se as esteiras apresentam coxins frouxos ou tensão inadequada.
  • Limpe o interior: faça uma boa limpeza na cabine e substitua os filtros de ar. A limpeza do interior pode tornar a operação mais confortável para o motorista e proteger eletrônicos sensíveis.

Ao trabalhar em seu maquinário, certifique-se de acompanhar as tarefas que está realizando. Atualize seus logs de manutenção ou comece a manter registros, se ainda não o fez. Seu registro de manutenção mantém um relatório detalhado de informações técnicas sobre sua máquina e as etapas que você toma para mantê-la em boas condições. Algumas das coisas que você deve anotar incluem:

  • Número de série
  • Número do modelo
  • Horas de serviço
  • Tipo de filtro
  • Grau do óleo
  • Identificadores de peça
  • Datas de troca de óleo
  • Datas de engraxamento das peças
  • Histórico de reparos

Para operações maiores, você também pode usar esse tempo para verificar seu estoque. Está envelhecendo algo que precise de substituição ou há adições que você deseja? Você vê algum reparo ou outro problema em um futuro próximo?

2. Verifique sua papelada

A limpeza de primavera também é um excelente momento para verificar sua papelada. Desenterre seu arquivo ou as pastas em seu computador e dê uma olhada no seguinte:

  • Licenciamento: Certifique-se de que suas licenças profissionais estejam atualizadas ou observe se elas expirarão dentro de um ano. Pode ser necessário começar a trabalhar na renovação de seus requisitos de licenciamento ou educação continuada.
  • Requisitos de garantia: A maioria das máquinas exige que você tome certas medidas a cada ano para permanecer na garantia. Revise os termos de sua garantia e certifique-se de cumpri-los. Pode valer a pena fazer um cronograma e um gráfico se você precisar fazer essas tarefas mais de uma vez ao longo do ano. Além de manter sua garantia ativa, a manutenção pode manter sua máquina se movendo com mais eficiência.
  • Apólice de seguro: Talvez você não precise fazer isso todos os anos, especialmente se sua empresa não flutuar muito, mas não o negligencie com o tempo. Confirme se sua coleção atual de ferramentas e seu escopo de trabalho estão cobertos por sua apólice.

Esses são os tipos de tarefas que você não quer esquecer, por isso é uma boa ideia verificá-las uma vez por ano. Como você já está trabalhando na limpeza de primavera, pode fazer isso agora. Outra boa época para fazê-los é no inverno, quando os empregos são baixos.

3. Prepare seu equipamento para o inverno

Embora a limpeza de primavera seja uma tarefa significativa por si só, outra maneira de facilitar o processo é preparar suas máquinas para o inverno com antecedência. Se você preparar seus veículos para o frio e o gelo no outono, poderá ajudá-los a resistir melhor aos elementos durante os meses de inverno. Quer você use seus veículos durante o inverno ou se agache e espere o sol, você pode economizar um reparo caro preparando-se com antecedência.

Algumas das tarefas que você pode fazer para preparar seu maquinário pesado para o inverno incluem:

  • Limpeza: Mesmo que você queira fazer isso novamente na primavera, esfregar bem o equipamento pode remover qualquer resíduo que possa endurecer durante o inverno. Pode se tornar difícil removê-la quando a neve derreter e endurecer na máquina. Considere usar uma lavadora de alta pressão para algumas das sujeiras mais difíceis de remover.
  • Remoção de água: Lembre-se de que a água se expande à medida que congela, portanto, você deve drenar todos os componentes que a utilizam, como um coletor de água como combustível. Essa remoção inclui quaisquer fluidos que usem água em misturas diluídas. Outra maneira de lidar com o congelamento é usar anticongelante quando aplicável. Certifique-se de prestar atenção ao ponto de congelamento e de obter o grau certo para o seu clima. O ponto de congelamento refere-se à temperatura na qual o anticongelante começará a se transformar em gelo ou lama. Diferentes níveis de misturas de solução permitem um ponto de congelamento mais baixo. Por exemplo, uma solução anticongelante de água 90/10 só o protegerá a cerca de 26 graus Fahrenheit, enquanto uma mistura 60/40 a mantém segura em torno de 55 graus Fahrenheit negativos. O anticongelante é necessário para impedir que os componentes estourem com o gelo em expansão.
  • Enchimento de tanques de combustível e fluido hidráulico: Completar esses tanques ajuda a reduzir a condensação que pode congelar. Você também pode adicionar um estabilizador e operar a máquina um pouco, para que tudo seja distribuído uniformemente.
  • Instalação de armadilhas para roedores: Como seu equipamento fica ocioso por meses a fio, ratos e outras criaturas podem vê-lo como um ótimo local de nidificação. Eles podem se instalar dentro de sua escavadeira ou mastigar os fios de sua minicarregadeira. Isso pode ser muito prejudicial para o equipamento como um todo. Considere adicionar armadilhas para roedores dentro ou ao redor de seu maquinário. Mas certifique-se de colocá-los apenas em locais acessíveis a roedores, para que cães ou gatos de fazenda não fiquem doentes ou se machuquem em suas armadilhas.
  • Realização de inspeções gerais: Procure sinais de deterioração ou danos em seus veículos. A exposição ao sol do verão pode desgastar algumas peças não metálicas, como tanques de plástico e mangueiras de borracha, tornando-as menos resistentes. Observe se há rachaduras e verifique se há parafusos soltos ou componentes que precisem ser apertados.

Ao preparar seu veículo para o inverno, certifique-se de remover a bateria. Ele pode continuar a drenar mesmo se a máquina estiver desligada. Faça uma inspeção, limpando os cabos e conexões e procurando sinais de corrosão. Então, você vai querer armazená-lo em um local aquecido com uma carga completa.

Se você não cuidar da bateria do seu veículo, corre o risco de ele congelar. A solução eletrolítica em uma bateria inclui uma alta porcentagem de água e, à medida que a bateria é descarregada, a porcentagem de água aumenta. Portanto, se congelar, pode se expandir e danificar a bateria. Pode rachar a carcaça ou representar um risco ao liberar ácido. Manter a bateria totalmente carregada pode reduzir o ponto de congelamento de 32 para 76 graus Fahrenheit negativos, dando a você muito mais margem de manobra nos meses mais frios.

Uma abordagem que você pode achar útil é usar um carregador de gotejamento. Os carregadores de gotejamento fornecem à bateria uma pequena quantidade de carga para mantê-la carregada durante o armazenamento de longo prazo. Mesmo quando não estão em uso, as baterias perdem uma pequena quantidade de energia a cada dia. Se você usar um carregador de gotejamento, ainda desejará manter a bateria em um ambiente acima do ponto de congelamento.

O que verificar antes da partida

Depois de terminar a manutenção, é hora de uma inspeção geral - esta etapa ajudará você a garantir que nenhuma nova surpresa apareça durante o inverno, como fios quebrados ou vazamentos. Mesmo sem uso regular, os elementos podem afetar um equipamento estacionário.

Aqui está uma lista do que verificar antes de iniciar equipamentos pesados nesta primavera:

  • Luzes, pisca-piscas e limpadores: movimento e visão básicos são componentes necessários para levar sua máquina onde ela precisa estar. Esteja você dirigindo pela estrada aberta ou apenas por um campo ou canteiro de obras, verifique se suas luzes, piscas e limpadores estão funcionando. Você também pode querer dar uma olhada em coisas como as janelas e o ar condicionado.
  • Freios: Claro, você precisará de freios funcionando. Teste-os e certifique-se de que estão funcionando corretamente.
  • Correia do motor: Dependendo do equipamento, você pode ter uma ou mais correias em seu motor, como uma correia serpentina ou em V. Inspecione atentamente essas correias em busca de sinais de desgaste, como rachaduras e desfiamento. Além disso, verifique seu alinhamento para garantir que não tenha se soltado. Você também deve verificar as polias e rodas-guia, certificando-se de que estejam em boas condições.
  • Mangueiras: Muitos equipamentos têm mangueiras que transportam óleo ou outros produtos químicos por todo o sistema. Estes podem se tornar riscos ambientais se você permitir que eles se quebrem, liberando conteúdo na terra ou no abastecimento de água. Nas fazendas, os pesticidas são uma preocupação significativa aqui. Inspecione as mangueiras e substitua-as se detectar sinais de desgaste. A luz solar e o calor podem causar danos significativos às superfícies de borracha, mostrados por rachaduras ou inchaço no exterior. A abrasão é outra preocupação. Procure áreas onde a mangueira possa roçar contra outro componente, como um parafuso ou uma junta. Se o componente começou a desgastar a mangueira, tente colocar um protetor entre eles para manter a mangueira segura. Além disso, certifique-se de que a mangueira esteja livre de quaisquer dobras.
  • Abraçadeiras: Muitos componentes, como mangueiras e tubulações, são mantidos para baixo por abraçadeiras. Geralmente são de metal e podem sofrer desgaste e corrosão. Eles podem enferrujar ou corroer pelo contato com produtos químicos. Substitua-os conforme necessário, mas tome cuidado para não apertá-los demais e colocar tensão indevida nos componentes que eles prendem.
  • Selos: Verifique todos os seus selos e certifique-se de que eles ainda estejam funcionando em capacidade total. Qualquer vazamento pode reduzir a eficiência, danificar seu equipamento ou representar um risco à saúde. Certifique-se de que os selos ainda estejam funcionando e substitua os que estiverem gastos.
  • Pneus: A pressão dos pneus pode ter um impacto substancial em sua máquina e em seu trabalho, especialmente em paisagismo e construção. Isso pode influenciar o acionamento e a probabilidade de deixar marcas ou compactar o solo. Além disso, a pressão precisa dos pneus pode economizar no consumo de combustível. Verifique o manual do equipamento quanto às pressões dos pneus adequadas para o trabalho e ajuste as rodas adequadamente. Você também deve dar uma olhada no desgaste da banda de rodagem dos pneus e garantir que eles não fiquem carecas. Por fim, dê uma olhada nos aros também, garantindo que as porcas estejam devidamente apertadas.
  • Lança e braço: verifique as peças do equipamento, como lança, braço e acessórios. Veja se algum pino ou bucha está sendo desgastado e procure por danos nas tubulações.
  • Bateria: Antes de colocar a bateria de volta no veículo, dê uma olhada no compartimento para garantir que esteja limpo e livre de corrosão ou materiais estranhos. Você também pode verificar os níveis de eletrólitos e completar a carga.
  • Adesivos e decalques: Com o tempo, os adesivos em seu veículo que avisam outras pessoas sobre os perigos podem se soltar ou se deteriorar. Verifique se todos os seus adesivos estão em boas condições - eles ajudarão você a comunicar melhor os perigos, especialmente na estrada, como um veículo que se move lentamente ou faz curvas largas à direita.

Alugue equipamentos pesados na primavera na Cat Rentals℠

A manutenção da mola é uma parte essencial da propriedade de equipamentos de construção. Se parece um pouco demais para assumir, você também pode alugar seu equipamento. Quando você aluga máquinas pesadas, nós cuidamos das tarefas de manutenção, para que você possa ir direto ao trabalho. Como alternativa, se um trabalho surgir antes de você ter a oportunidade de preparar seu veículo, um aluguel de curto prazo pode fazer com que você se mova sem demora. Não importa se você precisa de uma locação de curto ou longo prazo, a Cat Rentals℠ tem tudo o que você precisa. Também oferecemos opções de compra, para que você possa guardar seu equipamento o ano todo.

Com mais de 1.300 locais em todo o mundo e uma ampla variedade de produtos Cat, há anos ajudamos trabalhadores da construção, empreiteiros e muito mais a se familiarizarem com o trabalho em clima quente. Confira nossas ofertas de equipamentos ou encontre um local perto de você para começar a trabalhar na Cat Rentals.

Encontre locações Cat perto de você
Obter um orçamento rápido
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp