Atenção, locatários — vocês têm responsabilidades de manutenção do equipamento
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies
Dois trabalhadores inspecionam equipamentos da Cat em um canteiro de obras.
Sobre o que é este artigo?

Responder às dúvidas dos locatários de equipamentos sobre responsabilidades de manutenção.

Por que essas informações são importantes quando estou alugando equipamentos?

Realizar a manutenção necessária nas locações economiza dinheiro. As locadoras baseiam seus custos de locação na suposição de que o equipamento será devolvido nas mesmas boas condições de funcionamento em que estava quando você o recebeu. No final do período de locação, qualquer desgaste ou dano ao equipamento além do "desgaste normal" pode resultar em taxas adicionais para reparos. Saber o que é exigido pelo contrato e seguir as melhores práticas de manutenção manterá o equipamento em boas condições de operação no trabalho e ajudará a evitar custos adicionais quando o equipamento for devolvido.

Principais conclusões:
  • Os locatários normalmente têm responsabilidades de manutenção incluídas no contrato de locação.
  • Realize a manutenção diária necessária para proteger o equipamento e evitar taxas adicionais de aluguel.
  • Siga a programação de manutenção recomendada pelo OEM, incluindo inspeções diárias, lubrificação, lubrificação e verificações de fluidos.
  • Ajuste a manutenção de acordo com as condições climáticas para proteger fluidos, baterias, mangueiras e selos de temperaturas extremas.
  • Revise seu contrato de locação para entender as responsabilidades de manutenção e evitar cobranças inesperadas.
  • Alugue equipamentos para reduzir os custos de operação e, ao mesmo tempo, obter acesso a suporte especializado quando necessário.
Tenho responsabilidades de manutenção ao alugar equipamentos?

Sim, a maioria dos contratos de locação de equipamentos (como os da Cat Rentals℠ ) inclui expectativas para a manutenção geral. As tarefas de manutenção mantêm sua locação em boas condições de funcionamento e ajudam a evitar a necessidade de manutenção ou reparos. Normalmente, espera-se que os locatários:

Mecânico Cat realizando verificações de manutenção no motor de uma máquina.

Verifique os filtros, o óleo, os níveis de fluido e a pressão de ar dos pneus de acordo com os requisitos do Fabricante do Equipamento Original (OEM, Original Equipment Manufacturer).

  • Mantenha os registros programados das amostras de óleo.
  • Mantenha a lubrificação do equipamento nos intervalos recomendados.
  • Limpe e inspecione visualmente o equipamento diariamente.
  • Pare imediatamente de usar o equipamento e notifique o revendedor de locação se o equipamento precisar de reparo ou serviço ou se estiver envolvido em um acidente de qualquer tipo.

A melhor fonte de informações sobre suas responsabilidades de manutenção é o contrato de locação; Certifique-se de revisá-lo cuidadosamente.

Quais são as responsabilidades de manutenção da locadora?

As responsabilidades do revendedor de locação geralmente incluem:

  • Manutenção programada antes da locação — os técnicos inspecionam, fazem manutenção e reparam as máquinas.
  • Alugar para você uma máquina totalmente funcional, operacional, inicialmente lubrificada e pronta para o trabalho.
  • Fornecendo suporte no local e de emergência.
  • Substituições de equipamentos se uma máquina não puder ser consertada rapidamente no local.
  • Serviços ou reparos importantes. Os detalhes de custo e responsabilidade de pagamento nesses casos geralmente são especificados em seu contrato de aluguel.

Seu contrato de aluguel é a melhor fonte de informações sobre responsabilidades de manutenção e reparo, certifique-se de revisá-lo cuidadosamente.

Existe uma lista de verificação de itens de ação para ajudar os locatários?
Dois trabalhadores discutem equipamentos Cat em um canteiro de obras.

Sim, o Cat Rentals oferece estas 10 dicas para garantir uma experiência de locação bem-sucedida:

  1. Realize inspeções visuais. As inspeções diárias ajudam a detectar pequenos problemas antes que eles se transformem em problemas maiores. Use tecnologia de inspeção como o Cat® Inspect para ajudar os operadores.
  2. Operadores de trem. Operadores sem treinamento podem ser uma das principais causas de danos ao aluguel. Alugue equipamentos com tecnologias de controle de máquina para aumentar a eficiência, a precisão e a segurança do operador. A Cat Rentals pode fornecer treinamento, se necessário.
  3. Monitore o desgaste. Preste atenção à condição das peças, como sapatas e pneus da esteira, dentes da caçamba e bordas cortantes, além de mangueiras e acoplamentos. Essas peças protegem outros componentes importantes e aumentam a produtividade. A devolução de equipamentos com desgaste excessivo pode aumentar os custos de locação.
  4. Siga as diretrizes do fabricante. Leia o manual do operador do OEM fornecido com o equipamento e siga as recomendações e os intervalos de manutenção.
  5. Mantenha as máquinas limpas. Lama e detritos excessivos podem afetar o desempenho e levar a desgaste excessivo.
  6. Verifique os níveis de fluido. Inspecione o óleo do motor, o líquido arrefecedor e o fluido hidráulico de acordo com o manual do operador. A telemática da máquina pode facilitar o monitoramento e a geração de relatórios. Relate quaisquer vazamentos imediatamente.
  7. Engraxe e lubrifique as peças móveis. Certifique-se de que os operadores estejam lubrificando os pinos, juntas e quaisquer outras áreas recomendadas na inspeção diária.
  8. Evite práticas operacionais inadequadas. Use as máquinas apenas para a finalidade a que se destinam e monitore o desempenho do operador.
  9. Ajuste para as condições climáticas. Observe o clima; Armazene o equipamento com segurança durante condições ruins. Verifique os altos/baixos da temperatura e use os fluidos e lubrificantes corretos. Proteja as mangueiras e os selos limitando a exposição ao calor ou frio extremos o máximo possível.
  10. Use o Suporte do revendedor. Pergunte sobre tecnologias como o VisionLink℠ para telemática, além de ferramentas como Cat grade com 3D, carga útil Cat e detecção Cat. Eles podem economizar seu tempo e aumentar a produtividade.
O clima sazonal afeta a manutenção?

As necessidades de manutenção mudam com a estação. O inverno requer fluidos para climas frios e proteção da bateria. No verão, mantenha os sistemas de resfriamento limpos, observe se há superaquecimento e até mesmo hidrate os operadores como parte de suas verificações diárias de segurança. Os ajustes sazonais mantêm suas máquinas de locação confiáveis em condições e temperaturas variáveis.

Uma pá-carregadeira de esteira compacta Cat limpando neve

Além do equipamento, existem outras medidas que posso tomar para manter meus aluguéis?

Leia seu contrato; faça perguntas. Um dos seus melhores recursos é o seu contrato de aluguel. Se você não reservar um tempo para ler seu contrato de aluguel, poderá ficar preso a taxas caras ao devolvê-lo. Ao escolher a Cat Rentals, você descobrirá que nossos contratos são diretos e que nossa equipe está à disposição para responder a quaisquer perguntas que você possa ter. Além disso, com termos de aluguel flexíveis, estamos sempre dispostos a ajudá-lo a reagendar seu aluguel se coisas como escopo do projeto ou mau tempo alterarem os parâmetros de um projeto.

Use o suporte do revendedor. Uma das coisas mais importantes a ter em mente é o tipo de suporte que acompanha o equipamento em caso de um problema inesperado ou avaria no local. Com o Cat Rentals, sua locação terá o suporte de uma linha direta 24 horas por dia, 7 dias por semana, e suporte do revendedor no local, caso você precise de uma resposta rápida.

Com condições de aluguel flexíveis, suporte no local e máquinas prontas para trabalhar bem conservadas, garantimos que você obtenha o que precisa, quando mais precisa. Navegue por nosso estoque completo de equipamentos, solicite uma cotação rápida ou encontre um revendedor perto de você.

Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies