Vantagens Financeiras e de Controle de Risco da Locação de Equipamentos
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies

Se você precisa preencher lacunas em sua frota para projetos de curto ou longo prazo ou deseja se manter à tona quando uma máquina quebra, a locação de equipamentos pesados pode manter suas operações funcionando com o mínimo de tempo de inatividade. Sem o compromisso de investir em uma nova unidade, o aluguel oferece vantagens incríveis para lhe dar uma vantagem competitiva.

Na Cat Rentals℠, estamos aqui para ajudá-lo a aprender como a locação pode ajudá-lo a reduzir riscos e maximizar seu orçamento.

Reduza os riscos alugando equipamentos

Ao fazer parceria com um revendedor de equipamentos de locação de boa reputação, você tem acesso a uma variedade de máquinas carregadas com a tecnologia mais recente. Minimize os riscos com a locação de equipamentos cortando custos e confiando em motores reparados e mantidos. O aluguel é mais do que apenas uma opção acessível - você recebe unidades modernas e de alta qualidade que estão à altura dos mais altos padrões operacionais.

Pule para uma seção:

1. Evite a flutuação do mercado

Os mercados flutuam, não importa o seu setor, seja construção, silvicultura, pedreiras ou movimentação de materiais. É uma tarefa desafiadora acompanhar as mudanças contínuas à medida que os custos de novas máquinas aumentam e quedas. O número de empregos que você obtém pode alternar com as mudanças no setor, tornando difícil saber quando é ideal investir em novos motores.

A locação é uma solução confiável porque você paga pelo que precisa sem compromissos. Os revendedores oferecem opções flexíveis para ajudá-lo a manter suas operações e a lidar com o mercado em constante mudança.

2. Responsabilidades de controle

O aluguel de um ativo não aparece como um passivo e ajuda a reduzir os impostos quando você tem contas de aluguel em seu balanço. Também aumenta a credibilidade e reduz seus encargos financeiros e de seguro. A locação ajuda a melhorar o controle de custos diminuindo os custos de manutenção e transporte.

3. Evite custos de depreciação

Os custos de depreciação andam de mãos dadas com a compra de novos equipamentos. Com o passar do tempo e do uso, a máquina perde seu valor por causa do desgaste consistente. A depreciação torna mais difícil para você recuperar os custos se vender as unidades. Com a locação, não existem custos de depreciação. Em vez disso, o revendedor mantém cada unidade e cuida de toda a logística.

4. Conclua trabalhos em locais remotos

A maioria das empresas tem clientes perto de sua base, mas você também pode ter empregos que o levam mais longe. Se quiser evitar custos excessivos de transporte, você pode contar com equipamentos alugados para projetos em áreas remotas. Em vez de levar seu equipamento para um local de trabalho distante, você pode retirar o equipamento alugado em uma fábrica perto do local do trabalho.

5. Execute Manutenção Limitada e Reduza os Custos de Reparo

Possuir equipamentos pesados significa que você precisa realizar sua própria manutenção e reparos, o que leva mais tempo e dinheiro em comparação com depender do suporte do revendedor. Quando você aluga um equipamento, os técnicos da locadora são responsáveis pela manutenção e pelos reparos. Você não precisa se preocupar com peças, mecânicos, registros, licenças e inspeções. Os profissionais mantêm cada unidade de locação de acordo com os regulamentos de segurança e níveis operacionais ideais.

6. Manter-se produtivo quando ocorrer uma máquina com quebras e manutenção programada

Quando ocorre uma avaria no meio de um trabalho, a pior coisa que você pode fazer é esperar que a manutenção e os reparos terminem. Isso afeta o tempo de inatividade de seus projetos, e recondicionamentos mais significativos podem levar vários dias para serem concluídos. Uma solução rápida e simples é alugar uma máquina para voltar ao trabalho. Você pode substituir o equipamento danificado para permanecer eficiente. Quando você precisar trocar de motor, o revendedor poderá ajudá-lo a encontrar a solução certa.

A manutenção programada também pode afetar a produtividade de uma tarefa, mas as locações podem ajudar você a permanecer eficiente. Todas as máquinas precisam de um programa de manutenção, portanto você pode plano e alugar equipamentos como reserva confiável para evitar tempo de inatividade.

7. Experimente vários tipos de equipamentos

Se seu objetivo principal é comprar, você pode não ter certeza de qual marca e modelo específicos se adaptam melhor à sua linha de trabalho. A locação permite que você experimente várias máquinas para ter uma ideia de como elas lidam e operam antes de investir em uma nova unidade. Isso lhe dá tempo para aprender sobre os controles, a hidráulica, a eficiência de combustível e outros componentes do equipamento.

As opções de aluguel também estão disponíveis, nas quais suas taxas de aluguel vão para o preço final. É a melhor experiência prática para ajudá-lo a tomar uma decisão.

 

8. Encontre soluções para projetos especiais e ocasionais

Trabalhos únicos geralmente demandam máquinas específicas que não estão na linha da frota. A Locação oferece soluções para projetos especiais e ajuda você a encontrar o equipamento necessário para cada trabalho. Ter os motores certos aumentará o tempo de atividade e a produtividade das operações. Nunca force o equipamento atual a realizar tarefas fora do alcance, pois isso pode danificar os motores e aumentar os riscos de segurança.

A locação também pode ser a melhor opção quando você não opera a máquina toda semana ou mês. O uso ocasional combina melhor com soluções de locação, dando a você a liberdade de alugar o que precisa por um período de tempo específico. Em comparação com ter uma frota de que você não precisa regularmente, alugar unidades de suporte é mais razoável e pode economizar dinheiro.

9. Tenha sucesso com uma Frota versátil

Em comparação com a compra de máquinas novas ou usadas, a locação oferece mais diversidade e adaptabilidade para interruptor entre diferentes marcas e modelos, dependendo dos projetos em questão. A locação proporciona mais tempo de atividade, eficiência e produção com uma frota mista e rotativa que se adapta a várias tarefas.

10. Apoie sua Frota durante a alta temporada

A estação mais movimentada do ano pode ser primavera, verão, queda ou inverno, dependendo do seu setor. Ao investir em equipamentos sazonais, você pode ganhar máquinas extras para apoiar seu aumento nos projetos. Pode significar a diferença entre aumentar o número de clientes e permanecer o mesmo. Quando você precisa de unidades específicas por semanas ou meses de cada vez, os contratos de aluguel flexíveis podem ajudá-lo a aumentar a produtividade.

Prevê-se que o mercado global de equipamentos de construção atinja cerca de US$ 174 bilhões até 2026. À medida que as soluções de aluguel continuam a apoiar os setores em todos os setores, você pode contar com os especialistas para ajudá-lo a atingir suas expectativas.

 

Um Processo Simplificado para Soluções de Locação

A parceria com a Cat Rentals dá acesso a todo o nosso estoque de máquinas, ferramentas de trabalho e equipamentos Cat de mais de 70 outras marcas. Temos as soluções de que você precisa em mais de 1.300 locais em todo o mundo para apoiá-lo onde quer que estejam suas operações. Nossa equipe qualificada conhece as aplicações e a tecnologia de cada máquina para oferecer contratos de locação flexíveis. Trabalhamos para entender suas necessidades e oferecer aluguéis com os avanços mais recentes.

Dê uma olhada em nossos equipamentos de locação ou solicite uma cotação on-line para obter informações adicionais.

Encontre a Cat Rentals perto de você
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies