Equipamento de Aluguel para Construção Comercial
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies

A construção comercial é uma indústria enorme e o escopo dos projetos pode variar muito. As equipes de construção podem ser encarregadas de construir armazéns, prédios de escritórios, hospitais, shopping centers e muito mais. Com projetos tão grandes, é essencial ter o equipamento certo.

Como os trabalhos de construção comercial podem ser muito diversificados e têm requisitos especializados, a Cat Rentals℠ está aqui para preencher as lacunas quando você precisar de equipamentos extras. Explore suas opções conosco e alugue sua próxima máquina hoje mesmo.

Equipamento para Atender a Todas as Necessidades Comerciais

A construção comercial pode abranger uma ampla gama de projetos, e você precisa de equipamentos que possam lidar com todas as tarefas. Com a Cat Rentals, você pode encontrar máquinas eficientes com muitos recursos para ajudá-lo a atingir suas metas. Visite o revendedor Cat local para procurar máquinas e equipamentos versáteis, como:

  • Minicarregadeiras
  • Escavadeiras
  • Tratores de esteira
  • Pás-carregadeiras de esteira
  • Retroescavadeiras
  • Caminhões articulados
  • Motoniveladoras
  • Acessórios da ferramenta de trabalho

Para cada tipo de equipamento, oferecemos diferentes modelos com várias capacidades e tamanhos. Se você tem um grande projeto no horizonte ou uma coleção de pequenos, nossas opções de aluguel estão à sua disposição.

Por que alugar para construção comercial?

O aluguel pode ser benéfico para qualquer equipe de construção. Na construção comercial, a locação é útil para atender aos benchmarks de produtividade e gerenciar suas necessidades em constante mudança. As razões para alugar incluem:

  • Substituições: Independentemente de quão bem você cuida do seu equipamento, ele eventualmente precisará de uma ida à oficina para reparos ou manutenção. Quando você está perdendo uma máquina essencial, sua produtividade pode ser afetada, e projetos comerciais com cronogramas rígidos não têm espaço para perda de eficiência. Com a locação de equipamentos, você pode preencher as lacunas enquanto suas máquinas estão na oficina e continuar atendendo às suas metas.
  • Aumentos de produtividade: Embora sua frota de equipamentos seja suficiente para um dia normal, sua agenda às vezes pode ficar agitada. Para esses aumentos temporários na frequência do projeto, o aluguel de equipamentos pode ajudá-lo a atender à demanda até que sua programação diminua. Alcance mais em menos tempo e mantenha-se no caminho certo.
  • Testes de equipamentos: Aumentar sua frota comercial ajuda você a acompanhar novos trabalhos e expandir seus recursos, mas talvez você não saiba qual modelo deseja. O aluguel é uma excelente maneira de experimentar uma máquina antes de comprar. Na Cat Rentals, oferecemos algumas das máquinas mais recentes que oferecem tecnologia de produtividade, conforto na cabine e outros recursos úteis. Experimente nossos novos modelos e compre com confiança.
  • Projetos únicos e sazonais: A construção comercial pode abranger uma ampla gama de projetos diferentes, e você pode assumir alguns que exijam uma máquina especial. Quando essas tarefas exclusivas aparecem, um aluguel pode ajudá-lo a realizar o trabalho. Você também pode alugar para demandas sazonais, como remoção de neve.

Quando surgir uma necessidade de locação para sua operação comercial, você poderá obter seu equipamento na Cat Rentals e aproveitar o aumento de produtividade sem assumir despesas de manutenção, reparos ou armazenamento.

Aluguel rápido e fácil por meio da rede de revendedores Cat®

Na Cat Rentals, mantemos suas necessidades em mente sempre que você quiser uma máquina temporária. Com equipamentos Cat confiáveis, você pode confiar que sua locação trabalhará tão duro quanto você. Se você não tem certeza do que está procurando, nossa equipe está aqui para apontar a direção certa. 

Nossos revendedores dedicam tempo para entender seu trabalho e encontrar a melhor máquina para suas necessidades. Podemos determinar o melhor modelo com base nos requisitos de capacidade e tarefas no local. Nossos representantes também trabalharão com você para criar condições de aluguel que caibam no seu orçamento.

Os horários de locação são flexíveis na Cat Rentals. Entendemos que as necessidades do projeto podem variar de alguns dias a vários meses, e queremos que você tenha suas bases cobertas. Podemos configurar termos de aluguel que reflitam seu cronograma e mantenham sua equipe produtiva pelo tempo que você precisar.

Além da flexibilidade, estamos aqui para atendê-lo durante todo o seu mandato. Embora mantenhamos todas as nossas máquinas para o melhor desempenho em campo, também as manteremos em forma durante o período de locação. Se uma máquina precisar de um reparo ou de uma verificação rápida de manutenção, estamos do seu lado. Também podemos ajudá-lo com o transporte para o seu local de trabalho, se necessário.

Encontre Equipamentos Comerciais na Cat Rentals

Na Cat Rentals, apoiamos seu negócio de construção comercial com máquinas confiáveis a preços competitivos. Você pode encontrar uma variedade de máquinas versáteis que atendem às especificações do seu projeto, e criaremos termos de aluguel com base na sua programação. 

Para saber mais sobre nossas máquinas de construção para alugar, ligue para 1-800-RENT-CAT. Você também pode solicitar uma cotação on-line ou encontrar um revendedor Cat perto de você

Encontre locações Cat perto de você
Obter um orçamento rápido
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies