Aluguel de guindastes: o guia definitivo
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um guindaste é um equipamento essencial para muitos canteiros de obras. Muitas empresas optam por alugar guindastes, pois os aluguéis oferecem maior flexibilidade e permitem que usem um guindaste apenas pelo tempo necessário. À medida que as empresas procuram alugar um guindaste para seu próximo projeto, é uma boa ideia conhecer algumas das principais práticas de locatários experientes.

Antes de alugar, saiba mais sobre os principais tipos de guindastes, seus usos e alguns dos requisitos de trabalho que você pode considerar ao procurar um guindaste. Além disso, você pode querer saber mais sobre algumas das principais dicas para selecionar o melhor guindaste possível e informações sobre como usá-lo corretamente. Nosso guia definitivo para alugar guindastes explica tudo o que você precisa saber.

Pule para uma seção:

Obter um orçamento rápido

Tipos de Guindastes

Ao procurar um guindaste, você pode querer conhecer primeiro os principais tipos de guindastes usados na construção. Embora muitos tipos diferentes de guindastes estejam disponíveis, você pode dividi-los em duas categorias principais: guindastes móveis e guindastes estáticos. Aprender sobre as diferenças entre os dois pode ajudá-lo a saber que tipo de guindaste alugar.

Um guindaste estático é uma estrutura semipermanente ou permanente colocada em um edifício ou no solo. Este tipo de guindaste então move e levanta cargas através de caminhos fixos. Muitas vezes, os guindastes estáticos não são oferecidos como aluguel, pois são usados por muito tempo.

Em contraste, um guindaste móvel possui rodas ou bandas de rodagem que facilitam o transporte de um local para outro. Uma vez colocado, o guindaste pode ser usado para manusear cargas e outras aplicações. Ao contrário dos guindastes fixos com caminhos fixos, os guindastes móveis podem coletar cargas e transportá-las para locais variados. Alguns guindastes móveis exigirão contrapesos e estabilizadores para o uso adequado.

Muitos guindastes móveis são puxados atrás de outros veículos ou carregados em um caminhão para chegar ao local de trabalho. Assim que chegam, um operador pode conduzir o guindaste pelo local de trabalho para concluir vários trabalhos. Outros guindastes móveis são construídos diretamente em um caminhão que pode dirigir na rodovia até os locais de trabalho sem ser puxado ou carregado em outro veículo, permitindo uma rápida implantação em vários locais de trabalho.

Usos do Guindaste Móvel

Os guindastes são usados principalmente no setor de construção para realizar vários tipos de tarefas de elevação. Um guindaste móvel usa uma série de polias e cabos avançados para levantar cargas incrivelmente pesadas que as pessoas nunca teriam força para levantar sozinhas. Eles podem ser usados para tarefas de coleta de curto prazo ou operações de longo prazo e maior escala.

Na indústria da construção, os operadores costumam usar guindastes móveis para mover rapidamente equipamentos e materiais em um local de trabalho. Além disso, os guindastes de aluguel levantam regularmente materiais de construção pesados para os membros da tripulação que trabalham em um local alto. Como o guindaste pode facilmente levantar materiais do solo até o topo de edifícios e outros locais elevados, a equipe não precisa carregar equipamentos por lances de escadas ou investir em outros tipos de equipamentos de elevação. Muitas vezes, você verá trabalhadores usando guindastes para ajudar nos trabalhos de telhados para melhorar a eficiência.

Considere os requisitos do seu trabalho ao selecionar um guindaste

Enquanto procura o guindaste perfeito para suas necessidades, você precisa garantir que o guindaste atenda aos requisitos do seu projeto. Você deve evitar selecionar um guindaste que não consiga lidar com o terreno do seu local de trabalho ou não tenha a altura necessária para levantar materiais altos o suficiente. Ao avaliar seu local de trabalho antes de alugar, você pode garantir que obterá um guindaste que atenda a todos os seus requisitos.

Considere estes requisitos de trabalho antes de alugar um guindaste:

  • Tamanho do local de trabalho: Antes de alugar um guindaste, um dos primeiros requisitos de trabalho que você deve considerar é o tamanho do local onde trabalhará. Um local com muito espaço pode facilitar um guindaste maior e provavelmente requer um que você possa dirigir rapidamente pelo local de trabalho. Um local de trabalho menor geralmente precisa de um guindaste menor que possa caber em espaços apertados.
  • O terreno do local: Os guindastes móveis vêm com vários tipos de rodas apropriadas para diferentes terrenos. As empresas cujos locais de trabalho têm terrenos desafiadores para navegar, por exemplo, podem querer um guindaste para terrenos acidentados com pneus pesados. Para terrenos menos desafiadores, um guindaste com rodas padrão pode ser suficiente.
  • Peso e tamanho dos materiais: Antes de alugar um guindaste, é uma boa ideia verificar o tamanho e o peso dos materiais que você planeja levantar com seu guindaste. Você não quer alugar um guindaste sem espaço e capacidade de carga para pegar certos materiais. Guindastes maiores também podem ajudar os trabalhadores a levantar e transportar materiais mais rapidamente.
  • Altura dos elevadores: Outro fator a considerar sobre o seu local de trabalho é a altura que você precisará para levantar materiais e ferramentas. Quanto mais alto for o prédio em que você está trabalhando, maior será a altura de elevação necessária. Avaliar a altura de elevação exigida pelo trabalho que você fará garante que você alugue um guindaste que possa lidar com todas as suas aplicações potenciais.
  • Distância e raio necessários: Tal como acontece com a altura do guindaste, você pode precisar que seu guindaste mova materiais por certas distâncias. Verifique as especificações do fabricante para ver se o guindaste pode cobrir a distância necessária e tem o raio para oscilar o guindaste para os locais necessários.
  • Oportunidades de armazenamento de guindaste: Se houver momentos em que o guindaste não será usado no local de trabalho, talvez seja necessário armazená-lo. Certifique-se de que seu local de trabalho possa manter o guindaste protegido e armazenado com segurança. Se o seu local de trabalho não tiver muito espaço, você pode selecionar um guindaste menor que seja mais fácil de armazenar.
  • Riscos de segurança: Às vezes, os locais de trabalho têm riscos de segurança, como linhas de energia, guindastes terão que navegar ao redor ou abaixo. Um guindaste que não tem mobilidade para contornar uma linha de energia ou outros perigos pode danificar o projeto ou o próprio guindaste. Além disso, um guindaste pode precisar passar por baixo de uma linha de energia, por isso é importante selecionar um guindaste que não seja muito grande e possa abaixar sua lança o suficiente para caber em um risco aéreo.
  • Cronograma do projeto: Também é importante avaliar quanto tempo seu projeto exigirá que o guindaste fique no local de trabalho. Conhecer essas informações pode garantir que você estabeleça um contrato com a locadora que cubra a quantidade de tempo que você precisará do guindaste.

Dicas para escolher um guindaste

Existem algumas dicas a serem observadas para ajudá-lo a encontrar o guindaste certo para seu próximo projeto. Alugar o guindaste certo geralmente se resume a avaliar os requisitos do seu projeto, definir um cronograma realista, verificar um método de transporte e receber as licenças certas.

1. Tenha em mente os requisitos do seu projeto

Ao procurar um aluguel, lembre-se de todos os requisitos do projeto. Consulte a avaliação do local de trabalho enquanto navega pelas ofertas de uma locadora ou fala com um representante. A escolha de um guindaste que atenda aos requisitos do seu local de trabalho garante que você possa concluir seu projeto com eficiência e no prazo.

Para escolher o guindaste certo, familiarize-se com as especificações dos guindastes. Estas são algumas das principais especificações que você deve verificar antes de alugar:

  • Capacidade de levantamento: A capacidade de levantamento do guindaste é essencial para inspecionar antes de selecionar um aluguel. A capacidade de levantamento refere-se à quantidade máxima de peso que o guindaste pode suportar. Você vai querer selecionar um guindaste com uma capacidade de levantamento que possa levantar com segurança a carga mais pesada que seu projeto exige. Ao garantir que o guindaste selecionado tenha a capacidade de levantamento adequada, você evita danos ao guindaste e mantém seu local de trabalho funcionando com eficiência máxima.
  • Alcance vertical máximo: O alcance vertical máximo de um guindaste também é crucial. Essa especificação se refere à altura superior que um guindaste pode atingir, com guindastes oferecendo várias seleções de altura. Compare o alcance vertical máximo de um guindaste com a altura máxima que você precisará alcançar com o guindaste para concluir seu projeto. Essa comparação ajudará você a selecionar um guindaste que possa levantar materiais e ferramentas a uma altura suficiente durante todo o projeto.
  • Peso do veículo: O peso do guindaste geralmente se correlaciona com a capacidade de levantamento e o alcance vertical máximo do guindaste. Às vezes, as empresas querem guindastes mais leves para que não causem tanta impressão no solo.

2. Encontre um montador experiente

Os guindastes precisam de um montador experiente para garantir que o guindaste esteja configurado corretamente e pronto para ser usado. Um montador prenderá os cabos, correntes e correias para garantir que o guindaste funcione com segurança e funcione de acordo com seus padrões. O montador também executará o levantamento do guindaste e lidará com outras tarefas, dependendo dos requisitos do trabalho. Um rigger experiente também pode ajudá-lo a determinar quantos membros da equipe você precisa para seus projetos.

Você já pode ter um rigger em sua equipe, mas se não tiver, é crucial que você encontre um desde o início para discutir os requisitos do projeto. Eles podem fornecer mais informações sobre o tipo de guindaste que você precisará e como os diferentes guindastes funcionarão no local de trabalho.

3. Reserve seu aluguel com antecedência

Ao alugar um guindaste, é importante reservá-lo com antecedência para garantir que o guindaste desejado esteja disponível. As empresas que esperam para alugar um guindaste até um ou dois dias antes de precisarem dele podem desacelerar seu projeto, pois o guindaste de que precisam pode não estar disponível em curto prazo. Como as principais locadoras geralmente têm uma alta demanda por seus guindastes, elas podem reservá-los com semanas, às vezes até meses, com antecedência.

Bem antes do início do projeto, entre em contato com a locadora para discutir suas disponibilidades e opções. Ao entrar em contato bem antes de um projeto, você deve ter mais opções.

4. Verifique o Método de Transporte

Algumas empresas transportam o guindaste para o seu local de trabalho, enquanto outras exigem que você mesmo o busque. Como resultado, é essencial verificar com a locadora como o guindaste será transportado. Ao verificar o método de transporte do guindaste, uma empresa pode levar o guindaste ao seu projeto no dia em que precisar dele ou planejar o transporte adequado se tiver que lidar com isso sozinha.

Uma locadora que oferece transporte pode ser uma grande vantagem, pois você não terá que se preocupar em conseguir um veículo para transportar o guindaste até o local de trabalho ou correr o risco de manuseá-lo incorretamente durante o transporte. Se a locadora lida com o transporte, você simplesmente precisará dizer quando e onde precisa do guindaste, e eles devem entregá-lo a tempo, ajudando você a cumprir os prazos do seu projeto.

Coordenar rigidamente o transporte também ajuda a coordenar outras tarefas importantes. Como sua equipe saberá exatamente quando o guindaste chegará, eles podem estar prontos para começar a trabalhar imediatamente assim que ele chegar. Ele também ajuda os membros da tripulação a ter o aparelhamento, os materiais e os equipamentos adicionais de que o guindaste precisa prontos no momento certo, para que você possa começar a usar o guindaste sem problemas.

5. Obtenha as licenças apropriadas

Antes de alugar um guindaste, consulte as leis locais sobre o uso de guindastes para ver se você precisa de alguma licença especial. Ao receber as licenças adequadas antes da chegada do guindaste, você pode usar o guindaste imediatamente. Se você não tiver certeza das licenças e leis locais, ligar para o escritório de licenciamento local pode ser muito útil, permitindo que você evite multas e paralisações.

6. Alugue o guindaste por um período de tempo realista

Ao falar com a locadora, tenha uma ideia clara do cronograma do seu projeto. Ao avaliar honestamente quanto tempo seu projeto levará, é mais provável que você não alugue um guindaste por muito pouco ou muito tempo. Se você alugá-lo por mais tempo do que o necessário, poderá pagar muito em custos de aluguel. Se você alugá-lo por muito pouco tempo, pode ser necessário devolver o guindaste antes de usá-lo.

Embora alugar um guindaste por muito tempo possa aumentar seus custos, é ainda mais importante garantir que você não o alugue por muito pouco tempo. Estime adequadamente os cronogramas do seu projeto para evitar grandes atrasos e manter seu guindaste no local pelo tempo que for necessário. Alugá-lo por um período de tempo adequado também mantém suas equipes mais seguras, pois as equipes não tentarão acelerar os projetos para concluir seu trabalho antes que o guindaste precise ser devolvido.

À medida que você aluga, superestimar quanto tempo você precisará do guindaste geralmente é a escolha mais segura. Superestimar dá à sua equipe espaço para respirar enquanto trabalha. Às vezes, podem surgir pequenos erros e imprevistos que atrasam seu projeto. Superestimar o tempo necessário para alugar o guindaste dará à sua equipe tempo suficiente para lidar adequadamente com quaisquer condições desafiadoras, sem se preocupar em ter que devolver o guindaste antes de terminar de usá-lo.

7. Prepare seu local para o guindaste

Antes que o guindaste chegue, é uma boa ideia preparar seu local para ele. Comece garantindo que o caminhão que traz o guindaste tenha espaço suficiente para entrar no local de trabalho com segurança e chegar à área onde o guindaste precisa ser deixado. Você também pode querer ter qualquer equipamento ou ferramenta extra usada com o guindaste pronto para uso e perto do guindaste.

Ao criar um caminho claro para a entrega do seu guindaste e ter os materiais prontos, você pode evitar ineficiências e atrasos no dia em que o guindaste chegar. Você estará pronto para começar a trabalhar imediatamente e manter seu projeto no caminho certo para cumprir os prazos.

Como Usar Guindastes Corretamente

Depois de alugar um guindaste, usá-lo corretamente pode ajudá-lo a manter seu local de trabalho seguro e seu projeto funcionando em um ritmo eficiente. Aqui estão algumas das melhores práticas para usar um guindaste corretamente:

  • Certifique-se de que os operadores estejam licenciados: Os operadores devem ser devidamente licenciados antes de usar um guindaste. Se um operador de guindaste não for certificado, sua empresa poderá ter problemas legais. Um operador não licenciado também pode não saber como usar o guindaste corretamente, causando ferimentos e erros.
  • Use o traje certo: Os operadores e aqueles que trabalham ao redor de um guindaste também devem ter as roupas certas. Capacetes, proteção para os olhos, luvas, calçados de proteção, proteção auricular e coletes refletivos são geralmente necessários ao trabalhar com um guindaste.
  • Realize uma pré-inspeção: Antes de o guindaste começar a operar, inspecione a carga, a área de trabalho e o equipamento. Verifique o equipamento para garantir que tudo esteja em boas condições de funcionamento. Além disso, verifique se a área de trabalho tem uma superfície nivelada e quaisquer riscos potenciais. Finalmente, cargas de trabalho seguras são importantes, pois você não quer sobrecarregar o guindaste, o que pode causar sua quebra.
  • Reduza as distrações: os operadores e aqueles que trabalham ao redor do guindaste precisam estar alertas. Os telefones celulares são uma grande fonte de distração e devem ser desligados. Se um supervisor notar uma distração em potencial, ele deve tentar reduzi-la antes que os operadores usem o guindaste.
  • Prepare a carga do guindaste: Antes de um guindaste levantar uma carga, os membros da tripulação devem reservar um tempo para equilibrar e proteger a carga. Também é crucial verificar o gancho do guindaste, vendo se ele parece desgastado ou precisa ser substituído. Além disso, os membros da tripulação não devem usar um cabo de aço ou mudança de carga como uma tipoia.
  • Fique seguro durante o levantamento: Quando a carga estiver suspensa no ar, os membros da tripulação devem ficar de olho nela e nunca deixá-la sem vigilância. Os membros da tripulação também precisam saber que nunca devem andar sob a carga, e os operadores nunca devem girar a carga sobre outras pessoas. Um operador preocupado com a segurança também prestará atenção para onde a carga está indo. Além disso, é importante nunca puxar uma carga e apenas empurrá-la.
  • Coloque a segurança em primeiro lugar após um levantamento: Assim que a carga chega ao seu destino, os membros da tripulação precisam protegê-la, tomando as medidas adequadas para remover a carga com segurança. Além disso, se você terminar de usar o guindaste, mantenha os estabilizadores, acessórios e guinchos armazenados em um local seguro.
  • Pare se algo parecer errado: Se em algum momento do uso do guindaste você vir algo que parece errado, pare de usá-lo imediatamente. Peça a um supervisor ou operador experiente que avalie o que pode estar errado e corrija antes de operar o guindaste novamente. Ao trabalhar com esses equipamentos pesados, cautela deve ser a regra número um.
Obter um orçamento rápido

Escolha o Cat Rentals℠ para suas necessidades de aluguel de guindaste

Empresas de todo o mundo confiam na Cat Rentals℠ para suas necessidades de locação de equipamentos. Se você deseja aluguéis de alta qualidade para seus projetos com um guindaste, nós podemos ajudar. Oferecemos uma ampla seleção de guindastes, tornando mais fácil para você encontrar um que atenda aos requisitos exclusivos do seu projeto. Com mais de 1.300 locais em todo o mundo e um extenso estoque de equipamentos, podemos ajudá-lo em quase qualquer projeto que você possa ter.

Confira nossa seleção de locações de guindastes e caminhões guindastes para encontrar o ajuste perfeito para o seu local de trabalho. Se você tiver alguma dúvida, procure seu revendedor local para falar com um representante.

Encontre locações Cat perto de você
/content/crs/mestres-da-linguagem/pt/equipamento
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp