Fixação de Microescavadeiras para Transporte
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies

O transporte de micro ou miniescavadeiras requer planejamento detalhado e o máximo cuidado para garantir uma transferência segura e bem-sucedida do ponto A ao ponto B. Você deve considerar várias coisas, desde o veículo de transporte até os materiais de amarração e técnicas de fixação. Este guia abrangente pode ajudar a tornar o processo o mais simples possível se você estiver lidando com o transporte sozinho. 

Melhores Práticas para o Transporte de Microescavadeiras

Alugar uma microescavadeira pode otimizar a eficiência operacional e trazer sucesso ao seu negócio. Garanta seu transporte seguro e eficiente com as seguintes dicas e práticas recomendadas.

1. Escolhendo o veículo de transporte certo

Qual é o tamanho e o peso do equipamento? O primeiro fator que você precisa considerar são as dimensões da escavadeira. As microescavadeiras são máquinas compactas que se encaixam em reboques e caminhões plataforma. Embora sejam geralmente pequenos, alguns veículos têm especificações que podem não se adequar a determinados veículos de transporte.

Conheça a largura, comprimento, altura e peso exatos da microescavadeira para encontrar o transporte mais adequado. É essencial que o veículo rebocador tenha potência de transporte e capacidade de peso para lidar com a carga. Cumpra a classificação de peso bruto máximo do veículo (GVWR), que varia de acordo com o estado ou município. 

A realização de uma análise de risco abrangente também é crucial para identificar possíveis perigos durante o trânsito. Para uma mitigação de risco adequada, considere as dimensões do equipamento, o veículo de transporte, as ferramentas de fixação e a rota de transferência. 

2. Uso do Equipamento de Amarração Adequado

A transferência segura da microescavadeira depende muito do equipamento de fixação certo. Minimize o risco de acidentes com as seguintes ferramentas de fixação:

  • Elos de corrente seguros: Use correntes apertadas e seguras para garantir que a escavadeira não se mova nem salte durante o transporte.
  • Pontos de amarração apropriados: Prenda o equipamento em pontos de ancoragem designados para prender a unidade e evitar danos.
  • Graus adequados de aglutinante de corrente e gancho: Escolha os graus corretos de aglutinante para correntes e ganchos, dependendo da resistência e da capacidade de carga.
  •  

3. Entendendo as técnicas adequadas de carregamento e fixação

Siga as dicas de carregamento e fixação adequadas para evitar deslocamentos ou quedas durante o transporte:

  • Estacione o veículo de transporte em terreno firme e plano antes de conduzir a máquina para dentro do reboque. 
  • Desengate os recursos de marcha lenta automática ao mover a máquina para cima da rampa.
  • Identifique o melhor posicionamento no reboque para uma distribuição perfeita do peso. 
  • Abaixe os acessórios essenciais da escavadeira, como caçamba, lâmina e lança.
  • Aperte as correntes linearmente com força para baixo.
  • Use várias amarrações para prender a unidade por todos os lados.
  • Prenda todas as amarrações firmemente e prenda os pontos de ancoragem.
  • Amarre o excesso de correntes ao redor do elo restante para evitar que se soltem. 
  • Revise os graus da corrente e os tamanhos dos ganchos e certifique-se de que correspondam aos pontos de ancoragem. 
  • Inspecione as fixações regularmente quanto à conformidade e segurança durante o transporte. 

Obtenha ajuda de operadores de treinamento sobre as guias de fixação adequadas para evitar danos ao equipamento e acidentes rodoviários. Ter a orientação de um especialista lhe dará tranquilidade e confiança de que a miniescavadeira será entregue com segurança.

4. Planejando uma rota de transferência tranquila

Depois de carregar e proteger o equipamento, mapeie a rota mais linear. Procure uma rota com menos voltas e paradas para um transporte mais seguro e eficiente. Alguns fatores que você precisa considerar ao planejar incluem:

  • Larguras das estradas
  • Folgas da ponte
  • Desafios dos terrenos e da superfície

5. Cumprimento das normas de segurança durante a transferência

Todo o transporte de equipamentos pesados precisa estar em conformidade com as diretrizes de segurança de carga estabelecidas pela Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA). Certifique-se de ter todas as licenças aplicáveis para evitar multas pesadas e incidentes de trânsito indesejados, especialmente se a escavadeira se qualificar como uma carga superdimensionada.

Depois de concluir todos os requisitos de conformidade, equipe o veículo de transporte com sinais e banners apropriados. É crucial que outros motoristas conheçam a carga que você está carregando para segurança adicional durante o transporte. 

Principais Considerações Durante a Transferência do Equipamento

Práticas de transporte inadequadas e fixação incorreta podem danificar o equipamento ou causar acidentes e ferimentos na estrada. Siga as técnicas de fixação adequadas e os protocolos gerais de segurança para minimizar os riscos e garantir um transporte seguro e bem-sucedido. 

Garanta a transferência perfeita e segura do seu aluguel

Se você estiver alugando uma microescavadeira, seu foco deve estar no trabalho em questão, não no transporte. Escolha um provedor de locação que possa transferir o equipamento necessário para o seu local de trabalho. 

Na Cat Rentals℠, temos o equipamento e a experiência para transportar seu equipamento de locação com eficiência e segurança. Entre em contato conosco hoje para obter uma cotação rápida de aluguel e nos informar para onde sua microescavadeira precisa ir.

Encontre locações Cat perto de você
Obter um orçamento rápido
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies