-(1).png)
Limpar lotes ou remover árvores geralmente significa tocos que precisam ser removidos. Um triturador de tocos transforma esses tocos em lascas para que você possa prosseguir com o nivelamento, paisagismo ou novas construções.
Um triturador de tocos, também conhecido como cortador de tocos, é uma máquina que usa uma roda de corte com dentes de carboneto para pulverizar um toco. Alguns modelos se assemelham a um cortador de grama de passeio; outros são maiores e montados para maior produção.
Você posiciona a máquina próximo ao toco, abaixa a roda do cortador e se move pela madeira em passagens controladas. Os cilindros hidráulicos guiam a roda enquanto os dentes raspam o toco em cavacos abaixo do nível do solo.
Não. A moagem reduz o toco abaixo do nível, mas deixa as raízes no lugar. A remoção completa requer cavação, corte de raízes e extração do toco. Algumas equipes usam um processo químico para acelerar o apodrecimento quando a extração completa não é prática.
- Andar atrás: Portáteis e fáceis de transportar, essas máquinas permitem guiar manualmente a máquina durante a retificação.
- Equitação: As máquinas compactas do tipo trator permitem que você opere do assento para percursos mais longos.
- Derrapagem: Essas máquinas de esteira aderem a terrenos macios ou irregulares para melhor estabilidade.
- Reboque com rodas atrás: Isso permite que você reboque entre os locais de trabalho para facilitar o transporte.
- Acessório: As ferramentas de trabalho são montadas em equipamentos maiores, como minicarregadeiras ou retroescavadeiras.
Os trituradores de tocos são ferramentas poderosas. Reduza o risco seguindo estes princípios básicos:
- Leia o manual do operador e siga as instruções do fabricante.
- Ligue para os localizadores de serviços públicos para verificar se não há fios ou canos enterrados sob o toco.
- Inspecione e teste a máquina antes do início do trabalho.
- Use capacete, luvas, botas, tampões de ouvido e óculos de segurança.
- Evite roupas largas e prenda cabelos ou acessórios longos.
- Limpe rochas, galhos e outros detritos da área.
- Trabalhe lentamente e mantenha as mãos afastadas das peças móveis.
Ignore o esmerilhamento se o toco estiver próximo a um prédio onde a vibração possa afetar a fundação. Moer perto de outras árvores pode danificar suas raízes e limitar o crescimento futuro. Se a área for inacessível para máquinas, a remoção química pode ser sua melhor opção.
Você pode descartar lascas ou usá-las para aterrar o buraco e nivelar o solo. As lascas também produzem cobertura orgânica útil no local ou em outro lugar. Com um volume pesado, algumas equipes os revendem.
Sim. Se você precisa da máquina apenas para um projeto ou uma temporada, o aluguel é uma escolha conveniente e econômica. Você pode selecionar um modelo que se adapte ao seu material, local e orçamento sem propriedade ou armazenamento de longo prazo.
A Cat Rentals℠ oferece locações de esmerilhadeiras de tocos dos principais fabricantes a preços competitivos. Navegue em nosso estoque de aluguel de esmerilhadeiras de tocos hoje para comparar opções e disponibilidade. Para começar, faça uma cotação rápida on-line ou encontre a Cat Rentals℠ perto de você para conversar com a equipe local.