A Sustentabilidade da Construção Modular
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies

Muitas pessoas apoiam cada vez mais uma economia mais circular – que abrace a redução de resíduos, a reutilização de materiais e a reciclagem do que não é adequado para reutilização. A construção modular é um passo na jornada e está ganhando força como uma alternativa mais ecológica às estruturas ou adições tradicionais construídas com bastões.

O que é construção modular?

Em suma, a construção modular está montando unidades pré-fabricadas chamadas módulos. Essas unidades podem concluir um edifício ou servir como complemento de um existente. As fábricas produzem os módulos fora do local e os profissionais da construção os instalam após a entrega no local.

Por que a construção modular é sustentável?

A sustentabilidade é um método para gerenciar recursos naturais e outros para garantir sua disponibilidade contínua. A construção modular contribui para o objetivo de várias maneiras.

1. Produz menos resíduos

De acordo com a Epa (Environmental Protection Agency, Agência De Proteção Ambiental), Dos Eua (EPA), os detritos de construção e demolição constituem uma parcela significativa dos resíduos que entram nos aterros sanitários. 

Com a construção modular, a construção ocorre em um ambiente controlado e facilita a recaptura e o reaproveitamento de materiais. Além disso, o ambiente interno significa que o estoque não sofre exposição aos elementos. Como resultado, há menos necessidade de refazer o trabalho existente devido ao excesso de umidade ou danos.

A abordagem modular também simplifica o controle de estoque. A fábrica pode armazenar sobras de materiais para outros projetos - uma escolha que nem sempre está prontamente disponível na construção tradicional. 

2. Faz uso de materiais reciclados

Armazenar materiais para uso posterior não é a única maneira de aproveitá-los ao máximo. Muitos dos fabricantes de modulares de hoje estão abrindo caminho para mais sustentabilidade, concentrando-se também no uso de materiais reciclados em seus processos de construção.

As opções são abundantes para materiais como madeira recuperada e vidro e aço reciclados. As empresas de casas modulares estão oferecendo materiais como pisos feitos com conteúdo pós-consumo.

3. Eficiência energética

Outra maneira importante pela qual a construção modular apoia a sustentabilidade é por meio de cronogramas de projeto mais curtos. Como os profissionais de construção podem realizar o trabalho de preparação do local durante o processo de construção, a conclusão acontece mais rapidamente. Quanto mais cedo a construção for concluída, menos energia será gasta durante todo o projeto. O ambiente interno controlado do edifício também ajuda a conservar os recursos energéticos.

Partes da indústria de construção modular estão adotando práticas de construção mais ecológicas, como a Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Os construtores com certificação LEED se concentram em melhorar a saúde e a qualidade ambiental, reduzindo o carbono e o desperdício durante a construção. Ganhar pontos de certificação inclui colocar recursos de economia de energia nos módulos.

4. Produz edifícios reutilizáveis

A reutilização é uma das razões mais significativas pelas quais a construção modular é tão sustentável. É fácil desmontar módulos e realocá-los ou reconfigurá-los. 

Como resultado, os edifícios podem se adaptar a muitos propósitos diferentes. O reaproveitamento de um edifício modular existente também permite um melhor uso dos recursos. Com menos demanda por novos materiais de construção, a construção é mais sustentável. Além disso, a reutilização do edifício duplica a redução de perdas - uma vez durante a fase inicial de construção e uma segunda vez, evitando detritos de demolição.

5. Mais amigável ao ambiente circundante

A maior parte da construção de uma casa modular ocorre fora do local, resultando em menos veículos de construção no ponto de instalação. Menos tráfego e menos pessoas no local por longos períodos significam menos atividade afetando os arredores imediatos. Além disso, há menos poluição na área imediata graças a um processo de construção mais rápido e menos peças de maquinário pesado.

A desmontagem e a realocação também são mais fáceis na área circundante do que em uma demolição construída tradicionalmente - os processos criam menos poeira e detritos.

6. Econômico

Prazos de projeto mais curtos e uso de material mais eficiente se traduzem naturalmente em economia. Além disso, o ambiente de construção interno reduz a possibilidade de roubo de estoque, o que reduz a necessidade de substituir materiais.

A Cat Rentals℠ é sua parceira para ferramentas de construção modular

Confie na Cat Rentals℠ para ter as ferramentas e os equipamentos necessários para tornar seu próximo trabalho de construção modular um sucesso. Os locais de revendedores oferecem locação para:

Reserve seu equipamento de construção com a Cat Rentals

Existem mais de 1.300 locais da Cat Rentals em todo o mundo, com acesso a mais de 70 marcas líderes do setor e uma ampla frota de equipamentos de locação da Cat. 

Entre em contato com um representante on-line ou encontre um revendedor próximo para solicitar o aluguel do seu equipamento!

Encontre locações Cat perto de você
Obter um orçamento rápido
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartilhar esta página, você deve aceitar o uso de cookies de segmentação

Configurações de Cookies