.png)
A construção inclinada surgiu como um dos métodos de construção mais utilizados na indústria da construção. Mas o que exatamente esse processo implica e por que tantas empresas o preferem a outras táticas? Abordaremos esses tópicos e muito mais por meio deste guia abrangente.
A construção inclinada é o processo de levantar painéis de concreto para montar as paredes externas de um edifício. Para realizar esse processo, os construtores devem despejar concreto em uma forma de piso horizontal e levantar a parede para fora desse molde usando um guindaste. Uma vez que as paredes assumem uma posição vertical, elas são colocadas em bases fundacionais e apoiadas até que o telhado esteja seguro no topo.
A construção inclinada é adequada para projetos residenciais e comerciais de todos os tipos, como:
- Armazéns
- Instalações de fabricação
- Edifícios comerciais
- Lojas de varejo
- Centros de distribuição
- Escolas
- Alojamento
- Centros de dados
A construção inclinada envolve mais do que despejar concreto e levantar paredes - esse processo inclui muitas etapas vitais para garantir que cada painel seja sólido e seguro.
1. Projeto
Antes de construir as paredes de concreto, os trabalhadores devem primeiro criar um projeto de construção que servirá de estrutura para o projeto. O processo de design envolve três etapas principais:
- Avaliação do local: Primeiro, a equipe de construção visita o canteiro de obras para verificar se eles têm acesso completo à área e as condições são adequadas para a construção de concreto. Nesse caso, eles podem aprovar o local para construção.
- Planeamento: A empresa então projeta o edifício, determinando a forma e as dimensões ideais. Eles também criarão um layout descrevendo como cada painel será organizado antes do levantamento.
- Documentação: Finalmente, a construtora cuida de toda a papelada necessária.
2. Construção
Uma das partes mais intensivas do processo de construção inclinada é a construção dos painéis de concreto que servirão como paredes do edifício. Os construtores criam esses painéis por meio das seguintes etapas:
- Construção da laje de concreto: Para começar, os trabalhadores despejam a laje de concreto e instalam as sapatas em seu destino para se preparar para a colocação do painel.
- Conjunto do formulário do painel: Agora, a equipe pode começar a criar as formas de painéis, que servem como moldes de madeira para o concreto. Eles também instalarão os componentes e aberturas necessários para recursos como portas e janelas.
- Reforço do painel: Em seguida, os construtores constroem uma grade de aço amarrando uma série de barras.
- Instalação de inserção e incorporação: A equipe então instala várias incrustações e inserções, que auxiliam no levantamento dos painéis e na fixação deles ao telhado, à base e uns aos outros.
- Concretagem: Depois de confirmar que não há detritos ou água parada na laje do piso, a equipe de construção despeja o concreto nas formas para criar os painéis.
- Isolação: O isolamento é aplicado a cada painel do edifício para garantir que a estrutura seja energeticamente eficiente.
3. Levantamento
Agora que todas as peças necessárias foram construídas, é hora de começar a colocá-las no lugar:
- Remoção do formulário: Depois que os painéis se solidificam, os trabalhadores removem os formulários.
- Conexão do guindaste: A tripulação então conecta o primeiro painel ao guindaste usando cabos e um gancho que se prende às inserções.
- Colocação do painel: Depois que os trabalhadores prendem suportes ao painel, eles usam o guindaste para levantá-lo da laje do piso para uma posição vertical sobre as sapatas. Eles então posicionam o painel e o colocam no lugar.
- Fixação do painel: Para prender o painel, a equipe conecta os suportes do painel à laje e suas incrustações à sapata antes de desconectar os cabos do guindaste.
- Repetir: A equipe repete esse processo para cada painel até que todos estejam nivelados, retos e firmes.
- Acabamento: Os construtores adicionam os toques finais ao edifício, como tinta, jateamento, manchas, calafetagem e remendos.
- Cobertura: Finalmente, o telhado do edifício é instalado.
A construção inclinada está entre os métodos de construção comercial mais populares do país devido às suas muitas vantagens inovadoras:
- Custo-benefício: As paredes inclináveis exigem menos membros da equipe e maquinário para montar em comparação com outros métodos de construção, minimizando os custos de mão de obra e equipamentos.
- Velocidade de instalação: A construção de um edifício por meio de construção inclinada leva significativamente menos tempo para ser concluída do que outros métodos e permite um processo de projeto/construção altamente eficiente.
- Flexibilidade de design: Os edifícios inclináveis têm muitas possibilidades estéticas e de design, desde acabamentos de edifícios até texturas de paredes e enfeites.
- Eficiência energética: Como os edifícios inclináveis são compostos por concreto e isolamento embutido, eles promovem a economia de energia.
- Durabilidade: Edifícios produzidos a partir de métodos de construção inclinados são projetados para resistir ao teste do tempo, mostrando poucos sinais de envelhecimento, mesmo 50 anos após a montagem. Essas estruturas também são resistentes ao fogo.
Se você precisar de equipamentos pesados para seu próximo projeto de construção inclinado, poderá alugar o que precisar na Cat Rentals℠. Oferecemos aos nossos clientes equipamentos confiáveis e econômicos com os termos de aluguel mais flexíveis.
Ligue para 1-800-RENT-CAT para saber mais sobre nossos produtos ou navegue em nossos equipamentos online!