O processo de preparação do canteiro de obras é essencial para a conclusão bem-sucedida do projeto em questão. Então, qual é o cronograma para a preparação do local e quais equipamentos de preparação do local são necessários? Aqui está uma olhada nas etapas do processo de preparação, bem como nos tipos de equipamentos que são úteis ao preparar um canteiro de obras.
O que considerar antes de preparar seu canteiro de obras
Antes de trabalhar com o cronograma de preparação do local, você precisa considerar uma série de fatores, incluindo:
- Acesso ao site: Como sua equipe chegará ao local que você precisa preparar? Pense em onde estacionar seu equipamento, a localização da infraestrutura ao redor, como linhas de energia, e como você lidará com as entregas quando chegar a hora.
- Segurança: Que perigos potenciais estão presentes no site? Avaliar os riscos e ter gerentes responsáveis pelos protocolos de segurança protegerá todos os trabalhadores e manterá o projeto funcionando sem problemas desde o início.
- Agendamento: Você tem uma equipe designada para cada etapa da preparação do local? Certifique-se de estar preparado para usar seu tempo de forma eficaz.
O Cronograma para a Preparação do Local
A preparação do canteiro de obras se enquadra em quatro grandes categorias. Aqui está uma olhada nessas quatro etapas gerais no processo de preparação do canteiro de obras:
- Relatórios geotécnicos e de solos: Esta fase de relatório da preparação do canteiro de obras destina-se a alinhar as condições reais do local às recomendações e planos das equipes de projeto e construção. Testes do solo são realizados durante esta fase para tomar as decisões corretas sobre fundação, inclinação, água subterrânea e outras.
- Limpeza e escavação: A limpeza inclui a remoção da vegetação, e a escavação é a remoção do solo para abrir caminho para a fixação da fundação.
- Classificação: O processo de classificação garante que a água se afaste da estrutura planejada para que possa drenar adequadamente. Esta fase também inclui o assentamento do solo.
- Compactação: Antes que a construção possa prosseguir, o solo abaixo da fundação deve ser compactado com a densidade certa para estabilidade. A quantidade de compactação necessária depende do tipo e das condições do solo. A má compactação pode levar a rachaduras na futura estrutura.
Existem muitas tarefas menores dentro de cada uma dessas etapas maiores, é claro. E ter o equipamento adequado de preparação do local durante cada fase é essencial para a conclusão bem-sucedida e oportuna do projeto.
Equipamento Necessário para a Preparação do Local
Uma variedade de equipamentos pesados pode ser necessária para o processo de preparação do canteiro de obras. Durante a limpeza e escavação, as equipes podem usar escavadeiras, escavadeiras e outros equipamentos. Durante o nivelamento, as equipes podem se apoiar fortemente em motoniveladoras e equipamentos pesados semelhantes.
Naturalmente, o equipamento de preparação do local certo para o seu próximo projeto depende, em última análise, das condições do local e do solo. Certifique-se de buscar orientação sobre os tipos certos de equipamentos para agilizar o processo de preparação do canteiro de obras e manter seu projeto dentro do cronograma.
Os fabricantes modernos incluem ferramentas de tecnologia em muitas dessas máquinas para auxiliar no processo de preparação e melhorar a precisão. Ao analisar o equipamento, considere essas ferramentas e como você pode se beneficiar delas ao longo do cronograma de preparação. Alguns outros tipos de equipamentos necessários para a preparação do canteiro de obras incluem:
- Retroescavadeiras: As retroescavadeiras têm uma caçamba e uma enxada. Essas duas ferramentas permitem que você prepare seu local de várias maneiras, incluindo escavação e transporte de materiais. No entanto, também é útil para demolir estruturas existentes ou realizar tarefas de paisagismo. As retroescavadeiras disponíveis em nossa rede incluem modelos de pivô central com características de desempenho e versatilidade.
- Minicarregadeiras: As minicarregadeiras são uma das máquinas mais versáteis que você pode ter em um canteiro de obras. Você pode usá-los para trazer ou remover materiais e detritos para preparação do local. Você também pode usá-los para cavar, nivelar, dragar e perfurar. As minicarregadeiras em nossa rede são de alto desempenho e eficientes.
- Caminhões basculantes: Esses caminhões são vitais para transportar detritos e outros materiais indesejados do canteiro de obras. Você também pode usar caminhões basculantes para trazer materiais. Elas são algumas das máquinas mais valiosas que você pode ter, e os revendedores Cat Rentals℠ oferecem caminhões basculantes de OEMs confiáveis para ajudar você a movimentar cargas em todo o canteiro de obras.
- Pás-carregadeiras de esteira compactas: As pás-carregadeiras de esteira compactas são leves, tornando-as uma ferramenta útil durante a preparação do canteiro de obras. Eles geralmente são multi-terreno, permitindo que você os use em várias condições, de lama a sujeira, areia e neve. Sua compatibilidade de acessórios lhes dá várias habilidades, incluindo cavar e mover materiais. Os revendedores da Cat Rentals podem fornecer várias pás-carregadeiras de esteira compactas que oferecem recursos de melhoria de desempenho.
2 Tipos de Equipamentos Pesados para Preparação de Instalações Industriais
Preparar seu canteiro de obras industrial para construção garante que a propriedade esteja pronta para as etapas seguintes. Existem vários equipamentos que você pode precisar para concluir a preparação do local industrial.
1. Equipamento de terraplenagem
O primeiro passo na preparação do local é a escavação. Se houver materiais indesejados no local, você pode usar uma escavadeira para demoli-los e iniciar o processo de nivelamento. Alguns dos tipos mais comuns de equipamentos de terraplenagem necessários para preparação em locais industriais incluem:
- Escavadeiras: Use escavadeiras de esteiras para terraplenagem porque elas são máquinas versáteis projetadas para realizar diversos trabalhos, como escavação, corte de asfalto e demolição. Essas máquinas são compatíveis com vários acessórios para aumentar sua funcionalidade. Alguns modelos que nossos revendedores vendem são escavadeiras sem parte frontal, médias e miniescavadeiras.
- Motoniveladoras: Prepare um local industrial para pavimentação e construção com a ajuda de uma motoniveladora. Você pode usá-los para suavizar ou inclinar a terra e a terra como precisar para o processo de construção. A lâmina entre as rodas permite criar uma superfície nivelada, algo obrigatório antes de iniciar a construção. As motoniveladoras transportadas por nossos revendedores incluem modelos da Série M da Cat, que têm lâminas duráveis e sistemas operacionais simples.
- Raspadores: Use escrêiperes para cavar e nivelar locais de construção industrial. Os raspadores são úteis para limpar grandes extensões de terra, como armazéns, fábricas e outras áreas industriais. Alguns dos raspadores em nossa rede incluem raspadores elevadores e raspadores de caçamba aberta.
- Tratores: Complete sua frota de preparação do local com a ajuda de um trator multifuncional. Essas máquinas são benéficas para a limpeza de terrenos e são compatíveis com vários acessórios. Os revendedores da Cat Rentals têm tratores de preparação do local que podem ajudá-lo em várias tarefas.
- Compactadores: Use essas máquinas para triturar solo ou resíduos. Como muitas máquinas de terraplenagem, os compactadores podem nivelar um local de trabalho. Você pode usar um compactador para preparar o terreno antes de lançar a fundação. Os revendedores da Cat Rentals vendem compactadores, roletes tracionáveis e compactadores de chapa.
- Lâminas: Remova a camada superior de sujeira com um trator. Possui uma placa de metal ajustável na frente para concluir esta tarefa. Ele também permite que você conclua trabalhos de escavação, nivelamento e limpeza em locais industriais. Nossa rede tem vários modelos de tratores de esteira pequenos, médios e grandes para lidar com quaisquer projetos que você tenha.
- Pás-carregadeiras: Transporte materiais e escavação com carregadeiras. Entre os modelos oferecidos pelos revendedores Cat Rentals estão pás-carregadeiras de rodas médias e grandes.
- Valetadeiras: Use valas para cavar valas para trabalhos preliminares de assentamento de tubos. Os revendedores da Cat Rentals têm valetadeiras tracionáveis de nossos OEMs confiáveis.
2. Manipuladores de materiais
Começar a trabalhar em um canteiro de obras envolve muita preparação e transporte de material. Ter um manipulador de materiais disponível é essencial, seja para trazer itens ou removê-los do local de trabalho. Manipuladores de materiais com uma lança e acessórios de ferramenta de trabalho são vantajosos em locais de preparação industrial.
Os revendedores da rede Cat Rentals podem fornecer vários manipuladores de materiais para preparação em um local industrial. Alguns dos modelos disponíveis incluem o M322D MH, MH3027 e MH3049 (2013).
Alugue equipamentos pesados para preparação do local de revendedores Cat Rentals℠
Embora muitas equipes se envolvam na preparação do canteiro de obras, elas nem sempre precisam investir na compra de equipamentos de preparação do canteiro de obras. Se você precisar de equipamentos para preparação do local, considere alugar seus equipamentos na Cat Rentals. Oferecemos opções de aluguel para retroescavadeiras, buldôzeres, minicarregadeiras, motoniveladoras e muito mais. Você obtém o desempenho e os recursos necessários sem o investimento inicial e sem a necessidade de armazenar equipamentos quando eles não estão sendo usados.
Além de máquinas Cat confiáveis, você pode encontrar uma variedade de equipamentos para locação de preparação de locais de construção de outros fabricantes líderes, como MBW, Synergy e Multiquip. Nossos especialistas em equipamentos podem ajudar você a encontrar as máquinas certas para seu trabalho, sejam elas da marca Cat ou de uma das 70+ outras marcas de equipamentos.
Mesmo se você tiver uma coleção de equipamentos de preparação do local, talvez precise de uma máquina especial para uma finalidade específica. Conte com a seleção de equipamentos de locação que você encontrará na Cat Rentals. Navegue por nossos equipamentos on-line ou ligue para 1-800-RENT-CAT hoje mesmo para saber mais sobre nossas opções de locação de equipamentos.