Os tipos de fundações na construção
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Seja qual for o tamanho da estrutura, cada edifício tem uma fundação para ajudar a distribuir seu peso, evitar assentamentos irregulares e isolá-lo contra a umidade do solo. No entanto, os engenheiros adotam abordagens diferentes para atingir esses objetivos. Compreender as diferenças entre essas abordagens é como saber que tipo de fundação uma casa possui.

Existem dois tipos básicos de fundamentos - profundos e rasos - e diferentes variações dentro desses dois estilos.

Fundações Profundas

As fundações profundas podem usar os métodos de estaca ou caixão.

Fundações de estacas

As fundações por estacas são mais comuns entre os dois tipos de profundidade e incluem rolamentos de extremidade e estilos de fricção. Ambos dependem de colunas resistentes de concreto, madeira ou aço no fundo do solo. Os pilares podem ser pré-fabricados ou fundidos no local.

As estacas são profundas o suficiente para atingir estratos rochosos sólidos na abordagem de suporte final. Atingir essa camada garante um suporte mais robusto do que o solo circundante pode fornecer. A rocha também ajuda a evitar que a estrutura se levante sob cargas laterais, como ventos fortes.

Os estilos de atrito usam toda a sua área de superfície para trocar forças entre o solo mais macio e eles mesmos para garantir a integridade estrutural. Essas colunas podem suportar pesos em proporção ao seu comprimento, portanto, o posicionamento deve ser consistente para obter uma distribuição uniforme.

As fundações por estacas são usadas principalmente para cargas de estruturas mais pesadas e em áreas com lençóis freáticos elevados.

Fundações Caisson

Alguns profissionais também chamam projetos de caixões de fundações de eixo perfurado. A abordagem é semelhante a uma fundação por estaca, mas com maiores capacidades de carga, normalmente com fundição no local. 

Com esse método, uma broca perfura o solo para criar o eixo ou caixão, depois uma coluna oca e um vergalhão reforçam o furo antes da fundição. Uma vez que o concreto tenha curado, os trabalhadores podem remover o invólucro. A distribuição da carga ocorre por meio da resistência da ponta ou do eixo ou de uma combinação de ambas.

Devido ao seu design de alta capacidade, os engenheiros geralmente escolhem fundações de caixões para estruturas como viadutos, pilares, pontes e casas em encostas ou sobre a água. A personalização do eixo permite resistência à água, trabalho subterrâneo, bombeamento e muito mais.

Fundações Rasas

As fundações rasas vêm em vários estilos, incluindo tapete, sapata individual, sapata combinada e parede de tronco.

Fundações da Manta

Este tipo de fundação também é conhecido como fundação de jangada. Você pode identificar esse projeto quando a fundação do porão "submerge" no solo, como o fundo de uma jangada na água. Ele considera toda a pegada estrutural e usa a área de superfície do porão para mais suporte de carga.

Os engenheiros normalmente optam por fundações de manta em situações de alta carga, o que significa que o peso da estrutura distribuída para paredes e colunas de fundação é mais pesado. As fundações da jangada ajudam a evitar o assentamento irregular que as fundações individuais podem experimentar. Como resultado, eles são mais semelhantes às sapatas combinadas e têm uma perspectiva geral considerando cada componente de suporte de carga.

Este projeto de fundação se adapta melhor a estruturas onde porões são possíveis e o solo é solto.

Fundações de Sapatas Individuais

As fundações de fundações de fundações individuais são as abordagens de fundação rasa mais comuns e geralmente são quadradas ou retangulares. Nessa configuração, uma única coluna compartilha a carga com o solo circundante e o peso que ela carrega determina sua largura. Os engenheiros também podem consultar essa abordagem como uma base de apoio.

Como as fundações de sapatas individuais são comuns, você as verá prontamente em muitas estruturas. Você pode identificar rapidamente essa abordagem se um edifício tiver uma única coluna de fundação para suporte.

Fundações de Sapatas Combinadas

Uma fundação de fundação combinada tem características semelhantes a uma fundação individual, mas terá dois ou mais pilares compartilhando a carga em uma única base em vez de uma. Os engenheiros empregam esse projeto quando desejam distribuir o peso do edifício em mais de uma coluna. Geralmente, os pilares ficam próximos o suficiente para que haja alguma sobreposição em suas pegadas de suporte de carga.

É possível identificar uma fundação de sapata combinada ao observar várias colunas e uma superfície base individual.

Fundações da Parede da Haste

A fundação da parede da haste tem vários nomes, incluindo spread, strip footings ou continued footings. Os engenheiros usam esse projeto quando as paredes de suporte suportam o peso da estrutura, em vez de pilares, colunas e vigas. 

Identifique essa abordagem ao observar paredes onde as partes inferiores são feitas de concreto e cerca de duas a três vezes a largura da parede. Espalhar o peso sobre uma área maior ajuda a garantir a integridade e a estabilidade.

As aplicações típicas para fundações de paredes de tronco incluem edifícios em areia compactada ou cascalho e aqueles com paredes de alvenaria.

Obtenha equipamentos de escavação e preparação de locais na Cat Rentals℠

Com mais de 1.300 locais da Cat Rentals℠ em todo o mundo, certamente haverá um perto de você. Escolha entre uma ampla frota de ferramentas e máquinas originais da Cat, além de equipamentos de mais de 70 outras marcas líderes. 

Conecte-se conosco on-line ou encontre um local próximo para fazer uma solicitação de reserva hoje!

Encontre locações Cat perto de você
Pessoa em colete de alta visibilidade vendo telefonePessoa em colete de alta visibilidade vendo telefone
Não tem certeza do que você precisa?
Envie um orçamento rápido com informações sobre seu projeto e um representante entrará em contato para discutir suas necessidades de aluguel.
Cotação Rápida
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp