A remoção de grandes volumes de neve das propriedades é uma tarefa exigente que requer equipamentos pesados. Uma pá-carregadeira de rodas é uma máquina potente e versátil capaz de enfrentar o desafio. Use este equipamento para limpar neve e gelo acumulados de estradas, calçadas, estacionamentos e outras áreas de forma rápida e eficiente. Você também pode equipar a pá-carregadeira de rodas com vários acessórios para melhorar o desempenho e a produtividade.
Uma pá-carregadeira de rodas é uma máquina de terraplenagem de quatro rodas com uma caçamba montada na parte frontal para escavar e carregar materiais soltos. Esse sistema inclui um conjunto de braço de levantamento que permite que o operador levante e abaixe a caçamba conforme necessário. O conjunto também tem uma manivela de campânula para abertura e fechamento da caçamba. As carregadeiras se enquadram em uma das quatro classificações de tamanho: compacta, pequena, média e grande.
Os modelos de pá-carregadeira de rodas mais recentes oferecem uma série de avanços técnicos:
- Motores duráveis e com baixo consumo de combustível que geram menos emissões do escape
- Transmissões controladas eletronicamente que proporcionam alta precisão da correspondência da potência do motor com as demandas de carga e velocidade
- Sistemas hidráulicos equipados com bombas eficientes de cilindrada variável
- Ambientes do operador no estilo automotivo que maximizam o controle e o conforto
Normalmente, você encontrará pás-carregadeiras de rodas realizando uma grande variedade de tarefas de carga, descarga e movimentação de materiais em locais de construção, mineração, pedreiras e agregados, florestal /paisagismo . Mas eles também têm vários atributos que são úteis ao remover a neve:
- Capacidade: as carregadeiras oferecem as maiores capacidades de caçamba de qualquer máquina de carregamento. Eles proporcionam excelentes resultados ao gerenciar grandes volumes de neve e gelo.
- Capacidade de manobra: A remoção de neve geralmente requer navegação em torno de veículos e outros obstáculos. O tamanho relativamente pequeno e a facilidade de manuseio fornecidos por uma pá-carregadeira de rodas permitem que o operador trabalhe em áreas confinadas, inacessíveis a caminhões de rafadeira mais volumosos.
- Visibilidade: A neve soprada e rodopiante pode representar desafios para os membros da tripulação, especialmente durante condições de pouca luz. A visibilidade de 360 graus proporcionada pelas carregadeiras permite que os trabalhadores vejam para onde estão indo e o que estão fazendo, melhorando o desempenho e reduzindo o risco de acidentes.
- Tração: As equipes de remoção de neve precisam de uma máquina que possa arar a neve e o gelo sem escorregar ou perder o controle. Muitos modelos de pá-carregadeira de rodas contêm direção articulada com tração nas quatro rodas, travamento do diferencial sob demanda e outros recursos que melhoram a tração em condições desafiadoras.
- Conforto: Remover neve requer longas horas de trabalho em climas frios. As pás-carregadeiras de rodas mais novas têm cabines aquecidas espaçosas com amplo espaço para as pernas, assentos ajustáveis, controles ergonômicos e outros recursos para manter os operadores confortáveis durante todo o turno.
- Eficiência de combustível: Os custos de diesel são um elemento crucial durante operações de remoção de neve prolongadas. As carregadeiras são significativamente mais eficientes em termos de combustível do que outros tipos de máquinas, resultando em despesas operacionais mais baixas.
- Segurança: Os operadores podem precisar entrar e sair do veículo com frequência durante as operações de remoção de neve. As carregadeiras têm uma porta lateral que permite fácil acesso. Os operadores podem ficar seguros ao entrar na cabine em vez de correr o risco de escalar caçambas cobertas de neve ou gelo.
Ao alugar uma pá-carregadeira de rodas, você pode selecionar entre vários acessórios para personalizar o desempenho da máquina e adaptá-la às suas condições de trabalho. As opções disponíveis incluem:
- Caçambas: a caçamba padrão que acompanha a maioria das carregadeiras é excelente para tarefas gerais de terraplenagem, mas não funciona tão bem para eliminar a neve. A adição de uma caçamba mais larga para materiais leves aumentará a capacidade de remoção de neve da máquina e acelerará o processo.
- Empurradores: Este acessório oferece uma solução eficiente para remover grandes volumes de neve de estacionamentos, calçadas e laterais de edifícios. Ela pode funcionar até cinco vezes mais rápido do que uma lâmina convencional.
- Ventiladores: um acessório de soprador permite que o operador da pá-carregadeira de rodas limpe um percurso coletando neve e direcionando-a para o lado.
- Arados: escolha um acessório de arado reversível para neve se precisar que a pá-carregadeira de rodas remova grandes volumes de neve e gelo de estradas, estacionamentos ou outras áreas abertas.
A locação de carregadeiras para remoção de neve é uma solução sazonal econômica para empresas de construção e paisagismo e outras empresas que buscam gerar receita durante o inverno. A Cat Rentals℠ perto de você oferece uma grande variedade de máquinas e acessórios Cat que atenderão às suas necessidades e cabem no seu bolso. Forneceremos assistência especializada na seleção de produtos, incluindo recomendações sobre quais máquinas e acessórios funcionariam melhor para você.
Entre em contato conosco para saber mais sobre nossas opções de aluguel de equipamentos de remoção de neve. Ligue para 1-800-RENT-CAT ou preencha e envie nosso formulário de solicitação de cotação on-line hoje.