Por que você deve arejar?
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp

Um gramado pode levar uma surra com o tempo. Muito tráfego de pedestres, umidade insuficiente, infiltração e aplicações de matéria orgânica podem causar compactação do solo, uma condição insalubre que pode fazer um gramado parecer fino e fraco. A aeração é uma tarefa de manutenção regular que pode contribuir para um gramado mais espesso e saudável. 

O que é aeração e por que é importante?

A aeração é um processo mecânico que utiliza equipamentos especializados para fazer pequenos furos na superfície de um gramado, deslocando solo, grama e palha. Essa técnica fornece um suprimento de ar subterrâneo movendo oxigênio e dióxido de carbono entre os poros da Terra e a atmosfera, evitando a falta de oxigênio e reduzindo os níveis prejudiciais de dióxido de carbono. 

Por que você deve arejar seu gramado?

A aeração regular do gramado oferece uma série de benefícios:

  • Reduz a compactação do solo: o solo compactado evita que o ar, a água e o fertilizante cheguem ao sistema radicular de um gramado. A aeração diminui a densidade do solo, resultando em grama mais espessa e menos manchas irregulares.
  • Evita o acúmulo de palha: A palha é uma camada de material orgânico que pode se acumular ao redor da base das gramíneas e impedir que a água e os nutrientes cheguem até elas. A aeração injeta microorganismos que decompõem a palha no solo. 
  • Promove a espessura: Quando combinada com a semeadura, a aeração estimula a germinação das sementes e cria o ambiente ideal para o crescimento e desenvolvimento da grama. O resultado é um gramado exuberante e espesso, saudável e esteticamente agradável. 
  • Prepara as plantas para o inverno: A grama fica dormente quando chega o clima mais frio. A aeração e a aplicação de fertilizantes no outono promovem a absorção de nutrientes durante todo o inverno, resultando em um gramado mais verde na primavera. 
  • Reduz o estresse por calor e seca: Para proprietários que vivem em regiões quentes ou atingidas pela seca, a aeração pode aliviar os efeitos prejudiciais do solo seco, permitindo que a água e a umidade cheguem ao sistema radicular.
  • Aumenta a absorção de fertilizantes: A fertilização fornece nutrientes vitais para o sistema radicular de um gramado. Ao reduzir a compactação do solo, a aeração permite que as raízes recebam o suprimento constante de nutrientes de que precisam para se manterem saudáveis.
  • Previne poças: O solo compactado pode resistir à penetração da água da chuva, levando à formação de poças de água em um gramado. A aeração ajuda a promover a absorção de água, diminuindo a densidade do solo, o que evita o escoamento. 
Com que frequência você deve arejar seu gramado?

A melhor época para arejar um gramado é quando a grama está no pico da estação de crescimento. O clima e a geografia desempenham um papel significativo na determinação do momento mais apropriado. Proprietários de casas em climas do norte que cultivam gramíneas de "estação fria" devem arejar no início da primavera ou outono. No sul dos EUA, onde as gramíneas de "estação quente" são abundantes, o processo deve ocorrer no final da primavera ou início do verão.

Além disso, a aeração é menos desgastante para o equipamento se realizada enquanto o solo está úmido. Evite arejar quando o solo estiver excessivamente seco ou saturado.

Entre em contato com a Cat Rentals℠ para saber quais são suas necessidades de equipamentos de aeração

Como a aeração é um processo ocasional, a locação de equipamentos para realizar o trabalho costuma ser a solução mais prática e econômica. A Cat Rentals℠ perto de você tem tudo de que você precisa para gerenciar a tarefa. Ligue para 1-800-RENT-CAT ou entre em contato conosco on-line para obter mais informações e um orçamento rápido.

Encontre locações Cat perto de você
Faça uma cotação rápida
Compartilhar com
FacebookLinkedInXWhatsApp