Yaygın İnşaat Hatalarından Nasıl Kaçınılır?
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp

Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir

Çerez Ayarları

Hata yapmak insan deneyiminin bir parçasıdır. Tamamladığınız herhangi bir projede bazı yanlış adımlar ve yeniden müzakereler olması kaçınılmazdır. Bununla birlikte, inşaat söz konusu olduğunda, bazı hatalar o kadar yaygındır ki, bunları önceden tahmin edebilirsiniz - bu da onları meydana gelmeden önce önlemek için adımlar atabileceğiniz anlamına gelir.

Cat Rentals℠'da, hangi inşaat ve işletme hatalarının müşterilerimiz için en maliyetli olma eğiliminde olduğunu belirlemek için yeterince projenin devam ettiğini gördük. Bu nedenle, bu inşaat hataları listesini bir araya getirdik ve bunlardan kaçınmak için bazı stratejiler geliştirdik.

Hata 1 — Bir Planınızın Olmaması veya Bunu İletmemek

Her büyük proje bir planla başlar. Bir plan olmadan, işinize nasıl yaklaşacağınız, engelleri nasıl aşacağınız ve nihayetinde işinizi zamanında ve bütçenin altında nasıl tamamlayacağınız konusunda belirli bir fikriniz olmayacaktır. Daha da önemlisi, başka hiç kimse de bilmeyecek, bu da iletişimde bir bozulmaya ve yön eksikliğine yol açacak, bu da hepiniz aynı sayfaya gelene kadar zaman ve para israfına neden olabilir.

Nasıl düzeltilir?

Herhangi bir eylemde bulunmadan önce, yönetim ekibinizle oturun ve planınızı birlikte tasarlayın. Aşağıdaki gibi bilgiler de dahil olmak üzere mümkün olduğunca ayrıntılı bir şekilde belgeleyin:

  • Önerilen başlangıç ve bitiş tarihleri
  • Gerekli ekipman, araçlar ve ekip üyeleri
  • Malzemelerinizi nereden alacaksınız
  • Projenin her bir bölümünü tamamlamayı planladığınız sıra
Hata 2 — Yanlış Ekipman Sipariş Etmek

Ne yaptığınızı öğrendikten sonra, uygulanabilir görevlerin üstesinden gelmeyi planladığınız günler için ekipmanınızı kiralamaya hazırsınız demektir. Bununla birlikte, net bir vizyon olmadan sipariş verirseniz veya ne yaptığınızı tam olarak anlamayan bir bayiye danışırsanız, işi verimli bir şekilde idare etmeyen ekipmanlarla karşılaşabilirsiniz. Ardından, bayi ile iletişime geçmeniz, neyin yanlış gittiğini tartışmanız ve ikinci kez doğru araçları aldığınızdan emin olmak için araştırma yapmanız gerekir.

Nasıl Önlenir

Projeniz boyunca ekipmanınızın tam olarak hangi işlemleri tamamlaması gerektiğini anlayarak başlayın. Ayrıntılı bir planınız varsa, bu bilgilere zaten sahip olabilirsiniz. Normal ekipmanın üstesinden gelemeyebileceği özel gereksinimleri not edin ve başka bir makine parçası sipariş etmek anlamına gelse bile, bu çabalarda hangi araçların en çok yardımcı olacağını bulun. Ayrıca, bir dizi işlemi gerçekleştirebilen çok amaçlı ekipmanı da düşünebilirsiniz.

Hata 3 — Güvenliği İlk Sıraya Koymamak

Her inşaat işçisi, iş yerinde güvenliğin en üst düzeyde olması gerektiğini bilir. Düzinelerce hareketli parça içeren bir proje planlamanın ortasındayken, ihtiyacınız olan her şeyi almak ve projenize hemen başlamak için bir kenara atmak kolay olabilir. Bununla birlikte, güvenlik eğitimi, izleme ve yönetim, ekibinizi ve kullandığınız ekipmanı korumak için çok önemlidir, özellikle de kiralıyorsanız ve nihayetinde bayiye iade etmeniz gerekiyorsa.

Operasyonlarınızı Daha Güvenli Hale Getirin

Ekipmanınızı sipariş ettiğiniz anda, bir kılavuz veya ona ekli güvenlik yönergelerini bulun. Ekipman sahaya gelmeden önce eğitiminizin bazı bölümlerine başlayabilir, zamandan tasarruf edebilir ve ekibinizin gelir gelmez çalışmaya başlamasını sağlayabilirsiniz. Ekipmanınız geldiğinde, bir teknisyenin onu incelemesini ve bir risk değerlendirmesi yapmasını sağlayın. Potansiyel tehlikeler belirlendiğinde, ekibiniz bunlara dikkat edebilir ve her türlü zorluğun farkında olabilir.

Hata 4 — Yanlış Kiralama Tedarikçisini Seçmek

Son olarak, işleriniz için doğru ekipmanı sipariş etmek istediğiniz gibi, ekipmanın güvenilir bir sağlayıcıdan geldiğinden emin olmak istersiniz. Hızlı bir çevrimiçi arama size düzinelerce seçenek sunacaktır, ancak herhangi bir mühendis size bunların çoğunun uygun olmadığını söyleyecektir.

Hangi markayla profesyonel bir ilişkiye başlamak istediğinizi düşünürken, iyi bir eşleşme olup olmayacağını bilmek için biraz araştırma yapın. Referanslar ve çevrimiçi kullanıcı incelemeleri, belirli bir bayi ile deneyiminizin nasıl görüneceğine dair tam bir resim verebilecekleri için başlamak için harika yerlerdir.

Cat Rentals℠ ile düzeltin

Cat Rentals, arazinize ekipman sağladığında, ev sahibinizin size göz kulak olduğundan emin olabilirsiniz. Yerel Cat temsilciniz, kiralamalarınızı sizin için en iyi durumda tutmak amacıyla incelemekten ve bakımını yapmaktan sorumlu yetenekli teknisyenlere sahip olacaktır. 

İhtiyacınız olan ağır iş ekipmanı ne olursa olsun, yakındaki Cat Rentals konumunuz , onu zamanında ve çalışmaya hazır hale getirebilmenizi sağlayacaktır. Bugün bizimle iletişime geçin ve bize planlarınızdan bahsedin, inşaat hatalarından kaçınmanıza ve iş için mükemmel araçları keşfetmenize yardımcı olalım. Veya kiralık ekipmanlarımıza kendiniz göz atmaya başlayabilir ve özel sipariş talebinizi gönderebilirsiniz.

Yakınınızdaki kiralık cat evlerini bulun
Hızlı fiyat teklifi alın
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp

Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir

Çerez Ayarları