Toprak Sıkıştırma için Doğru Tokmak Kiralama Nasıl Seçilir
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp

Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir

Çerez Ayarları

Şantiyenizin toprağı hızlı bir şekilde sıkıştırmak için küçük ve güçlü bir alete mi ihtiyacı var? Tokmaklar bu iş için üretilmiştir. Elle yönlendirebileceğiniz, ancak toprağı sıkıştırmak için güçlü bir kuvvet sağlayan hafif makinelerdir. Yol onarımı, hendek işleri, temeller ve sağlam, düz zemin gerektiren herhangi bir iş için bir tokmak kiralamak isteyeceksiniz.

Tokmaklar Nasıl Çalışır?

Tokmak, gaz, dizel veya elektrikle çalışan bir toprak sıkıştırma aracıdır. Bir plakayı yukarı ve aşağı hareket ettirerek dakikada 750 kez yere çarpar. Bu, küçük bir alanda güçlü bir etki yaratır. Tokmakların çoğu 75 ila 120 pound ağırlığındadır, bu da bir işçinin bunları çalıştırabileceği anlamına gelir.

Kiralayabileceğiniz Tokmak Çeşitleri

2 devirli tokmaklar: Bu modeller, basit ve güçlü bir tasarıma sahip iki zamanlı bir motor kullanır. Dakikada daha fazla darbe verirler ve en uzun pabuç darbesine sahiptirler, bu da sıkıştırma plakasının her vuruşta daha uzağa hareket ettiği anlamına gelir. Bu daha derin etki, daha ince hava nedeniyle motor gücünün düşebileceği yüksek rakımlarda performansın korunmasına yardımcı olur. 

4 devirli tokmaklar: Şantiyelerde en yaygın tip olan bu tokmaklar benzinle çalışır. Birçoğu güvenilir Honda GX100 motoruyla çalışır. Ana dezavantajı, 4 zamanlı tokmakların yanma için hava emişine ihtiyaç duydukları için daha yüksek irtifalarda güç kaybedebilmeleridir.

Akü tokmakları: Bu elektrikli üniteler emisyon üretmez, bu nedenle havalandırmanın yetersiz olduğu dar veya kapalı alanlar için idealdir. Sessizdirler, bu da onları hastanelerin, okulların veya ofislerin yakınında kullanışlı kılar. Akü tokmakları, gazlı modellerle aynı sıkıştırma kuvvetini sağlar, ancak daha az titreşim, işçiler üzerinde daha az zorlanma ve kolay basmalı düğme çalıştırma sağlar. Ayrıca çok az bakım gerektirirler veya hiç bakım gerektirmezler.

Doğru tokmak nasıl seçilir

Çoğu iş için 4 zamanlı tokmak en iyi seçimdir. Verimlidir, güvenilirdir ve günümüzün emisyon standartlarını karşılar. Yağ yakmak yerine karteri yağladığı için daha temiz çalışır ve yakıt birikmesini önler.

Ancak, bazı durumlarda diğer seçenekler daha iyi olabilir:

  • Daha güvenilir bir şekilde çalıştığı yüksek rakımlar için 2 zamanlı bir tokmak seçin.
  • Yakıt kullanımını azaltmak, gürültüyü azaltmak ve performanstan ödün vermeden çevreyi korumak için bir akü tokmağı seçin.

Ayrıca markayı da düşünün. Wacker Neuson, Multiquip veya Weber  gibi güvenilir bir isim seçmek, güvenli ve güvenilir ekipman elde etmeniz anlamına gelir.

Cat Rentals℠'dan Tokmak Kiralayın℠

Çoğu inşaat işletmesi için kiralama, doğru tokmağı elde etmenin en uygun maliyetli yoludur. Cat Rentals℠, güvenilir markalardan yüksek kaliteli toprak sıkıştırma aletleri taşır. Bir günlük, haftalık, aylık veya daha uzun süre kiralayabilirsiniz. Ekibimiz işiniz için doğru beden ve ağırlık sınıfını seçmenize yardımcı olacaktır.

Tokmak ve diğer sıkıştırma ekipmanlarından oluşan tüm seçeneklerimize göz atın.

Yakınınızda bir Cat Rentals yeri bulun veya hızlı bir fiyat teklifi isteyin.

Tokmak SSS'leri

S: Bir tokmak ne işe yarar?

C: Bir tokmak, toprağı hızlı, yüksek etkili darbelerle sıkıştırarak zemini inşaat için sağlam hale getirir.

S: Çoğu iş için en iyi tokmak türü hangisidir?

C: Çoğu müteahhit, verimli ve güvenilir oldukları için 4 zamanlı tokmakları tercih eder.

S: Pille çalışan bir tokmağı nerede kullanmalıyım?

C: Akü tokmakları dar alanlarda, iç mekanlarda veya gürültü ve emisyonlara duyarlı yerlerin yakınında en iyisidir.

S: Neden satın almak yerine kiralayasınız ki?

C: Kiralama paradan tasarruf sağlar, bakım maliyetlerinden kaçınır ve satın almadan önce farklı modelleri denemenizi sağlar.

Yakınınızdaki kiralık cat evlerini bulun
Hızlı fiyat teklifi alın
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp

Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir

Çerez Ayarları