İnşaat için jeneratörler: ne kadar güce ihtiyacınız var?
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp

Bir inşaat müteahhidiyseniz, bir noktada jeneratör kiralamanız gerekme ihtimali yüksektir. Jeneratörler, elektrik şebekesine erişimi olmayan uzak sahalardaki aletler, ekipman ve aydınlatma için elektrik sağlar. Ayrıca, bir kesinti meydana geldiğinde acil durum yedek güç sağlayarak maliyetli arıza süresi riskini en aza indirebilirler.

İnşaat projeleriniz için en iyi iş sahası jeneratör arıyorsanız, bunların çok çeşitli boyutlarda, konfigürasyonlarda ve güç çıkışı kapasitelerinde olduğunu keşfedeceksiniz. Sitenizi çalışır durumda tutmak için yeterli güç sağlayan bir model seçmek önemlidir, ancak elektriği ve parayı boşa harcayacak kadar değil.

İnşaat İçin Alternatör Seçerken Dikkate Alınması Gereken Faktörler

Kural olarak, %70-90 kapasiteyle çalışırken siteniz için yeterli güç sağlayan bir jeneratör isteyeceksiniz. Kapasitesinin %50'sinden daha azında çalışan bir jeneratör, ünitenin çalışma verimliliğini önemli ölçüde azaltan "ıslak istifleme" adı verilen bir durum yaratır.

Aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmak, jeneratör kiralamanız için uygun boyutu ve çıktı kapasitesini belirlemenize yardımcı olabilir:

  • Site boyutu: Tahmin edebileceğiniz gibi, şantiyenizin boyutu ne kadar büyükse, jeneratör üretmek için o kadar fazla güce ihtiyacınız olacaktır. Daha büyük sahalar, güç gereksinimlerini karşılamak için birkaç jeneratör gerektirebilir.
  • Ekipman türleri: İnşaat işiniz ağır hizmet ekipman ve aletlerin kullanılmasını gerektiriyorsa, daha az elektrik tüketen daha küçük ürünler kullanmaktan daha fazla watt gücüne sahip bir jeneratör ihtiyacınız olacaktır.
  • Yedek güç: Bazı ekipman parçaları, çalışmak için olduğundan daha fazla elektrik gerektirir. Aynı anda birkaç makineyi veya ataşmanı çalıştırırken meydana gelebilecek güç dalgalanmalarını kaldırabilecek bir jeneratör seçtiğinizden emin olun.
  • Gerilim kapasitesi: Bir jeneratör watt değerinin yanı sıra, sağlayabileceği voltaj da göz önünde bulundurmalısınız. çıkış gerilimi ne kadar yüksek olursa, jeneratör elektrik akımı o kadar güçlü olur.
  • Faz: Alternatörler tek ve üç fazlı seçeneklerle gelir. Bir inşaat projesi için, daha kararlı ve güvenilir bir güç kaynağı sağlayacağı için muhtemelen ikinci sürüme ihtiyacınız olacak.

Sizin için en iyi iş sahası jeneratör boyutunu hesaplamanın basit bir yolu, elektrik gücü gerektiren tüm ekipman ve aletlerin watt değerlerini toplamaktır. Daha sonra bu toplamı kiralanabilecek jeneratörlerin watt değerleriyle karşılaştırabilirsiniz. Proje sırasında güç dalgalanmalarını ve olası daha fazla ekipman eklenmesini hesaba katmak için biraz ekstra kapasite sunan bir model seçtiğinizden emin olun.

Süreci basitleştirmek için bir jeneratör boyutlandırma hesaplayıcısı kullanın

Ticari bir jeneratör boyutlandırma hesaplayıcısı, birimleriniz için uygun boyutu belirlemenin daha kolay bir yolunu sunar. Şantiyelerinizde elektrik gücü gerektirebilecek tüm alet ve makinelerin (hava kompresörleri, testereler, matkaplar, taşınabilir ofis ve bilgisayar ekipman vb.) bir listesini yaparak başlayın. Ardından, ekipman üzerinde yazılı olan her biri için başlangıç ve çalışma watt değerini kontrol edebilirsiniz.

Son olarak tüm kW veya KVA miktarlarını ekleyerek toplam güç gereksiniminizi hesaplayın. Seçtiğiniz jeneratör güç kapasitesi, size hata payı vermek için bu rakamı %10-20 oranında aşmalıdır.

Dizel ve Doğal Gaz Alternatörler

İş sahanız için bir jeneratör seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bir diğer faktör de yakıt kaynağıdır. Hem dizel hem de doğal gaz ile çalışan modeller mevcuttur ve her biri belirli avantajlar sunar.

Dizel

Dizel jeneratörlerin faydaları şunları içerir:

  • Verimlilik: Dizel yakıt, doğal gaz göre daha pahalı olsa da, aynı zamanda daha enerji yoğundur. Bir birim dizekle, aynı hacimdeki dizel yakıttan daha fazlasını elde gaz.
  • Sabit güç: Dizel güvenilir bir enerji kaynağı olduğundan sabit, uzun süreli güç kaynağı gerektiren iş sahaları için mükemmel bir seçimdir.
  • Sağlam yapı: Dizel motorlar, ağır kullanımın zorluklarına dayanabilen ve yine de uzun bir kullanım ömrü sunan sağlam bir tasarıma sahiptir.
  • Emniyet: Dizel, diğer birçok yakıt türünden daha az yanıcıdır. Dizel motorlarda bujilerin olmaması, ani yangın olasılığını azaltır.

Benzin

Doğal gaz jeneratörlerinin sunduğu bazı avantajlar şunlardır:

  • Temiz yanma: Günümüzde, inşaat operasyonlarının giderek daha sıkı hale gelen emisyon gereksinimlerini karşılaması gerekiyor. Doğal gaz diğer yakıt kaynaklarından daha temiz yanar, uyumlu kalmanızı ve iyi bir çevre koruyucusu olmanızı sağlar.
  • Peşin yakıt maliyetlerini düşürün: Doğal gaz, en ucuz yakıt kaynaklarından biridir.
  • Verimlilik: Dizel gibi, doğal gaz da yüksek verimli bir yakıttır ve bu da düşük enerji maliyetleri sağlar.
  • Erişilebilirlik: Doğal gaz dağıtımını kolaylaştırmak için yeraltı hizmet hatları ve altyapısı halihazırda mevcuttur ve birçok inşaat sahasında kolay erişim sağlar. Bu modeller genellikle bir yakıt kaynağını depolamanın maliyetini ve zorluğunu ortadan kaldırır.
İnşaat İçin Doğru Alternatörü Seçme konusunda Yardım Alın

Cat Rentals℠, rekabetçi fiyatlarla kiralık çok sayıda taşınabilir jeneratör Envanter taşır. Filomuzda, performans, güvenilirlik ve kalite standartlarınızı karşılayan ekipman almanızı sağlayan Caterpillar ürünleri bulunmaktadır. Her türlü güç üretimi ihtiyacını karşılamak için çok çeşitli boyutlarda üniteler mevcuttur. jeneratör kiralamalarımız da çekilebilir, bu da onları sitelerinize ve sitelerinizden taşımanıza ve ideal konumlara yerleştirmenize olanak tanır.

Ayrıca, güç ihtiyaçlarınız için en iyi iş sahası jeneratör seçmenize yardımcı olacak uzmanlığa sahibiz. Ekibimiz, yukarıdaki tüm faktörlere dayalı olarak elektrik ihtiyaçlarınızı hesaplamak için sizinle yakın bir şekilde çalışacaktır. Doğru boyutta ekipman alacak ve bunu şantiyenizde nasıl yapılandıracağınız konusunda rehberlik alacaksınız.

Alternatör serimize hemen göz atın

Cat Kiralama, daha fazla filo esnekliği, daha düşük işletme maliyetleri, anında kullanılabilirlik ve işe özel modellerin kullanılması sayesinde elde edilen daha iyi sonuçlar gibi alternatör ve diğer ekipman kiralamanın tüm avantajlarını keşfetmenize yardımcı olabilir. Ayrıca müşteri deneyiminizi en üst düzeye çıkarmak için esnek koşullar ve eksiksiz bir hizmet menüsü sunuyoruz.

Mevcut generatorjeneratör serimize göz atmaktan çekinmeyin. Model seçimiyle ilgili daha fazla bilgi ve ipuçları için 1-800-RENT-CATCAT numaralı telefondan bizi arayın veya size en yakın konumunuzla görüşün — size yardımcı olmak için günün her saati hazırız. Hızlı fiyat teklifi istemek için lütfen online iletişim formumuzu doldurup gönderin.

Yakınınızdaki kiralık Cat bulun
Hızlı Teklif Alın
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp