Modüler Yapı Nedir?
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp

Modüler Yapı Nedir?

Modüler yapı, birçok faydası olan yenilikçi bir süreçtir. Bu tür bir inşaatta binalar, kontrollü bir üretim tesis saha dışında inşa edilen ayrı bölümler veya "modüller" olarak oluşturulur. Bu modüller daha sonra nihai şantiyeye taşınır ve monte edilir. Konvansiyonel olarak inşa edilmiş tesislerle aynı malzemeleri kullanırlar ve aynı kodları ve standartları karşılarlar, ancak genellikle yaklaşık yarısı kadar zaman alır.

MODÜLER YAPI VE GELENEKSEL YAPI

Modüler yapı ile geleneksel çeşitlilik arasında birkaç önemli fark vardır. Temel farklılıklardan biri, modüler yapının çoğunluğunun bir üretim tesis içinde gerçekleşmesi, geleneksel inşaatın ise son şantiyede gerçekleşmesi ve sıfırdan gerçekleşmesidir.

İnşaata yönelik geleneksel yaklaşım, inşaat sürecine başlamadan önce siteyi hazır hale getirmenizi gerektirir. Bununla birlikte, modüler yapıda, üretim tesis modülleri üretirken saha hazırlığı başlayabilir, bu da bu tür bir projenin tamamlanmasının önemli ölçüde daha az zaman alabileceği anlamına gelir.

Modüler yapının geleneksel yapıdan farkı nedir?

İnşaat yeri ve saha hazırlığının yanı sıra, modüler yapıyı geleneksel çeşitlilikten çok farklı kılan birçok ek ayrım vardır. Bu sapmaları anlayarak, şirketlerin neden geleneksel inşaat yöntemlerinden modüler inşaat yöntemlerine anahtar etmeye başladığını anlayacaksınız.

Proje Takvimi

Modüler ve geleneksel yapı arasındaki belki de en önemli fark, her yöntemin inşaat süreçlerini yürütme şeklidir. Her iki stil de aynı adımların çoğunu içerse de, yürütme yeteneklerine göre değişecektir.

Modüler ve geleneksel yapı aşağıdaki işlemlerde farklılık gösterir:

  • Tasarım ve mühendislik: Modüler yapı, iç ve dış bina özelleştirmesi için geleneksel yapıya göre daha fazla fırsat sunar. Geleneksel mühendislik süreci genellikle şirketin bir plan oluşturmak için işe aldığı bir mimarı veya bina tasarımını eski bir projeye dayandıracak bir inşaatçıyı içerir.
  • Site geliştirme ve temeller: Her iki süreç de temel atma, kazı ve temel oluşturma işlemlerini içerirken, modüler yöntem bunlar devam ederken bina inşaatına başlar.
  • Bina inşaatı: Modüler yapı sayesinde işçiler, sert hava koşulları ve vandalizm gibi unsurların süreci etkileyemediği, üretim tesis içindeki bir fabrika montaj hattında binayı toplama. Geleneksel inşaat yerinde gerçekleşir, yani süreçler hava koşullarına bağlıdır ve hassas zamanlama gerektirir. 
  • Modüler kurulum: Bu adım, modüler yapıya özeldir. Sürecin bu noktasında, bina neredeyse bitmek üzeredir ve yalnızca işçilerin modül teslimatını beklemesini ve parçaları bir araya getirmesini gerektirir.
  • Saha restorasyonu: Her iki saha restorasyon işlemi de inşaat sırasında bozulan asfalt, beton veya çevre düzenlemesinin onarılmasını içerir. Bununla birlikte, bu prosedür modüler inşaat programında geleneksel inşaatta olduğundan çok daha erken gerçekleşir - geleneksel inşaatta restorasyon başladığında, bina zaten bitmiş ve modüler montaj yoluyla kullanıma hazırdır.

Zaman

Geleneksel inşaat süreçleri doğrusal bir şekilde yürütüldüğünden, işçiler bir sonraki adımı yürütmek için bir önceki adım tamamlanana kadar beklemek zorundadır. Aradaki gecikme süresi, altı aydan bir yıla kadar sürebilen projeyi bitirmenin ne kadar sürdüğünü artırır. 

Öte yandan, modüler yapı, inşaatçıların temeli başlatmasına ve binayı aynı anda üretmesine olanak tanıyarak süreci önemli ölçüde kısaltır. Modüler yöntemle, bir binayı iki ila dört ay gibi kısa bir sürede tamamlayabilirsiniz.

Maliyet

Modüler yapı, sürecin tamamlanmasının ne kadar az zaman alması nedeniyle geleneksel inşaat yöntemlerinden daha uygun maliyetli olma eğilimindedir ve bu da daha erken doluluk nedeniyle artan yatırım getirisi (ROI) ile sonuçlanır. Modüler yaklaşım, daha düşük montaj ve kurulum maliyeti sayesinde şirketlerin inşaat giderlerini azaltmalarına da yardımcı olur.

Geleneksel inşaatın tamamlanması çok daha uzun sürdüğünden ve büyük ölçüde hava koşullarına ve işçi yeteneklerine bağlı olduğundan, ilgili maliyetler çok daha yüksektir.

Kalite kontrol

Modüler yapı sürecinin tamamı bir üretim tesis gerçekleştiğinden, imalat sırasında geleneksel inşaata göre daha fazla kalite kontrolüne izin verir. Fabrikalar, tüm modüllerin endüstri düzenlemelerine göre üretilmesini sağlayarak, üst kademelerin sürekli denetimi ile kontrollü bir ortam sağlar. 

Geleneksel inşaat, sahada daha az kontrollü bir ortamda gerçekleşir ve bu da kalite standartlarını korumayı daha zor hale getirir.

MODÜLER YAPI TÜRLERI

İki ana modüler yapı türü vardır:

  • Kalıcı Modüler Yapı (PMC): PMC ile binalar, bir sahaya kalıcı olarak yerleştirilmek üzere teslim edilebilir modül bölümlerinde yapılır. PMC genellikle evlerin yanı sıra ticari tesisler için de kullanılır ve geleneksel inşaatlara verimli ve sürdürülebilir bir alternatif sunar.
  • Yeri değiştirilebilir binalar: Yeri değiştirilebilir binalar, birden çok kez yeniden kullanılmak veya yeniden kullanılmak ve farklı şantiyelere taşınmak üzere tasarlanmıştır. Okullar, ofisler, klinikler ve satış merkezleri için geçici alan ihtiyaçları için idealdirler. Hızlı teslimat ve düşük maliyetli yeniden yapılandırma ile büyük esneklik sunarlar ve geçici alan ihtiyaçları için son derece sürdürülebilir bir seçenektir.
MODÜLER YAPININ AVANTAJLARI

Önemli zaman tasarrufuna ek olarak, modüler inşaat yöntemlerinin başka birçok avantajı vardır:

  • Daha az malzeme atığı: Bir fabrikada inşa etmek, atıkları ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için daha kolay geri dönüşüm sağlamanızı, malzemeleri korumanızı ve Envanter kontrol etmenizi sağlar.
  • Daha fazla yeniden kullanım: Modüler binalar demonte edilebilir ve yeni kullanım için yeniden yapılandırılabilir, bu da malzeme talebini azaltır ve binayı oluşturmak için gereken enerji miktarını en aza indirir.
  • Daha az hava sorunu: Modüler yapının %90'a kadarı bir fabrikada gerçekleştiğinden, hava hasarı veya gecikme riski önemli ölçüde azalır.
  • Yüksek kalite: Modüler evler, geleneksel olarak inşa edilmiş evlerle aynı kodlara ve standartlara göre inşa edilir ve aynı yüksek kaliteli malzemeleri kullanırlar.
  • Daha güvenli inşaat: İç mekan inşaat ortamları, işçiler için kaza riskini azaltmaya yardımcı olur.
  • Sınırsız tasarım seçenekleri: Modüler binalar son derece özelleştirilebilir ve herhangi bir estetiğe uyacak şekilde inşa edilebilir.
İNŞAAT EKİPMANI İHTİYAÇLARINIZ İÇİN Cat Rentals℠ İLE İLETİŞİME GEÇİN

Modüler inşaat projenizde daha da fazla zaman kazanmak için Cat Rentals℠'ın sunduğu olağanüstü kiralama ekipman güvenin. Çok çeşitli hafriyat, malzeme elleçleme ve diğer inşaat ekipman türlerini uygun fiyatlarla ve esnek kiralama süreleriyle tedarik ediyoruz.

Aradığınız ekipman bulmak için çevrimiçi Envanter göz atın. Ayrıca yardım, daha fazla bilgi veya kapsamlı Envanter herhangi bir konuda kiralama teklifi almak için bizi 1-800-RENT-CAT numaralı telefondan arayabilirsiniz.

Yakınınızdaki kiralık Cat bulun
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp