Kısa Süreli Kiralamalar
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp

Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir

Çerez Ayarları

Kısa süreli ekipman kiralama, birçok şantiyede cankurtaran olabilir. İster mevcut makineniz tamir ediliyor olsun, ister yeni bir makine satın almayı düşünüyor olun, ister belirli bir görev için özel bir alete ihtiyacınız olsun, Cat Rentals℠'ın kısa süreli kiralamaları işi rahat ve kolay bir şekilde yapmanıza yardımcı olabilir.

Paranızın karşılığını mükemmel bir şekilde almak ve daha fazla üretkenlik sunmak arasında, kısa vadeli ekipman kiralamak, mevcut araç koleksiyonunuzu tamamlamanın harika bir yoludur. Maliyetli arıza sürelerini ortadan kaldırabilir, bakım görevlerini azaltabilir ve ekipman maliyetlerinizi daha yönetilebilir hale getirebilir. Kısa süreli kiralamaların çeşitli sektörlerdeki işletmelere nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edin.

Onarırken, yeniden inşa ederken veya değiştirirken ekipman kiralayın

Birçok işletmenin kısa süreli kiralama kullandığı zamanlardan biri, ekipmanı onarırken, yeniden inşa ederken veya değiştirirkendir. 

Bir onarım inanılmaz derecede elverişsiz olabilir ve tüm operasyonunuzu durma noktasına getirerek size zaman ve paraya mal olabilir. Ekipmanınız iş sahasında çalışmayı durdursa da veya planlı bakım için hizmet dışı bırakmak zorunda kalsanız da, kiralık ekipman zaman çizelgenizi kesintiye uğratmadan hareket halinde kalmanızı sağlayabilir ve daha fazlasını başarmanıza yardımcı olabilir. İster günün yarısı, ister birkaç gün veya hafta olsun, onarımları veya bir parçanın gönderilmesini beklerken kaybetmek zorunda değilsiniz. Sadece birkaç saat bile proje programınızda büyük bir fark yaratabilir. Kısa süreli kiralamalar, sizi uzun süreli arıza sürelerinden ve işteki ilerleme kaybından kurtarır.

Bir Cat temsilcisinden araç kiraladığınızda, ulaşım konusunda da endişelenmenize gerek yoktur. Makineyi doğrudan şantiyeye teslim edebiliriz, böylece herhangi bir özel römorka sahip olmanıza veya onu almak için birini göndermek için zaman harcamanıza gerek kalmaz.

Birçok şirketin kısa süreli kiralamaya yöneldiği bir başka zaman da yeni ekipman satın almak veya mevcut bir parçayı değiştirmek istedikleri zamandır. Bir şirketin mevcut aracı bakıma muhtaç veya güncelliğini yitirmişse bunu yapması gerekebilir. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda model ve farklı makine var ve ekipmanı kullanmadan bu tür bir karar vermek zor. Bir arabayı test etmek gibi, kısa süreli kiralamalar da "satın almadan önce denemenize" ve önemli bir taahhütte bulunmadan önce ekipman hakkında daha fazla bilgi edinmenize olanak tanır. Nasıl çalıştığını ve çalıştığını öğrenmek ve ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını belirlemek için ekipmanı çalışma sahanızda sürebilirsiniz. Onlar hakkında fikir edinmek ve ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmek için birkaç farklı model denemek isteyebilirsiniz.

Bu süreci daha da kolaylaştırmak ve bir ekipman parçasını değiştirmenin peşin maliyetinin etkisini azaltmak için, kendi başına kiralama seçenekleri sunuyoruz. Bu yaklaşımla ilgileniyorsanız daha fazla bilgi için yerel Cat temsilciniz ile görüşün.

Kısa süreli bir ekipman kiralamaya ihtiyacınız varsa, kısa sürede bir ekipmana ihtiyacınız olabilir. Bizden araç kiraladığınızda, Caterpillar'ın başvuracağınız iş ortağınız olduğunu bilmenin rahatlığını yaşarsınız. En iyi kiralama için yüksekte ve altta arama yapmanıza gerek kalmayacak. Kaliteli Cat ürünleri ve 70'in üzerinde ek OEM tedarikçisi ile çok çeşitli proje ihtiyaçlarını karşılayabiliriz.

Kısa Süreli Kiralamaların Diğer Avantajları

Kısa süreli kiralamalar sizin için bir boşluğu doldurmaktan daha fazlasını yapabilir. Ayrıca sayısız fayda ile birlikte gelirler.

1. Bakım Yok

Kiraladığınızda, sürekli bakım konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Aşınmış parçaların değiştirilmesi, sıvıların ve yağ seviyelerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve gerekli onarımların yapılması kiralama şirketi tarafından halledilir. Hızlı bir şekilde ihtiyaç duyduğunuzda bir makineyi tamir etmekle uğraşmak zorunda değilsiniz ve ekipmana sahip olmanın getirdiği bakım ve onarım maliyetleri konusunda endişelenmenize gerek yok.

Kiralanan ekipmanla ilgili bir sorununuz varsa, birçok kiralık mağaza yeri hemen bir tamirci gönderebilir. Genellikle gerekli parçaları ellerinde bulundururlar ve hızlı bir çözüm olmazsa size yeni bir makine tedarik edebilirler.

2. Ek Maliyet Yok

Hoşçakal diyebileceğiniz diğer maliyetler arasında kayıt, muayene ve lisans ücretleri yer alır. Ekipmana sahip olmadığınız için bunların hiçbiriyle uğraşmanıza gerek yok - hepsiyle biz ilgileniyoruz. Kiraladığınızda ortadan kalkan bir diğer maliyet de amortismandır. Bir ekipman satın aldığınızda, amortisman değerini düşürür ve işiniz bittiğinde geri alabileceğiniz para miktarını önemli ölçüde azaltabilir. İşleyişteki herhangi bir kayıp buna katkıda bulunacaktır. Kiralama, makineyi satın almadığınız için amortisman nedeniyle para kaybetmemenizi sağlar.

3. En Güncel Araçlar

Amortismana benzer şekilde, yeni bir ekipman satın aldığınızda, yeni teknolojiler ve yeni modeller çıktıkça hızla modası geçmiş olabilir. Kiralama, ekipmanınızı her yıl yükseltmenin yüksek maliyeti olmadan daha yeni modellere erişmenizi sağlar. Son teknoloji fiyatlar olmadan son teknoloji araçlardan yararlanırsınız.

4. Özel Görevler

Kendinizi bir şantiyede belirli bir ekipmanla daha hızlı ve daha iyi gerçekleştirilebilecek bir görevle bulabilirsiniz - ancak tüm makineye tek bir iş için ödeme yapmak, özellikle küçük işletmeler için genellikle uygun maliyetli değildir. Kısa süreli bir kiralama, nadiren kullanacağınız ekipmanın peşin maliyeti olmadan ihtiyacınız olan makineyi sağlayabilir.

5. Kolay Bütçeleme

Kiralama, yüksek ilk yatırımlar, amortisman, bakım maliyetleri vb. içermediğinden, endişelenecek karmaşık bir bütçelemeniz yoktur. Kiralama, öngörülebilir, yönetilebilir bir maliyettir. Ayrıca, nadiren kullanılan makinelerden oluşan bir filo için depolama ve bakım işlemlerine ayak uydurmak zorunda değilsiniz. Birçok küçük işletme için, daha az bakım ve bütçeleme kolaylığı nedeniyle kiralama daha kolaydır.

6. Sezonluk Yardım

Peyzaj gibi birçok sektör, şirketlerin mevcut ekipman filolarıyla hedeflerine ulaşmak için mücadele edebilecekleri yoğun bir sezon geçiriyor. Bu zamanlarda, kısa süreli kiralamalar, bir filoyu tamamlamak ve ekstra işleri gecikmeden yapmak için sadece bir bilet olabilir. Daha fazla iş üstlenmenize veya fazlalıkları daha etkin bir şekilde yönetmenize olanak tanır.

Kısa Süreli Kiralama Tedarikçiniz

Kısa süreli kiralamalar, birçok endüstrinin ve iş sahasının operasyonlarına girmenin yolunu buluyor. Çok yönlülükleri, üretkenlikleri ve kolaylıkları arasında, kısa süreli ekipman kiralama sizi hızlı bir şekilde işe geri döndürebilir ve arıza süresini en aza indirebilir. Kısa süreliğine ekipmana ihtiyaç duyduğunuzda Cat Rentals yanınızda.

1.300'den fazla lokasyon ve her birinde kaliteli hizmet ile başvuracağınız kiralama hizmeti sağlayıcınız olabiliriz. Güvenilir Cat ekipmanlarına ve ataşmanlarına ek olarak, her türlü görevde yardımcı olmak için 70'in üzerinde OEM ekipmanı markasını da taşıyoruz. Size yakın bir yer bulun veya ABD ve Kanada'da 1-800-RENT-CAT numaralı telefondan bizi arayın veya Cat Rentals'ın sizin için neler yapabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için yerel bayinizle iletişime geçin.

Ne gerekiyorsa yapan insanlardan ihtiyacınız olan her şeyi kiralayın.

Hızlı fiyat teklifi alın
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp

Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir

Çerez Ayarları