-(1).png)
Pek çok insan, atıkları azaltmayı, malzemeleri yeniden kullanmayı ve yeniden kullanıma uygun olmayanları geri dönüştürmeyi benimseyen daha döngüsel bir ekonomiyi giderek daha fazla destekliyor. Modüler yapı, yolculuğun bir adımıdır ve geleneksel çubukla inşa edilmiş yapılara veya eklemelere daha yeşil bir alternatif olarak ilgi görmektedir.
Kısacası modüler yapı, modül adı verilen önceden yapılmış birimlerin bir araya getirilmesidir. Bu birimler bir binayı tamamlayabilir veya mevcut bir binaya ek olarak hizmet edebilir. Fabrikalar modülleri saha dışında üretir ve inşaat uzmanları bunları sahaya teslim edildikten sonra kurarlar.
Sürdürülebilirlik, sürekli kullanılabilirliklerini sağlamak için doğal ve diğer kaynakları yönetmek için bir yöntemdir. Modüler yapı, hedefe çeşitli şekillerde katkıda bulunur.
1. Daha az atık üretir
Çevre Koruma Dairesi'ne (EPA) göre, inşaat ve yıkım molozları, düzenli depolama alanlarına giren atıkların önemli bir bölümünü oluşturuyor.
Modüler yapı ile bina kontrollü bir ortamda gerçekleşir ve malzemelerin yeniden yakalanmasını ve yeniden kullanılmasını kolaylaştırır. Ayrıca, iç ortam, envanterin elementlere maruz kalmaması anlamına gelir. Sonuç olarak, aşırı nem veya hasar nedeniyle mevcut işi yeniden yapmaya daha az ihtiyaç duyulur.
Modüler yaklaşım, envanter kontrolünü de basitleştirir. Fabrika, diğer projeler için artık malzemeleri depolayabilir - bu, geleneksel inşaatta her zaman hazır olmayan bir seçimdir.
2. Geri Dönüştürülmüş Malzemelerden Yararlanır
Malzemeleri daha sonra kullanmak üzere saklamak, bunlardan en iyi şekilde yararlanmanın tek yolu değildir. Günümüzün modüler üreticilerinin çoğu, inşaat süreçlerinde geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmaya odaklanarak daha fazla sürdürülebilirliğe giden yolu açıyor.
Geri kazanılmış ahşap ve geri dönüştürülmüş cam ve çelik gibi malzemeler için seçenekler boldur. Modüler ev şirketleri, tüketici sonrası içerikle yapılan döşeme gibi malzemeler bile sunuyor.
3. Enerji Verimliliği
Modüler yapının sürdürülebilirliği desteklemesinin bir diğer önemli yolu da daha kısa proje zaman çizelgeleridir. İnşaat profesyonelleri, inşaat sürecinde şantiye hazırlık çalışmalarını gerçekleştirebildiğinden, tamamlama işlemi daha hızlı gerçekleşir. İnşaat ne kadar erken biterse, proje boyunca o kadar az enerji harcanır. Kontrollü iç mekan bina ayarı, enerji kaynaklarının korunmasına da yardımcı olur.
Modüler yapı endüstrisinin bazı bölümleri, Enerji ve Çevre Tasarımında Liderlik (LEED) gibi daha yeşil inşaat uygulamalarını benimsiyor. LEED sertifikalı inşaatçılar, inşaat boyunca karbon ve atıkları azaltırken sağlık ve çevre kalitesini iyileştirmeye odaklanır. Sertifika puanları kazanmak, modüllerin içine enerji tasarrufu sağlayan özellikler koymayı içerir.
4. Yeniden Kullanılabilir Binalar Üretir
Yeniden kullanılabilirlik, modüler yapının bu kadar sürdürülebilir olmasının en önemli nedenlerinden biridir. Modülleri sökmek ve yerlerini değiştirmek veya yeniden yapılandırmak kolaydır.
Sonuç olarak, binalar birçok farklı amaca uyum sağlayabilir. Mevcut bir modüler binanın yeniden kullanılması, kaynakların daha iyi kullanılmasına da olanak tanır. Yeni inşaat malzemelerine olan talebin azalmasıyla inşaat daha sürdürülebilir hale geliyor. Ayrıca, binanın yeniden kullanılması, ilk inşaat aşamasında bir kez ve yıkım kalıntılarından kaçınarak ikinci kez atık azaltmayı iki katına çıkarır.
5. Çevreye daha dost
Modüler bir evin inşaatının çoğu saha dışında gerçekleşir ve bu da kurulum noktasında daha az inşaat aracıyla sonuçlanır. Daha az trafik ve uzun süre sahada daha az insan, yakın çevreyi etkileyen daha az aktivite anlamına gelir. Ayrıca, daha hızlı bir inşaat süreci ve daha az ağır makine parçası sayesinde yakın bölgede daha az kirlilik var.
Sökme ve yer değiştirme, çevredeki alanda geleneksel olarak inşa edilmiş bir yıkımdan daha kolaydır - işlemler daha az toz ve döküntü oluşturur.
6. Ekonomik
Daha kısa proje zaman dilimleri ve daha verimli malzeme kullanımı doğal olarak tasarruf sağlar. Ek olarak, iç mekan inşaat ayarı, envanter hırsızlığı olasılığını azaltır ve bu da malzemeleri değiştirme ihtiyacını azaltır.
Bir sonraki modüler inşaat işinizi başarıya ulaştırmak için ihtiyaç duyduğunuz araç ve ekipmanlara sahip olmak için Cat Rentals℠'a güvenin. Bayi konumları aşağıdakiler için kiralama hizmeti sunar:
- Hafriyat işleri: Kiralık ekskavatörler, saha hazırlık traktörleri, kompakt yardımcı ekipmanlar ve daha fazlasından oluşan bir filo ile modülün saha dışı inşası sırasında kurulum sahasını hazırlayın.
- Somut görevler: Geniş bir beton ekipmanı envanteri ile hızlı bir şekilde karıştırın ve dökün.
- Ormancılık ve çevre düzenlemesi çalışmaları: Eksiksiz bir fırça parçalayıcı, güdük öğütücü ve daha fazlası ile kurulum alanını temizlemek için hızlı bir çalışma yapın.
- Ataşman ataşmanları: Çok yönlü ataşman ataşmanları ile kiralamanızdan en iyi şekilde yararlanın.
Dünya çapında 70'in üzerinde sektör lideri markaya erişim sağlayan 1.300'den fazla Cat Rental lokasyonu ve kapsamlı bir Cat kiralama ekipmanı filosu bulunmaktadır.
Ekipman kiralama talebinde bulunmak için çevrimiçi olarak bir temsilciyle iletişime geçin veya yakındaki bir bayi bulun!
Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir