Tilt-up İnşaat Nedir?
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp

Tilt-up inşaat, inşaat sektöründe en yaygın kullanılan inşaat yöntemlerinden biri olarak ortaya çıkmıştır. Ancak bu süreç tam olarak neyi gerektiriyor ve neden bu kadar çok şirket bunu diğer taktiklere tercih ediyor? Bu kapsamlı kılavuz aracılığıyla bu konulara ve daha fazlasına değineceğiz.

Tilt-up Yapı Nedir?

Tilt-up yapı, bir binanın dış duvarlarını monte etmek için beton panelleri yükseltme işlemidir. Bu işlemi gerçekleştirmek için, inşaatçılar betonu yatay bir zemin kalıbına dökmeli ve duvarı bir vinç kullanarak bu kalıptan kaldırmalıdır. Duvarlar dikey bir pozisyon aldıktan sonra, temel temellere yerleştirilir ve çatı üstte sabitlenene kadar birbirine desteklenir.

Tilt-up yapı, aşağıdakiler gibi her türlü konut ve ticari proje için uygundur:

  • Depolar
  • Üretim tesisleri
  • Ofis binaları
  • Perakende mağazaları
  • Dağıtım merkezleri
  • Okullar
  • Konut
  • Veri merkezleri
Tilt-up İnşaat Süreci Nasıldır?

Yukarı eğimli yapı, beton dökmekten ve duvarları kaldırmaktan daha fazlasını içerir - bu işlem, her panelin sağlam ve güvenli olmasını sağlamak için birçok hayati adımı içerir.

1. Tasarım

Beton duvarları inşa etmeden önce, işçiler önce proje için bir çerçeve görevi görecek bir bina tasarımı oluşturmalıdır. Tasarım süreci üç ana adımdan oluşur:

  1. Saha değerlendirmesi: İlk olarak, inşaat ekibi, alana tam erişimleri olduğunu ve koşulların beton bina için uygun olduğunu doğrulamak için şantiyeyi ziyaret eder. Eğer öyleyse, siteyi inşaat için onaylayabilirler.
  2. Planlama: Şirket daha sonra ideal şekli ve boyutları belirleyerek binayı tasarlar. Ayrıca, kaldırmadan önce her bir panelin nasıl düzenleneceğini özetleyen bir düzen oluşturacaklar.
  3. Belgeler: Son olarak, inşaat şirketi gerekli tüm evrak işlerini halleder.

2. İnşaat

Tilt-up inşaat sürecinin en yoğun kısımlarından biri, binanın duvarları olarak hizmet edecek beton panellerin inşa edilmesidir. İnşaatçılar bu panelleri aşağıdaki adımlarla oluşturur:

  1. Beton döşeme konstrüksiyonu: Başlamak için, işçiler beton levhayı döker ve panel yerleştirmeye hazırlanmak için varış noktasına temelleri monte eder.
  2. Panel formu montajı: Artık ekip, beton için ahşap kalıplar görevi gören panel formlarını oluşturmaya başlayabilir. Ayrıca kapılar ve pencereler gibi özellikler için gereken bileşenleri ve açıklıkları da kuracaklar. 
  3. Panel takviyesi: Daha sonra, inşaatçılar bir dizi çubuğu birbirine bağlayarak çelik bir ızgara inşa ederler.
  4. Yükleme ekleme ve gömme: Ekip daha sonra panellerin kaldırılmasına ve bunların çatıya, temele ve birbirine tutturulmasına yardımcı olan çeşitli yerleştirmeler ve ekler kurar.
  5. Beton dökümü: Döşeme levhasında herhangi bir kalıntı veya durgun su olmadığını doğruladıktan sonra, inşaat ekibi panelleri oluşturmak için betonu kalıplara döker. 
  6. İzolasyon: Yapının enerji verimli olmasını sağlamak için her bina paneline yalıtım uygulanır. 

3. Kaldırma

Artık gerekli tüm parçalar inşa edildiğine göre, onları yerlerine kaldırmaya başlamanın zamanı geldi: 

  1. Form kaldırma: Paneller katılaştıktan sonra, işçiler formları çıkarır.
  2. Vinç bağlantısı: Ekip daha sonra kablolar ve eklere takılan bir kanca kullanarak ilk paneli vince bağlar. 
  3. Panel yerleşimi: İşçiler panele destek taktıktan sonra, vinci döşeme levhasından temeller üzerinde dikey bir konuma kaldırmak için kullanırlar. Daha sonra paneli konumlandırırlar ve yerine yerleştirirler.
  4. Panel güvenliği: Paneli takmak için ekip, vinç kablolarının bağlantısını kesmeden önce panelin desteklerini levhaya ve gömmelerini zemine bağlar.
  5. Tekrar et: Ekip, hepsi düz, düz ve güvenli olana kadar her panel için bu işlemi tekrarlar.
  6. Terbiye: İnşaatçılar, binaya boya, kumlama, leke, kalafat ve yamalar gibi son rötuşları ekler.
  7. Çatı kaplama: Son olarak, binanın çatısı kurulur. 
Tilt-up Konstrüksiyonun Faydaları

Tilt-up inşaat, çığır açan birçok avantajı nedeniyle ülkedeki en popüler ticari inşaat yöntemleri arasındadır:

  • Maliyet verimliliği: Yukarı eğimli duvarlar, diğer inşaat yöntemlerine kıyasla daha az mürettebat üyesi ve makinenin monte edilmesini gerektirir ve işçilik ve ekipman maliyetlerini en aza indirir. 
  • Kurulum hızı: Yukarı eğimli inşaat yoluyla bir bina inşa etmek, diğer yöntemlere göre önemli ölçüde daha az zaman alır ve oldukça verimli bir tasarım/inşa sürecine izin verir.
  • Tasarım esnekliği: Eğimli binalar, bina kaplamalarından duvar dokularına ve süslemelere kadar birçok tasarım ve estetik olasılığa sahiptir.
  • Enerji verimliliği: Yukarı eğimli binalar beton ve yerleşik yalıtım içerdiğinden, enerji tasarrufunu teşvik ederler. 
  • Dayanıklılık: Tilt-up inşaat yöntemlerinden üretilen binalar, montajdan 50 yıl sonra bile çok az yaşlanma belirtisi göstererek zamana direnecek şekilde tasarlanmıştır. Bu yapılar aynı zamanda yangına dayanıklıdır.
Cat Rentals℠'da bir sonraki projeniz için inşaat ekipmanı kiralayın

Bir sonraki tilt-up inşaat projeniz için ağır ekipmana ihtiyacınız varsa, ihtiyacınız olanı Cat Rentals℠'da kiralayabilirsiniz. Müşterilerimize en esnek kiralama koşullarında güvenilir ve uygun maliyetli ekipmanlar sunuyoruz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek veya ekipmanlarımıza çevrimiçi göz atmak için 1-800-RENT-CAT numaralı telefonu arayın!

Yakınınızdaki kiralık cat evlerini bulun
Hızlı fiyat teklifi alın
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp