Beton Blok Çeşitleri
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp

Beton blok duvarcılık, tuğla ve taşa alternatif bir seçenektir. Beton bloklar - veya beton duvar birimleri (CMU'lar) - duvarlar, sütunlar ve diğer yapıları inşa etmek için kullanılır. Beton bloklar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sunar:

  • Malzeme ve bakım için daha düşük maliyetler.
  • Hafif agregalar sayesinde daha kolay kullanım.
  • Nem, ısı ve ses için daha iyi yalıtım özellikleri.
  • Beton blokların pansuman veya sıva işlerine ihtiyaç duymaması nedeniyle hızlı proje geri dönüşü.

Beton bloklar birçok bileşimde, stilde ve boyutta mevcuttur. Farklı beton blok türlerini anlamak ve doğru kombinasyonu seçmek, inşaat projenizi başarıya hazırlamanıza yardımcı olacaktır.

İki Ana Beton Blok Türü

İçi boş ve sağlam olmak üzere iki farklı beton blok türü vardır.

1. İçi boş

İçi boş bloklar, toplam alanın dörtte biri ila yarısı kadar, içi boş kısım bir arada veya bileşenlere ayrılmış deliklere sahiptir. Bu delikler içi boş blokları hafif hale getirir ve yapı inşa etmek için içinden teller ve borular geçirmenize izin verir. Deliklerde inşaat demiri çalıştırmak stabiliteyi artırır, sınır çitleri ve büyük yapılar için idealdir.

2. Katı

Masif bloklar, yoğun agrega ile imal edilen büyük beton tuğlalardır. Bu blokların delikleri olmadığından, duvarlar, saksılar, basamaklar, ateş çukurları ve temeller gibi dayanıklılık ve güç gerektiren uygulamalar için idealdir. Katı bloklar ayrıca içi boş bloklardan daha uygun maliyetlidir.

Dokuz çeşit içi boş blok

Çeşitli tiplerde içi boş beton bloklar mevcuttur.

1. Boğa Burnu Bloğu

Bullnose bloklar, yuvarlatılmış kenarlı köşe blokları gibidir. Bir yapının köşelerinde yuvarlak bir görünüm istediğinizde boğa burunlu blok kullanabilirsiniz.

2. Sütun Bloğu

Sütun blokları kare şeklindedir ve tek deliktir. İnşaat için birkaç sütun bloğunu bir araya getirmek için boşluğun içine takviyeler ekleyebilirsiniz.

3. Köşe Bloğu

Köşe blokları köşelerde, kapı açıklıklarında ve pencere uçlarında kullanılır. Düz taraf dış cepheye bakarken, sedye tarafı duvara paraleldir.

4. Söve Bloğu

Söve blokları, iki delik boyunca sığ bir oluğa ve bloğun sonunda bir derin oluğa sahiptir. Tipik olarak çift asılı tarzda olan bir pencerenin kasa elemanları bu oluklara sığar.

5. Lento Bloğu

Lento bloğu - veya kiriş veya kanallı blok - bloğun uzunluğu boyunca derin bir U şekline sahiptir. Bu U oluğu, lento kirişi için yer sağlar ve alanın geri kalanı takviye betonu ile doldurulur. Yukarıdaki yükü taşımak için pencere ve kapıların üzerinde lento blokları kullanılır.

6. Bölme Bloğu

Bölme bloklarının yüksekliği genişlikten daha uzundur ve iki veya üç içi boş bileşene sahiptirler. Bu bloklar bölme duvar yapımında kullanılır.

7. Sütun Bloğu

Çift köşe blokları olarak da adlandırılan sütun blokları, daha yaygın bir beton blok seçeneğidir. Her iki ucu da görülebilecek şekilde tasarlanmıştır. Sütun blokları en çok sütun ve iskele yapımında kullanılır.

8. Bölünmüş Yüzey Bloğu

Ayrık yüzeyli bloklar, iç blok agregalarını açığa çıkaran pürüzlü bir kenarın eklenmesiyle sütun bloklarına benzer. Bu bloklar gözeneklidir ve düşük yangın hasarı ve termit istilası riski sunar.

9. Sedye Bloğu

Sedye blokları, inşaat projelerinde yığma birimlerin köşelerini birbirine bağlar. Blok yüzü duvar yüzüne paralel olarak döşenir.

Beş Katı Blok Stili

Katı blokların çok fazla çeşidi yoktur, ancak aralarından seçim yapabileceğiniz birkaç ana tür vardır.

1. Havalandırmalı Otoklavlı Blok

Havalandırmalı otoklavlanmış (AAC) bir blok hafiftir ve bloğun çoğu hava olduğu için adını alır. AAC blokları şekillendirilebilir, yangına dayanıklıdır ve sıcaklık ve sesi yalıtabilir. Yan duvarlar, bölme duvarlar ve benzeri uygulamalarda AAC blokları kullanılır.

2. Hücresel Hafif Blok

Hücresel hafif bloklar çimento, köpük ve uçucu külden yapılır. Bu blokların avantajlarından bazıları mükemmel sıcaklık ve ses yalıtımı, yangına dayanıklılık, çevre dostu yapı ve düşük maliyetlerdir. Yoğunluklarına bağlı olarak, hücresel hafif bloklar taşıyıcı duvarlarda, bölme duvarlarda, parapet duvarlarında, bileşik duvarlarda ve duvar panellerinde kullanılabilir.

3. Genişletilmiş Kil Agrega Bloğu

Genişletilmiş kil agrega blokları, uçucu kül ve çimentodan yapılır ve yapısal yükü azaltmak için hafif bir blok oluşturur. Bu tip blok su geçirmez, yangına dayanıklı ve ses ve sıcaklıktan yalıtkandır.

4. Uçucu Kül Bloğu

Uçucu kül blokları, betonda yaygın olarak bulunan ince bir toz madde olan uçucu külden yapılır. Bu bloklar pürüzsüz, ayrıntılı bir yüzey oluşturur. Çatlamayı ve geçirgenliği azaltırlar ve soğuk havanın etkilerine direnirler.

5. Kaldırım Taşı

Kaldırım blokları tuğla şeklindedir ve yol kenarları, yürüyüş yolları ve kaldırım gibi uygulamalar için idealdir.

Ekipman kiralamanız için size en yakın Cat Rentals℠ bayisinden fiyat teklifi isteyin

Cat Rentals ile ne gerekiyorsa yapan kişilerden ihtiyacınız olan her şeyi kiralayabilirsiniz. Yetkili bayi ağımız, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli makineler kiralar:

Ekipman kiralama seçeneklerimize çevrimiçi göz atın ve 1-800-RENT-CAT numaralı telefonu arayarak ekipman hakkında daha fazla bilgi edinin. Hızlı bir kiralama teklifi ile kiralamanıza bugün başlayın.

Yakınınızdaki kiralık cat evlerini bulun
Hızlı fiyat teklifi alın
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp