.png)
Yapının büyüklüğü ne olursa olsun, her binanın ağırlığını dağıtmaya, düzensiz çökelmeyi önlemeye ve zemin nemine karşı yalıtmaya yardımcı olacak bir temeli vardır. Ancak mühendisler bu hedeflere ulaşmak için farklı yaklaşımlar benimsiyorlar. Bu yaklaşımlar arasındaki farkları anlamak, bir evin ne tür bir temele sahip olduğunu nasıl anlayacağınızdır.
Derin ve sığ olmak üzere iki temel temel türü ve bu iki stil içinde farklı varyasyonlar vardır.
Derin temeller kazık veya keson yöntemlerini kullanabilir.
Kazıklı Temeller
Kazıklı temeller, iki derin tip arasında daha yaygındır ve uç yatak ve sürtünme stillerini içerir. Her ikisi de yerin derinliklerindeki sağlam beton, ahşap veya çelik sütunlara dayanır. Sütunlar önceden yapılabilir veya yerinde dökülebilir.
Kazıklar, uç taşıyıcı yaklaşımda sağlam ana kaya tabakalarına ulaşacak kadar derine delinmiştir. Bu katmana ulaşmak, çevredeki toprağın sağlayabileceğinden daha sağlam bir destek sağlar. Kaya ayrıca yapının şiddetli rüzgarlar gibi yanal yükler altında kalkmasını önlemeye yardımcı olur.
Sürtünme stilleri, yapısal bütünlüğü sağlamak için daha yumuşak toprak ile kendileri arasında kuvvet alışverişi yapmak için tüm yüzey alanlarını kullanır. Bu sütunlar, uzunluklarıyla orantılı olarak ağırlıkları destekleyebilir, bu nedenle eşit bir dağılım elde etmek için yerleşimin tutarlı olması gerekir.
Kazıklı temeller öncelikle daha ağır yapı yükleri için ve yeraltı suyu tablalarının yüksek olduğu alanlarda kullanılır.
Keson Temeller
Bazı profesyoneller keson tasarımlarına delinmiş şaft temelleri de derler. Yaklaşım, bir kazık temele benzer, ancak tipik olarak yerinde döküm ile daha yüksek yük kapasitelerine sahiptir.
Bu yöntemde, şaftı veya kesonu oluşturmak için bir burgu zemine delinir, daha sonra içi boş bir kolon ve inşaat demiri, dökümden önce deliği güçlendirir. Beton sertleştikten sonra, işçiler kasayı çıkarabilir. Yük dağılımı, ayak parmağı veya şaft direnci veya her ikisinin bir kombinasyonu ile gerçekleşir.
Yüksek kapasiteli tasarımları nedeniyle, mühendisler genellikle üst geçitler, iskeleler, köprüler ve yamaçlardaki veya su üzerindeki evler gibi yapılar için keson temelleri seçerler. Şaft özelleştirmesi, su geçirmezlik, yeraltı çalışmaları, pompalama ve daha fazlasına izin verir.
Sığ temeller, mat, bireysel temel, birleşik temel ve gövde duvarı dahil olmak üzere çeşitli stillerde gelir.
Mat Temeller
Bu temel türü radye temel olarak da bilinir. Bu tasarımı, bodrum temeli, sudaki bir salın dibi gibi, toprağa "battığında" tanımlayabilirsiniz. Tüm yapısal ayak izini göz önünde bulundurur ve daha fazla yük taşıma desteği için bodrum yüzey alanını kullanır.
Mühendisler genellikle yüksek yük durumlarında mat temelleri tercih ederler, bu da temel duvarlarına ve sütunlara dağıtılan yapının ağırlığının daha ağır olduğu anlamına gelir. Radye temeller, bireysel temellerin yaşayabileceği düzensiz oturmayı önlemeye yardımcı olur. Sonuç olarak, birleşik temellere daha çok benzerler ve her bir yük taşıyan bileşeni göz önünde bulundurarak genel bir perspektif alırlar.
Bu temel tasarımı, bodrum katlarının mümkün olduğu ve toprağın gevşek olduğu yapılara en uygun olanıdır.
Bireysel Temel Temelleri
Bireysel temel temeller en yaygın sığ temel yaklaşımlarıdır ve genellikle kare veya dikdörtgen şeklindedir. Bu konfigürasyon altında, tek bir kolon yükü çevredeki toprakla paylaşır ve taşıdığı ağırlık genişliğini belirler. Mühendisler bu yaklaşımı bir ped temeli olarak da adlandırabilirler.
Bireysel temel temeller yaygın olduğundan, bunları birçok yapıda kolayca göreceksiniz. Bir binanın destek için tek bir temel sütunu varsa bu yaklaşımı hızlı bir şekilde tanımlayabilirsiniz.
Kombine Temel Temelleri
Birleştirilmiş bir temel temeli, tek bir temel temeline benzer özelliklere sahiptir, ancak yükü bir yerine tek bir taban üzerinde paylaşan iki veya daha fazla sütuna sahip olacaktır. Mühendisler, binanın ağırlığını birden fazla sütuna dağıtmak istediklerinde bu tasarımı kullanırlar. Genel olarak, sütunlar, yük taşıma ayak izlerinde bir miktar örtüşme olacak kadar birbirine yakın durur.
Birden fazla sütun ve tek bir taban yüzeyi gözlemlediğinizde birleşik bir temel temelini tanımlayabilirsiniz.
Kök Duvar Temelleri
Kök duvar temeli, yayma, şerit temeller veya sürekli temeller dahil olmak üzere birçok isimle anılır. Mühendisler bu tasarımı, taşıyıcı duvarlar sütunlar, kolonlar ve kirişler yerine yapının ağırlığını taşıdığında kullanırlar.
Alt kısımların betondan yapıldığı ve duvar genişliğinin yaklaşık iki ila üç katı olduğu duvarları gözlemlediğinizde bu yaklaşımı tanımlayın. Ağırlığı daha geniş bir alana yaymak, bütünlük ve stabilite sağlamaya yardımcı olur.
Gövde duvar temelleri için tipik uygulamalar, sıkıştırılmış kum veya çakıl üzerindeki binaları ve duvar duvarlarına sahip olanları içerir.
Dünya çapında 1.300'den fazla Cat Rentals℠ lokasyonu ile yakınınızda bir tane mutlaka vardır. Orijinal Cat alet ve makinelerinden oluşan geniş bir filonun yanı sıra 70'in üzerinde önde gelen markanın ekipmanlarından seçim yapın.
Bugün rezervasyon talebinde bulunmak için bizimle çevrimiçi olarak bağlantı kurun veya yakındaki bir konumu bulun!