Kaliteyi Düşürmeden Proje Maliyetlerinizi Düşürmenin 7 Yolu
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp

Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir

Çerez Ayarları

İnşaat profesyonelleri her zaman işleri zamanında ve bütçeye göre tamamlamayı hedefler. Bir görevi belirli bir son teslim tarihine kadar bitirmek bazen zor olabilir, ancak ekibinizin köşeleri kesmeden bir eylem planı izlemesi çok önemlidir. Neyse ki, bir göreve başlamak için mevcut sürecinizi analiz etmek, paradan tasarruf etmek için yapabileceğiniz bazı değişikliklere işaret edebilir.

Kaliteden ödün vermeden proje maliyetlerini nasıl azaltabileceğinize dair bazı ipuçları:

1. En İyi Çalışanları İşe Alın

İş gücünüzün kalitesi, sorunsuz giden bir iş ile sorunlarla dolu ve programın gerisinde kalan bir iş arasındaki farkı yaratabilir. İnşaat projesi maliyetlerini düşürmenin en etkili yollarından biri, işe alım sürecinde olası ekip üyelerini kapsamlı bir şekilde incelemektir. 

Adayların işlerinin kalitesi ve katılım ve bir ekibin parçası olarak işlev görme yeteneği gibi diğer önemli alanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için kapsamlı geçmiş kontrolleri yapın ve önceki işverenlerle iletişime geçin. Ayrıca, varsa gerekli lisanslama gereksinimlerini karşıladıklarını da doğrularsınız. 

En nitelikli işçilere daha yüksek ücretler ödemeniz ve ek işe alma maliyetlerine maruz kalmanız gerekebilir. Bununla birlikte, daha iyi işçilik, artan üretkenlik ve azaltılmış proje tamamlama süreleri, bu masrafları fazlasıyla karşılamalıdır. 

2. Çalışan Eğitimine Öncelik Verin

Kapsamlı eğitim oturumları, güvenliği ve verimliliği korumak için çok önemlidir. Karar vericiler, ekiplerin kendilerine sunulan kaynakları ancak onları doğru şekilde nasıl kullanacaklarını bildikleri takdirde kullanabileceklerini genellikle unuturlar. Bir bireyin eğitim almadan makine kullanmasına izin vermek tehlikelidir ve pahalı hasarlara veya para cezalarına neden olabilir.

Göreve ve ekipmana bağlı olarak, çalışan eğitim programlarının tamamlanması birkaç saatten bir haftadan daha kısa sürer. Çalışan nitelikleri konusunda güncel kalmak, sizi görevleri güvenle devredebileceğiniz ve çok az insan hatasının meydana geldiği bir ortam yaratabileceğiniz bir konuma getirir. 

Çalışanları eğitim kurslarına kaydetmek, şantiye güvenliğini sağlamanın yanı sıra filo onarımlarına ve malzeme israfına yol açan maliyetli hataları sınırlamanın mükemmel bir yolu için kritik öneme sahiptir.

3. Yüksek Kaliteli Araçlar Sağlayın

En kalifiye ve deneyimli çalışanlar bile optimum performans için doğru ekipmana ihtiyaç duyar. Ekiplerinizi işe alıp eğittikten ve işe gitmeye hazır olduklarından sonra, iş için en iyi araçlara sahip olduklarından emin olun. Zorlu koşullar altında yoğun kullanımın zorluklarına dayanabilecek kaliteli ürünleri seçin. Ekip yöneticilerinizin her bir bireyin belirli bir uygulama için uygun aracı kullandığını doğrulamasını sağlayın.

Ayrıca, kullanılmadıklarında araçları korumak için sıkı güvenlik önlemleri uygulayın. Günün sonunda ekipmanı kilitleyebileceğiniz yerinde bir alanı güvence altına alın. İşçilerin kendilerine ait olmayan hiçbir eşyayı eve götürmelerine izin vermeyin. 

4. Yapı malzemelerini toplu olarak satın alın

Proje yöneticileri, ekiplerin bir yapı inşa etmek için kullanacakları malzemeleri sipariş etmekten sorumludur. İşletmenizin sıklıkla ahşap levhalar, çiviler, hırdavat, beton veya belirli agregalar kullandığını biliyorsanız, toptancıların fiyatlarını karşılaştırın ve toplu olarak satın almayı düşünün. Sıklıkla ihtiyaç duyduğunuz fazla malzeme tedarikine sahip olmak, inşaatı hızlandırmaya ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olur. Bu uygulama aynı zamanda tekrarlanan nakliye ücretlerinden uzak durmanızı sağlar.

Bir toptancıdan hammadde satın almak size birim başına en düşük maliyeti verecektir. Toplu olarak satın almadan önce, mallarınızı bozulmamış durumda kalmaları için saklayabileceğiniz güvenli bir yeriniz olduğundan emin olun.

5. İş Sahası Uygulamalarını İyileştirin

Sahadaki süreçlerinize ve prosedürlerinize daha yakından bakın. Ne kadar zaman, işgücü, malzeme ve kaynakları azaltabileceğinize ve bunun size ne kadar para kazandırabileceğine şaşırabilirsiniz.

Sağlam saha yönetimi uygulamalarını uygulamak, çalışanlarınızı yakından denetleyecek ve faaliyetlerini izleyecek yetkin proje yöneticilerini işe almakla başlar. Bu profesyoneller olağanüstü iletişim becerilerine sahip olmalı ve her mürettebat üyesi için hedefler belirleme ve bu hedeflere ulaşmalarını sağlama becerisine sahip olmalıdır. 

Şantiye giderlerinizi azaltmanın bir başka yolu da yalın inşaat prosedürlerini benimsemektir. Bu metodolojiler, israfı önemli ölçüde azaltarak süreçlerinizi optimize edebilir.

6. Teknolojiden Yararlanın

Gelişen inşaat teknolojilerinden yararlanmak, inşaat proje maliyetlerini düşürmenin bir başka mükemmel yoludur. İşin ilerlemesini planlamaya ve izlemeye yardımcı olmak için havai saha görüntüleri sağlayan dronlar gibi yeniliklere yatırım yapmayı düşünün. Saha araştırma doğruluğunu artırabilen ve maliyetli insan hatalarını en aza indirmek için diğer otomatik görevleri yerine getirebilen robotlar vardır.

7. İş için Uygun Ekipman Kiralayın

Bir inşaat projesinde tasarruf etmenin yollarını arayan profesyoneller, mevcut filolarını düşünmelidir. Ekibiniz eldeki görevin üstesinden gelmek için gerekli donanıma sahip mi? Cat Rentals℠ gibi saygın bir kaynaktan makine kiralamak, uzun vadeli bir yatırım taahhüdü olmadan yeni fırsatları planlamanıza olanak tanır.

Tüm işletmeler kendi ekipmanlarına sahip olmak istemez. İster kazı ister yıkım yapıyor olun, kiralama size uygun bir anlaşmaya dayalı olarak makine edinme esnekliği sağlar. Cat Rentals, dünya çapında 1.300'den fazla lokasyona sahiptir. Yerel bayinizle ortaklık kurarak, inşaat işletmeniz şu avantajlardan yararlanabilir:

  • Uzman teknisyenler tarafından düzenli olarak bakımı yapılan makineler.
  • Siparişlerin doğrudan sitenize teslimi.
  • Kısa veya uzun vadeli kira sözleşmeleri.
  • Sektörünüz için en son teknolojiye erişim.
Sektör lideri ekipman kiralama için Cat Rentals℠'a göz atın

Cat Rentals, sizi 70'in üzerinde farklı markadan kiralık makinelerle tanıştırıyor. Tüm tekliflerimiz kategorilere göre düzenlenmiştir, böylece uygulamalarınıza uygun kiralık makineler bulabilirsiniz. Ekipmanı bizzat görmek için bölgenizde bir bayi bulun.

Ürünlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için 1-800-RENT-CAT numaralı telefondan uzmanları arayın. İhtiyacınız olan makine hakkında fiyat teklifi almak için çevrimiçi bir form da doldurabilirsiniz.

Yakınınızdaki kiralık cat evlerini bulun
Hızlı fiyat teklifi alın
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp

Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir

Çerez Ayarları