.png)
Şantiyelerdeki birçok işçi, aletlere güç sağlamak için hava kompresörleri kullanır. Bununla birlikte, birçok farklı tip ve boyutta hava kompresörü mevcut olduğundan, durumunuz için hangisinin doğru olduğuna karar vermeden önce tüm temel bilgileri anlamanız gerekir. Hava kompresörü seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında daha fazla bilgi edinin.
Kiralık hava kompresörü seçerken her zaman onu ne için kullanmanız gerektiğini düşünerek başlamalısınız. Kullanacağınız araçların gereksinimlerini göz önünde bulundurun ve hesaplamalarınıza bu minimumları aşan bir sayı ile başladığınızdan emin olun. Bunu yaptıktan sonra, performansı etkileyen şu beş faktöre odaklanabilirsiniz:
1. Güç Kaynağı Gereksinimleri
Güç kaynağı ihtiyaçlarınız, tamamladığınız projenin türüne ve çalışma sahasının doğasına bağlı olarak değişebilir. Üç seçeneğiniz şunları içerir:
- Gazla çalışan: Şantiyenizde iyi bir güç kaynağınız yoksa, gazla çalışan bir hava kompresörü mükemmel bir seçimdir. Ancak, kullanım sırasında gürültülü olacağını ve havalandırma gerektireceğini unutmayın.
- Elektrik: Elektrikli hava kompresörleri en yaygın türlerdir ve küçük ekipler ve projeler için iyi çalışır. Kullanımı kolaydır ve oldukça sessiz bir şekilde çalışırlar.
- Hidrolik: Hidrolik hava kompresörleri daha az popüler ancak yine de uygun seçeneklerdir. Bu tasarım, bir araçtan veya ekipmanın hidrolik sisteminden güç alır ve sitenizde çok sayıda hidrolik varsa onu iyi bir seçim haline getirir.
2. Hava Basıncı ve Teslimatı
Bu iki ölçü çok önemlidir çünkü hava kompresörünüzle kaç tane ve ne boyutta alet kullanabileceğinizi size söylerler. İnç kare başına pound (psi), kompresörünüzün ürettiği hava basıncıdır. Birçok modelde küçük veya orta ölçekli aletlere güç sağlayabilen bir psi bulunur, ancak daha büyük ihtiyaçlar için daha fazla psi ile bir tane alabilirsiniz.
Dakikada fit küp (cfm), kompresör tarafından verilen hava miktarıdır. Cfm ne kadar düşükse, onunla çalıştırabileceğiniz araçlar o kadar küçük olur. Büyük veya endüstriyel sınıf aletler için bir hava kompresörüne ihtiyacınız varsa, 50'nin üzerinde bir cfm hedefleyin.
3. Hava Kapasitesi
Hava kompresörünüzün kapasitesi ve tank boyutu performans açısından çok önemlidir. İnşaat ve diğer çalışma ekipleri büyük olasılıkla büyük, yüksek basınçlı bir hava kompresörüne ihtiyaç duyacaktır.
Bu farklı tip ve boyutlardaki hava kompresörü tankları arasından seçim yapabilirsiniz:
- Gözleme
- Duba
- İkiz yığın
- El arabası
Kapasite seçenekleri 1 ila 80 galon arasında değişebilir. Çoğu uygulama için, 20 galonluk bir tank, depolanması oldukça kolay olmakla birlikte yeterli kapasite sunar.
4. Görev Döngüsü
Hizmet döngüsü, hava dağıtımı ile yeniden doldurma arasındaki süredir. Kompresörünüz ne kadar büyükse, havayı tekrar dışarı atabilmesi için dinlenmesi ve yeniden doldurması için o kadar az zamana ihtiyaç duyar. hizmet çevrimi %25 ile %100 arasında olan bir hava kompresörü alabilirsiniz. Spektrumdaki en düşük olanlar, havayı dışarı atmak ve yeniden doldurmak arasında daha fazla zamana ihtiyaç duyarken, en yüksek yüzdeler, havayı kullandıkları kadar hızlı bir şekilde sağlar.
5. Kompresör Yapılandırması
Bir hava kompresörünün yapılandırması, çalışmasını ve onu ne için kullanabileceğinizi etkiler. Şu beş seçeneği göz önünde bulundurun:
- Döner vida: Örgülü rotorlar bu kompresördeki havayı hapseder ve basınçlandırır. Bu modeller genellikle daha yüksek bir maliyete sahiptir ve daha özel bakım gerektirir.
- Pistonlu: Pistonla çalışan bir hava kompresörü, havayı sıkıştıran ve rezervuara zorlayan pistonlu pistonlara sahiptir. En popüler hava kompresörü türüdür.
- Kaydırma: Kaydırmalı hava kompresörleri, hava ceplerini ekipmanın merkezine taşımak için iki kaydırma kullanır. Bu özel kompresörler, pnömatik aletlere güç sağlamak yerine HVAC ünitelerinde yaygın olarak kullanılır.
- Santrifüj: Santrifüjlü hava kompresörü, havayı basınçlandırmak için bir difüzör kullanır. Bu kompresör en büyük tiplerden biridir ve bu da onu üretim veya kimya ve enerji santralleri için uygun hale getirir.
- Eksenel: Döner kanat profilleri, eksenel kompresörlerde basınçlı havayı oluşturur ve hareket ettirir. Bunlar çoğunlukla gemilerde ve uçaklarda bulunur, bu nedenle şantiyelerde yaygın değildir.
Bir hava kompresörü türü seçtikten sonra, mevcut alandan en iyi şekilde yararlanmak için yatay veya dikey kurulumlar arasında karar vermeniz gerekecektir.
Artık kiralık hava kompresörünü nasıl seçeceğinizi bildiğinize göre, Cat Rentals℠ her iş için doğru boyutu ve türü bulmanıza yardımcı olmak için burada. Kiralama, satın almadan önce farklı ekipmanları denemenize veya kısa vadeli ihtiyaçlar için makine tedarik etmenize olanak tanıyan uygun maliyetli bir seçenektir.
Başlamak için bugün hava ekipmanı kiralamaya göz atın veya daha fazla bilgi için çevrimiçi olarak bizimle iletişime geçin!
Bu sayfayı paylaşmak için hedefleme çerezlerinin kullanımını kabul etmeniz gerekmektedir