Hangi boyutta sıkıştırma ekipmanı kiralamam gerekir?
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp

Kompaktörler, tokmaklar ve silindirlerin tümü şantiyelerde önemli bir rol oynamaktadır. Bu makineler benzer bir işlevi yerine getirirken, her birinin belirli bir şantiye uygulaması vardır. 

Bir kompaktör, granül toprağı ve asfaltı sıkıştırmak için titreşimli plakalar kullanır. Bir tokmak genellikle bir kompaktörden daha küçüktür ve daha küçük alanlarda yapışkan veya yarı yapışkan toprağı yoğunlaştırmak için titreşim yerine fiziksel etki kullanır. Binilebilir veya arkadan çekmeli bir makine olabilen bir silindir, malzemeyi sıkıştırmak için büyük tamburlara dayanır. 

Bu makineler birden fazla boyutta mevcuttur - projenizin sonuçlarını optimize etmek için uygun boyutu seçmek çok önemlidir. 

Hangi Boyutta Kompaktör Kiralamalıyım?

Uygun boyuttaki kompaktörü seçmek, ekipman tipine ve sıkıştırmayı planladığınız toprağın veya toprağın bileşimine bağlıdır. Mevcut makine seçeneklerinin genel sınıflandırmaları şunlardır:

  • Tek plaka: Adından da anlaşılacağı gibi, bu makinenin bir titreşimli plakası vardır ve bu da onu en hafif ve en çevik kompaktör yapar. Çoğu model 3.000 ila 5.000 pound kuvvet üretir, bu da onları daha küçük, daha dar alanlarda kum, çakıl veya toprakla çalışmak için çok uygun hale getirir.
  • Ters çevrilebilir titreşimli plaka: Tek plakalı bir kompaktör sadece ileri hareket edebilirken, bu versiyon gerektiğinde geriye doğru da hareket edebilir. Aynı zamanda daha fazla kuvvet uygulayarak araba yolları inşa etmek gibi daha derin sıkıştırma projelerini yürütmesini sağlar. 
  • Zor görev: Bu daha büyük, yüksek performanslı makineler en fazla sıkıştırma kuvvetini sağlar. Titreşimlere daha az duyarlı olan daha yüksek kil içeriğine sahip toprağı sıkıştırırken en iyi şekilde çalışırlar. 

Kompaktörün titreşimi tarafından üretilen merkezkaç kuvveti miktarı, fiziksel boyutundan daha doğru bir makine seçim kriteridir. Kural olarak, çoğu birim ürettiği her 1.000 pound kuvvet için 1 inç malzemeyi sıkıştırabilir. 

Titreşim frekansı bir diğer önemli değerlendirme parametresidir. Dakikada 3.000 ila 4.000 titreşimlik daha düşük bir frekans, daha kalın toprak katmanları veya diğer malzemeler için en iyi sonuçları verir. Dakikada 5.700'e kadar titreşim sağlayan bir kompaktör, daha ince katmanlar için daha iyi çalışır. 

Hangi Boyutta Tokmak Kiralamalıyım?

Elle çalıştırılan sıkıştırma ekipmanı olarak, tokmaklar kolay manevra ve taşıma için küçük ve hafif olmalıdır. Ayakkabının boyutu, bir tokmak seçerken belirleyici bir faktördür, çünkü bu, zemine temas eden ve sıkıştırmayı gerçekleştiren bileşendir. Daha büyük bir pabuç, daha geniş bir alanı kaplamanıza olanak tanır, ancak ayakkabı boyutu arttıkça makineyi kontrol etmek daha zor olma eğilimindedir.

Uygulamalarınız için uygun tokmak motoru boyutunu ve tipini de belirlemelisiniz. Mevcut seçenekler arasında iki zamanlı ve dört zamanlı versiyonlar bulunur. 

İki silindirli olarak da bilinen iki zamanlı bir motorda daha az hareketli parça bulunur, bu da makinenin çalışmasını ve önleyici bakım gereksinimlerini basitleştirir. Birçok kullanıcı için en büyük dezavantaj, daha düşük tork potansiyelidir, bu da motorun daha az güç üreteceği anlamına gelir. Yakıt ekonomisi de iki zamanlı tokmakla ilgili bir sorun olabilir.

Dört zamanlı bir tokmak, daha zorlu sıkıştırma görevleri için faydalı olan daha fazla güç potansiyeli sunar. Bu makineler daha fazla hareketli parçaya ve bileşene sahiptir, bu da ağırlıklarını ve bakım miktarını artırır. Ayrıca daha fazla titreşim üreterek ekipmanın kontrol edilmesini zorlaştırırlar. Yakıt ekonomisi iki zamanlı bir modelden daha iyidir ve daha az zararlı emisyon vardır. 

Hangi Boyutta Rulo Kiralamalıyım?

Tam boyutlu silindirler birden fazla tip ve boyut varyasyonunda mevcuttur. Sıkıştırmanız gereken alanın boyutları öncelikli olarak göz önünde bulundurulması gereken bir husustur. Daha büyük bir şantiyede çalışıyorsanız, binilebilir bir model, daha kısa sürede daha fazla yol kaplamanızı sağlayarak üretkenliği artıracaktır. Arkadan çekmeli ünite, daha dar alanlar için veya daha fazla sıkıştırma hassasiyeti ve kontrolüne ihtiyaç duyduğunuzda idealdir. 

Ayrıca tek tamburlu ve daha büyük tandem tamburlu silindirler arasında seçim yapabilirsiniz. İlki, önde bir tambura ve arkada özel olarak tasarlanmış lastiklere sahiptir, bu da daha fazla kontrol ve hemen hemen her yüzey türünü geçme yeteneği sağlar. İkincisi, daha fazla güç ve daha hızlı sıkıştırma sonuçları için önde ve arkada bir tambura sahiptir. Bununla birlikte, lastiklerin olmaması, makinenin çekişini ve dengesini sınırlar. 

Cat Rentals℠ Seçim Sürecinizde Rehberlik Edebilir

İster hangi boyutta kompaktör kiralayacağınıza karar vermeye çalışıyor olun, ister doğru tokmak veya silindiri seçmek için yardıma ihtiyacınız olsun, Cat Rentals'daki uzmanlar sizi doğru yöne yönlendirebilir. Kapsamlı sıkıştırma ekipmanı kategorimiz , önde gelen üreticilerin geniş bir ürün yelpazesini kapsar ve olağanüstü kalite, performans ve güvenilirlik sağlar. Kiralama hizmetlerimizin çoğu, benzersiz şantiye gereksinimlerinizi karşılamak için birden fazla boyutta mevcuttur.

Bizi 1-800-RENT-CAT numaralı telefondan arayın veya bugün hızlı bir fiyat teklifi istemek için çevrimiçi olarak bizimle iletişime geçin.

Yakınınızdaki kiralık cat evlerini bulun
Hızlı fiyat teklifi alın
Şununla paylaş
FacebookLinkedInXWhatsApp