建筑信息模型:终极指南
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

建筑信息模型 (BIM) 是一项主要技术,它已经改变了专业人士开展业务的多种方式。如果您的公司确实在建筑、制造、项目管理和翻新等物理位置进行地图绘制和规划,BIM 可以提供帮助。尽管 BIM 越来越受欢迎并得到广泛使用,但许多公司仍然相当不了解 BIM 是什么以及它如何帮助他们。

要利用 BIM 的诸多优势,您应该了解它是什么及其历史。此外,了解谁使用它以及有效使用它的优势也至关重要。

获取快速报价
什么是 BIM?

BIM 是指以数字方式表示结构物理和功能特征的过程。它利用软件来创建和管理设施的数据。此数据通常采用专有格式。借助 BIM,您还可以共享信息,帮助公司就设施的整个生命周期做出决策。

如今,许多组织使用 BIM 软件来帮助规划、设计和建造各行各业的设施。您可以找到协助建设工业、教育、医疗保健和商业设施的 BIM 软件。

在设计过程开始时,团队将使用 BIM 软件构建结构的数字模型。这个虚拟模型就位后,它就会被发送给所有者或其他相关方进行审查。模型获得批准后,将交付给承包商和分包商。

施工完成后,设施运营商和管理人员可以使用 BIM 模型来协助日常运营和维护。除了最初输入模型以辅助构建的数据外,您还可以向软件添加更多数据。这些数据可以在多个学科中输入,这意味着您可以密切关注工厂的所有区域。通过如此轻松地访问数据,您可以减少丢失信息的机会,并可以发现效率低下的情况。

BIM 的历史

尽管 BIM 正在迅速成为构建结构的标准,但它并不总是存在。在相当长的一段时间里,公司使用 2D 图纸来设计结构并知道如何正确建造设施。这种方法更耗时,并且无法提供建筑物的深入表示。

BIM 的想法起源于 1960 年代,当时技术还没有将其变为现实。当时,创新者形成了一种想法,即人们使用软件和计算机来表示结构的技术规格和设计。他们希望能够利用这项潜在技术来快速调整和定制设计。

遗憾的是,当时的技术能力阻碍了创新理念的诞生。例如,用于帮助将对象的视觉表示传输到计算机显示器上的图形用户界面 (GUI) 非常新。一开始,GUI 无法以有意义的方式表示模型。

1975 年,建筑专家查尔斯·伊士曼 (Charles Eastman) 发表了一篇论文 ,描述了类似于现代 BIM 的系统 ,这是最早的重要进展点之一。在这篇论文中,他讨论了将独特的几何对象链接起来制作一个项目,这将使观众能够从多个角度查看模型。他还提出,要使系统正常工作,您需要拥有一个庞大的数据库来存储项目的所有组件。

在他的研究基础上,他构建了一个他称之为“建筑描述系统”的系统,类似于今天的 BIM。这种建筑描述系统创造了历史,因为它是第一种可以识别可以检索并应用于模型的单个库元素的软件。

“建筑信息模型”一词直到 1992 年一篇论文首次使用它时才出现。这个术语还需要 10 年才能流行起来。2002 年,欧特克发布了一份标题为“建筑信息模型”的白皮书。从那时起,许多软件供应商开始定期使用该术语,因为他们试图打入该领域。

白皮书发布后,宾利和 Graphisoft 等更多公司开始使用建筑信息模型作为标准术语,以数字方式表示建筑过程。如今,BIM 不断发展,您可以在市场上找到许多不同的选择。

传统建模系统和 BIM 有什么区别?

更传统的建模系统使用二维图纸来设计建筑物。这种二维方面与 BIM 有很大不同。当今的 BIM 软件在其建筑设计过程中至少会使用三个空间维度。这些主要的空间维度是高度、宽度和深度。

除了这三个维度之外,您还可以合并项目的其他方面,例如成本和时间。与传统建模不同,可与 BIM 一起使用的许多维度和属性可以表示项目中的空间关系。您甚至可以使用 BIM 来表示建筑组件、地理和照明的细节。

除了 BIM 和 2D 图纸之间的区别外,BIM 还与计算机辅助设计 (CAD) 区分开来。从历史上看,这些设计一直是工程师、施工团队、设计师和建筑师在建筑过程中使用的物理计划的数字版本。CAD 比物理图纸更上一层楼,因为它们可以更轻松地共享、复制和编辑,但它们仍然达不到 BIM。

尽管 CAD 中显示的信息和数据是数字化的,但它仍然只是数字图纸。数字绘图是一种冻结格式,存在许多效率问题。不同的团队需要能够以不同的方式访问项目不同点的设计和结构信息。

使用标准 CAD,用户必须使用初始建筑示意图为平面图的每个部分单独创建图形。如果进行了任何更改,则必须手动输入并交叉检查,以确保一切都一致且准确。这种手动输入和更改非常耗时,并且会使项目容易出错。

与标准 CAD 不同,BIM 旨在实现不同团队和专业之间的轻松协作。用户可以轻松地将新信息输入到软件中,各个团队的所有成员都了解这些变化。关注编辑要简单得多,并为所有团队提供单一来源以保持在同一页面上。

谁使用 BIM?

BIM 与设计设施最相关,但也可以用于与设计无关的多种操作。例如,建筑公司需要更快地完成项目,即使他们预算严格、时间表短且员工很少。为了让团队在满足客户期望的适当时间范围内完成工作,他们应该高度协调。使用 BIM,团队可以发现项目中任何可能降低生产力的冲突。

各行各业拥有维护和管理设施的团队也使用 BIM。该软件可以为用户提供他们负责的设施复杂运作的数据和可视化。有了这些数据,团队成员可以就他们的设施做出更明智的决策,随着时间的推移,他们可能会节省资金。

由于您可以找到建筑、运营和设计中使用的 BIM,因此它是当今最受欢迎的技术之一。因此,您的公司可能会从使用 BIM 中受益。

为什么 BIM 很重要?

公司需要使用 BIM 的原因有很多。例如,建筑业是数字化程度最低的行业之一。借助 BIM,建筑公司可以将数字化引入其运营,并利用使用它带来的许多优势。通过 BIM,建筑公司可以通过更好地安排团队来减少在项目上花费的时间。它还可以帮助可视化组件,并为公司提供在流程早期进行设计更改的选项,从而防止将来出现问题。

任何设施和建筑数字化缓慢的行业都可以从使用 BIM 中受益。通过数字化您的项目,您可以减少筛选实体计划或搜索放错地方的信息的需要。数字化还可以确保您的整个团队尽快了解任何变化。

BIM 影响的一些主要领域包括项目安全、调度和投资回报。安全、速度和金钱对于您公司的成功至关重要,并使 BIM 变得非常有价值。详细了解这些使 BIM 对公司成功至关重要的重要组成部分:

  • 更高的投资回报率: 通过利用 BIM,公司可以降低材料成本并更快地完成项目。降低成本和加快项目速度的结果是更高的投资回报率。公司可以降低完成项目所花费的资金。通过更快地完成项目,建筑公司可以通过在一年内承接更多的客户和项目来增加收入。
  • 提高项目安全性: 借助 BIM 提供的数据,您可以在开始施工之前识别危险。通过在施工开始前了解问题区域,您可以在它们减慢施工过程或产生不符合法规的结构之前修复它们。
  • 更快完成项目: 建筑行业的一个常见问题是建筑项目(尤其是大型项目)超时。事实上,麦肯锡的一项研究发现,大型建筑项目通常 比原计划多花费 20%。通过使用BIM,公司可以更好地协调施工工作并坚持原有计划。它甚至可以比预计结束日期更快地完成项目。
使用 BIM 进行设计和施工的步骤是什么?

许多公司在使用 BIM 设计和建造设施时遵循一个四步流程。该软件可以从最初的设计阶段到已完成项目的维护使用。BIM 使公司能够更好地控制结构创建的每一步,确保更准确、更高效的建筑过程。

详细了解 BIM 如何协助完成以下施工过程的四个步骤:

1. 建模

建筑师和设计团队将使用 BIM 协助制作拟议结构的详细 3D 模型。由于这是第一步,工人可以尝试不同的设计,看看什么最符合客户的愿景。他们还可以在发送设计之前使用该软件来识别错误或潜在挑战。

2. 工作流程

设计完成后,它会发送给更多团队。数据和其他相关项目信息将存储在公司中的每个人都可以访问的位置。通常,BIM 会将数据保存在云端以便于访问。只要团队成员拥有适当的安全权限,无论他们身在何处,都可以连接到服务器。

在工作流程阶段,可以制定更详细的计划,以确保项目在施工开始后顺利进行。设计团队通常会使用此阶段来做出有关空间规划、施工时间估算、材料、成本估算、参数化建模以及与光和能量相关的分析的决策。利用从这些决策中收集的所有数据,团队可以制定一个工作流程,以确保项目以最高效的速度工作。

3. 建筑

一旦确定了设计和工作流程,承包商就可以开始施工过程。在构建结构时,他们可以返回 BIM 工作流程和模型,以确保他们遵守计划。

除了使用 BIM 保持同步之外,施工经理和其他团队经理还可以访问该软件来对项目进行更改。即使是最周密的计划也可能需要调整,BIM 软件使团队能够在集中位置查看所有项目修订。使用该软件,每个人都会知道工作流程或结构何时发生变化。

4. 移交

施工完成后,流程的最后一步是将 BIM 信息移交给设施经理或客户。建模中的数据可以帮助他们以更低的成本更高效地运营设施。当他们想要维修或想要翻新结构时,它还可以为他们提供帮助。

BIM 在建筑业中的优势

1. 更准确的成本评估

虽然 BIM 软件会带来一些成本,但它可用于降低您的总体成本。许多程序都包括项目估算器,可以评估您的材料和运营成本。当今最流行的项目估算器形式之一是 5D BIM,这是一种基于模型的成本评估。该软件可以轻松实现成本评估和评估的自动化,使员工能够专注于发现、在降低成本的同时实现价值最大化的方法。

2. 更好的团队合作和沟通

BIM 的最大优势之一是它能够连接团队并让他们保持一致。必须比较物理计划并花时间向员工传达变化的日子已经一去不复返了。相反,许多 BIM 程序允许团队成员在一个易于使用的位置与项目的各个方面进行交互。

BIM 软件在团队之间无缝分发信息,帮助所有项目利益相关者了解添加到项目中的任何更改或数据。它始终保持项目信息更新的部分能力是软件内置的云可访问性。此外,BIM 软件通常可以从移动设备访问,允许用户实时提供更新并更有效地团队工作。

3. 更好的项目可视化

在规划阶段,可视化结构的能力至关重要。您可以使用 3D 可视化和模拟工具来创建已完成结构外观的数字表示。这些表示对设计师和客户都有帮助。设计师可以应对挑战并开发令人惊叹的设施,而客户则可以看到设计是否符合他们的期望。

团队成员还可以使用 3D 可视化来降低风险并在问题出现之前消除问题。通过检查计划中的错误,可以在施工开始后降低成本高昂的更改或耗时的修复。

4. 加快项目周期

有了 BIM,您可以制定更高效的项目进度表,帮助您的团队保持正轨以实现目标里程碑。存储在程序中的数据和 BIM 提供的工具还可以帮助确保您有准确的时间估计,从而更好地安排时间。更准确的估算,再加上在施工阶段开始之前发现错误的能力,通常可以更快地完成项目。

BIM 有助于更快地完成项目的另一个方面是该软件能够修改系统中的计划,并在所有团队中轻松查看更改。这种对任何项目修订的高度认识可以使团队相互合作,而不是因为新元素没有得到很好的沟通而变得不同步。BIM 促进了改进的协作,提高了公司按时完成项目并提前完成项目的机会。

5. 工作现场更安全

建筑工地可能是一个危险的工作场所,尤其是在您的团队没有足够的信息来发现威胁的情况下。BIM 工具可以通过识别危险区域来帮助您的团队,让您在有人受伤或项目受阻之前采取行动减轻危险区域。

6. 降低开支

BIM 的另一个主要好处是它能够降低公司的开支。您可以避免因项目受挫或未使用的材料而产生的成本。您还可以通过更快地完成工作并设置时间表来减少项目的劳动力支出,以确保不会因沟通不畅而浪费时间。该软件具有更高的安全性和预测能力,还可以帮助您降低遇到意外成本的风险。

7. 优越的结构

借助 BIM 提供的所有数据,您可以生产更高质量的结构。设计工具允许您创建同步良好的模型,帮助您更轻松地发现错误并满足客户的愿景。BIM 使您可以更好地控制项目生命周期的各个方面,从而帮助您生产更高质量的结构。您还可以将更好的设计美学融入项目中,例如确保自然光以有吸引力的方式流过结构。

获取快速报价
规划建设项目?选择 Cat Rentals℠

有效建设项目的一个关键要素是根据您的项目要求使用合适的设备。BIM 工作流程阶段的一部分是选择合适的机械。对于寻找重型机械的公司来说,Cat Rentals℠ 是一个绝佳的选择。我们的设备处于行业领先地位,可提供您正确完成工作所需的性能和动力。凭借我们庞大的库存和经销商网络,您一定会满意地离开。

浏览我们的 Cat 租赁设备库存,选择满足您需求的理想机器。如果您有任何疑问,请联系您当地的分支机构与代表交谈。

查找您附近的 Cat 租赁服务
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置