建造需要多长时间:房屋、公寓等

分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

对于想要留住客户并在所在地区建立良好声誉的公司来说,按时完成房屋、公寓和商业建筑至关重要。了解建造住宅项目所需的平均时间可以帮助公司将自己与行业其他同类公司进行比较,并设定在竞争中领先地位的目标。

承担这些任务的公司可能有兴趣更多地了解项目完成通常需要多长时间以及经常减慢项目速度的因素。公司了解他们可以实施的实践以更快地完成项目也很有帮助。

跳转到某个部分:

盖房子需要多长时间?

获取快速报价

房屋的建造时间会根据项目要求和正在建造的房屋类型而有所不同。但是,人口普查局提供的一些平均值可以让您了解完成家庭项目需要多长时间。在人口普查局的 2019 年建筑调查中,他们发现,平均而言,建造一栋单户住宅大约需要七个月的时间。

在这项调查中,人口普查局区分了为出售而建造的房屋(也称为生产房屋)和承包商建造的房屋(有时称为定制房屋)。生产房屋是一种设计为根据同一计划多次建造的房屋。您经常会在大型建筑商开发的社区看到生产房屋。相比之下,定制住宅是从头开始建造的房屋,具有独特的设计。与生产房屋不同,买家对定制房屋的设计和建造有大量意见。

鉴于生产房屋的可复制性,它们通常在定制房屋之前完成也就不足为奇了。2019 年,生产房屋平均建造时间为 6.1 个月。同期,人口普查局发现,定制住宅平均需要 8.9 个月才能完工。

施工所在的地区也会影响项目的施工时间。人口普查局发现,东北部的平均施工时间为 11.1 个月,而南方地区的平均施工时间仅为 6.1 个月。中间是西部和中西部,平均建造时间均为 7.7 个月。

建造模块化住宅需要多长时间?

模块化住宅的建造速度甚至比生产和定制住宅更快。这是一种在交付到现场之前在工厂建造的房屋。一旦房子在工厂建成,就会被送到建造工地,由建筑商在那里组装。

必须区分模块化房屋不是活动房屋或移动房屋。移动房屋和活动房屋设计为可移动,而模块化房屋在放置在预定地点后保持原样。因此,活动房屋和移动房屋不会放置在永久地基上,而模块化房屋则安装在其上。

模块化房屋的时间表因制造商而异。准备土地场地、建造地基和建造模块可能只需六周时间。这些零件完成后,安装和设置模块可能需要短至四个星期的时间。总的来说,建造和安装模块化房屋只需两个半月的时间。

但是,买方可能需要六到九周的时间才能购买土地并在流程开始时获得所需的许可证。另一个可能增加建造时间的领域是买家选择设计模块化房屋或对其进行更改,而不是选择预先设计的选项。模块化住宅的设计过程最终可能需要 12 周的时间。对于那些使用股票期权的人,设计过程会立即完成。

当您考虑购买计划和获得股票期权许可的最短时间时,从头到尾建造模块化住宅所需的总时间可能约为四个月。

盖公寓需要多长时间?

在他们的研究中,人口普查局跟踪了从头到尾完成一栋拥有两个或更多单元的建筑所需的平均时间。2019 年,多单元建筑平均需要 15.4 个月才能 完工 。对于那些希望建造公寓的人来说,这个广泛的平均值可能不是最有说服力的统计数据,因为建造时间增加,平均而言,建筑物建设中包含的单元越多。

对于拥有两到四个单元的小型建筑,平均完工时间为 12.6 个月。拥有 5 到 9 个单元的建筑需要 14.6 个月才能完成。建造 10 至 19 个单元的结构时,平均需要 16.4 个月。最后,拥有 20 个或更多单元的建筑物平均需要 17.2 个月才能完工。与房屋建筑一样,建造公寓的地区可以增加或减少平均完工时间。

建造商业建筑需要多长时间?

商业建筑项目的长度可能会有很大差异,具体取决于建筑物的大小、位置和应用。商业建筑项目的例子可能包括:

  • 医院
  • 购物中心
  • 学校
  • 体育场馆
  • 仓库
  • 酒店
  • 办事处

与住宅建筑相比,商业建筑可能更复杂,并且可能需要更长的建造时间。例如,根据世界数据库的数据, 在美国建造一个仓库 平均需要 81 天。即使有时间表估计,每个项目也有影响其长度的独特因素。

什么会影响建筑物的时间表?

有一些常见因素可能会延迟构建过程。其中一些因素是无法控制的,但您可以预测其中许多因素并采取措施管理它们。通过了解影响建筑物施工时间的常见因素,您可以更好地安排项目并防止放缓。

以下是经常减缓建筑物施工速度的一些常见因素:

  • 土壤类型: 在一块土地上建造房屋或公寓时,将放置地基的土壤类型将影响时间表。如果您在优质土壤上建造,您的地基可能很简单,不需要任何特殊的施工实践。如果土壤条件不理想,房屋的时间表可能会减慢,因为可能需要绘制特殊的地基然后建造。
  • 场地排版: 在建造项目之前,建筑师和设计团队必须考虑地形条件。他们将寻找地面条件、场地坡度和雨水径流。如果存在具有挑战性的条件,例如陡坡、地面障碍物和建筑工地雨水径流增加,施工时间可能会增加。
  • 环境危险: 根据建筑工地的位置,您可能需要应对某些环境危险。例如,如果一家公司在容易发生洪水或地震的地区建造设施,他们将不得不安装特殊功能以确保建筑物的安全。建造额外的结构部件来更好地保护设施免受环境危险,可以使施工过程更长。
  • 承包商技能: 缺乏经验的承包商可能更容易犯错误并从事低效的做法。经验丰富的承包商通常可以提高建筑物的施工速度并减少可能减慢项目速度的错误。
  • 天气: 可能延迟构建时间的不可控因素之一是天气。例如,如果您正在铺设混凝土,您不希望出现大量降水或温度的剧烈变化。混凝土需要在暴露于冰冻温度之前硬化,而框架需要在干燥时完成。暴雨或突然的冰冻条件可能会严重延迟项目。
  • 业主决定: 有时在设计和施工过程中,业主可能会改变对建筑物建造的看法。当业主在建造过程已经开始后要求进行重大更改时,可能会严重延迟施工时间表。虽然变化对于项目的整体质量和业主的满意度来说可能是一件好事,但任何建筑公司和业主都可能预期这些变化会延迟项目。
  • 劳动力可用性: 如果在面临分包商或劳动力短缺的地区建造房屋,公司可能没有足够的员工来快速完成工作。由于更多的工人通常意味着更快的建造时间,因此劳动力的减少通常会减慢完工速度。当房地产市场蓬勃发展并且建造房屋的需求更高时,也可能发生劳动力短缺。
  • 缺乏适当的设备和用品: 当施工团队必须使用容易损坏的过时设备时,建造时间可能会受到影响。不得不修理设备或使用无法有效处理工作的机器可能会显着减慢项目速度。供应短缺还会减慢建造过程,因为公司需要等待合适的设备。

如何缩短建造时间?

缩短建筑物的施工时间可以让您的公司承接更多项目,提高客户满意度并提高盈利能力。当您的公司希望减少构建时间时,您可以采取一些措施来帮助您更快地完成项目。查看以下一些缩短建造时间的重要提示:

1. 制定合理的时间表

在建设项目开始之前,制定一个可实现的时间表至关重要,以使您的团队保持正轨并为他们提供合理的目标来实现。有时,公司认为,设定过于雄心勃勃的时间表——例如,当他们知道建筑物应该需要七个月的时间时,却安排五个月的工作——会让他们的员工工作得更快,更快地完成项目。这种方法实际上会导致项目花费更长的时间。无法实现的目标可能会导致您的员工士气低落,并因分配给他们的工作量而不知所措。以极快的速度工作也会导致工作马虎和设备损坏。

制定合理的时间表的好处在于它可以防止工作过快的危险。它还可以帮助员工实现目标并在整个项目中保持高昂的士气。为了让您的公司制定切合实际的时间表,获得不同团队的意见并了解他们的限制至关重要。最后,当目标现实而不是雄心勃勃时,团队更有可能比原计划更快地完成项目。

2. 不断更新建筑物的状态

在住宅或公寓楼建设期间,您可以通过让您的团队提供有关项目的每日更新来提高项目的速度。一天结束时,您的现场团队成员可以穿过建筑物并记录其状态。这些备注应该随时可供经理使用,以便他们了解其工作人员何时需要到达工作现场以按时完成项目。

状态更新还可以减少项目停机时间,并确保在需要时立即配备合适的工作人员。此外,保持项目状态更新并分发给项目的关键成员可以促进更大的协作。通过鼓励不同团队之间进行更多合作,您可以降低因沟通不畅而导致停机的机会。

3. 记录空屋天数

空屋天是指建筑物中没有任何工人的日子。在空屋的日子里,您的项目现场不会发生任何生产性的事情。这种缺乏生产力会减慢项目速度,并且如果这些日子不受控制,可能会延长时间表。记录空屋天数可以让您发现模式并跟踪有多少天过去了,而没有做任何工作。有了这些信息,您可以确定为什么您有空屋天,并采取行动减少它们。

4. 跟踪所有在建项目的进度

建筑公司经常同时建造多个不同的房屋。监控所有在建项目是确保项目步入正轨的最重要的行动之一。正在建造多个住房项目的公司通常更关注即将完工的建筑,尤其是当这些项目落后时。这种过度关注可能会导致早期阶段的项目被降低优先级。因此,许多处于早期阶段的项目最终落后于计划,而公司正在赶上后期阶段的项目。

为了防止这种情况发生在您的公司身上,最好生成一份每周报告来显示您所有项目的进度。您可以对此报告进行颜色编码,以显示哪些项目按计划运行,哪些项目滞后几天,哪些项目严重滞后。

在与主管的每周会议上,您可以仔细检查报告并确保他们关注所有家庭,而不是为后期项目过度纠正过多的资源或人员。在报告中,您的团队可以看到任何落后的早期或中期项目,并根据需要进行纠正以使其重回正轨。

5. 实施无延迟变更政策

减慢建筑公司速度的主要因素之一是购房者在施工过程开始后不断要求更改。这些变化可能会使项目和公司正在处理的其他建筑物花费比原计划的时间更长。

虽然预计项目会发生变化——尤其是在建设的早期阶段——但公司最好制定防止后期变更的政策。一些公司可能认为他们需要允许这些更改才能让买家满意,但它们可能会损害其他客户关系。例如,持续对项目进行更改最终可能会推迟其他项目,导致这些买家不满意。

为确保为买家提供一致、快速的施工流程,您可以实施一项政策,防止买家在施工时间表的某个时间点请求更改项目。您可能还需要确保买家在您的公司同意开始施工之前完成了他们对房屋的所有选择。

6. 监控人员

在施工过程中,您可能需要考虑工作人员的规模以及他们所从事的做法。一些承包商会定期承担超出他们能力范围的工作,并将太小的工作人员派往工作现场。当承包商没有足够的工作人员来高效完成工作时,项目可能会被推迟。监控工作人员规模有助于公司发现可能无法履行协议的承包商。有了这些信息,您的公司可以雇用更可靠的承包商,并确保您的承包商向工地派出适当规模的工作人员。

为了弥补较小的工作人员,承包商还可以聘请分包商为他们完成工作。雇用分包商的决定也会减慢项目的速度。许多分包商对项目的了解不够深入,无法顺利完成工作,也无法以省时的方式完成工作。跟踪承包商的招聘实践可以帮助您限制使用的分包商数量,并确保您的项目获得高质量的工人。

7. 选择质量更好的建筑设备

提高建筑项目速度的最佳方法之一是确保您与经验丰富的建筑设备供应商合作。通过该供应商,您可以选择经过更新且具备相应能力的设备来满足项目需求。

经过更新或维护良好的设备可帮助您避免将时间花时间修理机器或更换故障的机器。新机器不需要维修的可能性大大降低,帮助您的项目按计划进行,而无需停机进行维护。维护良好的旧机器也不太可能需要维修,并为您提供实现项目目标所需的可靠性。

您可以通过选择能够以最有效的方式处理任务的设备来使您的项目取得成功。例如,设计用于运输材料的机械必须具有足够高的负载能力才能有效地完成其任务。通过选择具有项目所需功能和规格的设备,您可以减少由于设备无法快速完成工作而导致项目放缓的可能性。

选择 Cat Rentals℠ 满足您的设备需求

您是否正在为您的下一个建筑项目寻找高质量的设备?Cat Rentals 提供满足您需求的方案。我们为您的建筑项目的每个阶段提供深受全球公司信赖的高质量 Cat 设备。我们的租赁让您可以灵活地在需要时使用性能卓越的设备,并在项目需求发生变化时归还。

立即 浏览 我们的库存,找到符合您项目目标的设备。如果您有任何疑问, 请联系您当地的代理商 或索取 快速报价。

查找您附近的 Cat 租赁服务
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp