建筑行业的变化与进步
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置

在过去的一个世纪里,信息和技术的进步使我们从体力劳动转向了影响现代社会每一个角落的全自动化过程。建筑行业也不例外。经济部门现在正在采用现代技术,通过许多进步来提高效率和盈利能力。

住宅、商业和工业建筑占美国经济的很大一部分。道路、机场和海洋设施等民用建筑也为国家经济健康做出了贡献。

由于建筑业是我们经济生态系统的重要组成部分,因此建筑行业的发展至关重要,这样才能继续蓬勃发展。建筑行业 发生变化、进步和 趋势是因为需要更高效、更经济、更安全地建设基础设施。建筑行业近期的许多变化都来自材料和劳动力的改进,但最重要的进步是信息和数据的结果,这使得 技术创新 蓬勃发展。以下是推动建筑行业发展的十项变化。

跳转到一个部分:

1. 全面计算机化

计算技术使所有类型的建筑业都发生了巨大的变化和进步。无论是独栋住宅还是州际公路,计算机都能为现代建筑的方方面面提供帮助。从用于设计项目的系统到用于构建项目的机器,现在某个地方都涉及到计算机。

建筑行业在 20 世纪 80 年代开始使用计算机。十年后,大多数建筑公司都拥有某种办公计算机系统,无论是用于估算成本、核算工资还是与客户、供应商和工程师等专业人员进行沟通。许多建筑公司很快意识到计算机提供的营销力量,并转向网站作为他们的主要广告平台。

但早在建筑公司转向计算机之前,他们的材料供应商和设备制造商就远远领先于他们。工具公司使用计算机电源制造无绳设备。重型设备制造商意识到,一旦通过微芯片进行控制,他们的控制和监控系统就会变得非常先进。看看计算机将在未来几十年为建筑业做些什么,这将是一件很有趣的事情。

2. 即时沟通

计算机化不仅影响了建筑材料和设备的改进。计算机通过实现即时和无缝的集成通信,推动了建筑业的发展。智能手机现在已成为每个工作现场随处可见的手动工具。定制的应用程序允许项目的所有参与者之间相互联系,这在十年前是不可能的。网络和基于云的通信为施工经理及其业务客户提供了不可估量的效率。计算机化通信设备的准确性和即时性极大地推动了建筑业的发展。

在许多方面,数字通信比中断项目流量的不必要的电话更有效。虚拟会议是建筑沟通领域的另一项极其高效的进步,可以进行国际项目协调。团队沟通程序和其他软件平台是重要的进步,可让施工团队中的每个人都轻松快速地进行沟通。

3. 计算机辅助设计 (CAD)

建筑行业的变化和进步不仅发生在传播和管理部门。该行业在业务的设计端也发生了革命性的变化。手绘和蓝图施工方案早已不复存在。取而代之的是变得越来越复杂的计算机辅助设计 (CAD) 程序。

建筑业的突破性进步之一是建筑信息模型 (BIM) 流程。这个过程是设计-建造方法的整体方法,改变了行业的商业模式。借助 BIM 技术,可以在计算机软件上设计整个项目,并在挖掘机扰乱泥土或建筑起重机吊起钢材之前虚拟构建。

BIM 允许参与项目的每个人在项目建成之前参与其中。然后,他们能够在整个物理建筑过程中做出贡献。这个过程是建筑领域的一个真正的突破,因为贡献者在许多错误发生之前就及时发现了它们。供应链中的每个人——从设计师到供应商——都可以在数字世界中找到更好的施工方法并建议替代材料。

在计算机屏幕上设计和虚拟构建项目提供了“分层”功能。此功能意味着建筑物的每个部件或阶段都被设置为单独的实体,这些实体分层在一起形成整个项目。关于每一层的所有信息都是预先确定的,这消除了利益相关者不知道另一个利益相关者的角色和贡献是什么时发生的猜测。

分层和沉浸式可视化是 BIM 的重要组成部分,因为它们为增加沟通和协作开辟了道路。BIM 是一个复杂的程序,它允许所有利益相关者在项目发生之前看到项目,他们可以就如何使其更好、更安全提供意见。除了传统的高度、宽度和长度因素外,BIM 流程还允许您预测第四、第五、第六和第七维度——时间、金钱、可持续性和预算。所有这些尺寸都是每个建筑企业的关键组成部分。

总体而言,BIM 可以带来更好的设计、改进的施工方法和更大的项目成功。这对参与业务的每个人来说都是双赢的。

4. 三维 (3-D) 打印

3D 打印是当今整个建筑领域正在发生的一项令人着迷的变化和进步。3D 打印机曾经被认为是科幻小说中的一项发明,现在正在全国各地的工厂和建筑工地努力制造材料、工具和机械零件。3D 打印的光明未来似乎没有尽头,而且它还处于起步阶段。

“增材制造”是 3D 打印的行业术语。它是将数字程序文件中的零件或组件构建为三维对象的过程。3D 打印涉及薄材料层,可创建物体的精确十字形图并将它们制造成完整的实体。

建筑材料和施工方法并不是通过 3D 打印技术发现的唯一进步。橡树冰箱国家实验室的一个团队使用三个主要的 3D 打印部件建造了一台挖掘机 。它们是挖掘机的控制斗杆、热交换器以及操作员乘坐的驾驶室。印刷材料包括用于斗杆的钢材、用于热交换器的铝材和用于驾驶室的碳纤维增强 ABS 塑料。

在许多方面,3D 打印过程就像制造胶合板和单板层压木材 (LVL)。打印机设置的多层层像胶合木梁一样粘合,这些胶合木梁已经在木框架建筑行业使用了数十年。当今的 3D 层压技术使用更先进的材料,如碳纤维和高强度金属。

通过 3D 打印预制建筑构件将加快施工进度。更快的时间安排意味着更快的建造阶段和更低的成本。随着 3D 打印背后的技术不断进步,该工艺应该变得更加经济,这使得这一进步更具吸引力。

3D 打印工艺只是建筑行业下一代进步的一部分。人工智能 (AI)、机型学习 (ML)、虚拟现实 (VR) 和增强现实 (Arrangement) 等高科技领域正在取得巨大进步。这项未来技术现在已经出现,它正在为自主设备铺平道路。

5. 自主和机器人设备

高科技进步为建筑设备操作员带来了极大的优势。许多类型的重型设备都具有符合人机工程学设计的控制装置,例如操纵手柄,以及具有过滤空调装置等环境舒适性的工作驾驶室。这些进步提供了更安全、更健康的工作场所。然而,技术变革最终可能会取代设备操作员,并将他们转变为机器人和自主设备的主管。

无人机飞过并盘旋在工作现场上空不是明天的事情。这项技术现在已经可用,无人机在建筑机器人领域并不孤单。派遣遥控无人机在高处、偏远或危险地点检查工作可节省大量时间,并降低人类工人面临的风险。无人机还可以进行航空测量,并协助完成从估算到批准施工阶段的每项任务。

建筑工地机器人在地面和空中进行。自主建筑设备使人力能够做机器可以做得更好的重复性任务以外的其他事情。例如,机器人挖掘机具有带 GPS 导航的远程监视器系统,以及可根据严格的现场条件自动调整的压路机。自动化现在还扩展到模块化和预制建筑技术。

6. 模块化和预制施工技术

通过模块化和预制技术制造和组装建筑构件并不是什么新鲜事。在受控环境中建造构件是一种典型的施工方法。然而,预制和模块化方法已经取得了重大进步。

模块化和预制是有区别的。模块化是指在封闭环境中构建并运送到现场以构成大斗量单元一部分的部件的集合。预制是在异地制造部件的零件,而不是在项目所在地进行无效的建造。

模块化部件和预制技术充分利用了机器人和自主设备。由于他们的环境是受控的并且大部分是自动化的,因此来自工厂的建筑材料节省了大量的项目时间和大量成本。预制和模块化技术的进一步进步肯定会继续改变建筑行业,使其更加精简和经济。这些改进的一部分将在整个建筑行业实施绿色技术,以减少能源和燃料浪费。

7. 绿色建筑技术

虽然绿色环保的概念并不是什么新鲜事,但随着建筑行业的成熟并符合现代法规和消费者需求,以可持续性为导向的技术正在进步。绿色环保过去意味着减少、再利用和回收利用。虽然这种理念仍然存在于绿色运动中,但它包括高度先进的材料,如低碳排放燃料、可持续能源以及超强度钢和混凝土。

绿色建筑技术已经存在了一段时间。在 20 世纪后期,美国绿色建筑委员会 (USGBC) 制定了一个建筑评级系统,以促进负责任的设计理念,关注皮实性、公用事业、经济性和舒适度。他们将该计划 称为“能源与环境设计 领导力”(LEED),其成功远远超出了最初开发商的想象。

如今,LEED 认证已成为绿色卓越的标志。该全球计划规定了七个遵守级别,包括设计中的绿色原则、施工技术、节能材料、持续运营成本和保养要求。LEED 认证旨在帮助建筑运营商及其业主高效利用资源,并在建筑物的整个生命周期内对环境负责。

净零( 或称零能耗)是改变建筑行业的另一项进步。这些节能建筑的目标是在电气上独立于电网。它们通过太阳能技术等可再生能源产生内部电力。高度先进的绝缘层和玻璃材料也有助于减少能源消耗,并确保零能耗建筑成为地球上最环保、最可持续的建筑之一。

可持续建筑是项目所有者和管理者非常重视的责任。在可持续环境中工作可以降低长期运营费用。绿色建筑技术包括环境设计,例如使用自然光和气候控制源,以及使项目实现能源中和。

绿色技术不仅限于建筑设计和材料规格。许多重型设备制造商(如 Caterpillar)现在都采用绿色方法进行机械设计。一些绿色机械进步是由消费者驱动的,一些是对旨在减少碳排放的环境法规的回应。绿色技术现已成为重型设备制造的标准。

8. 重型设备技术

重型设备技术使建筑行业取得了一些最大的进步。挖掘机、滑移式装载机、装载机和推土机等现代建筑设备的设计和制造过程中融入了高度先进和高度技术的改进。自动化和机器人控制只是像 Caterpillar 这样的公司在当今和未来对机器实施的改进的一部分。

Tier IV 发动机和清洁柴油技术是帮助清洁建筑行业环境的两项进步。Tier IV 是环保署 (EPA) 的一项举措,旨在减少柴油发动机的碳排放。Caterpillar 已成为全球最大的重型建筑设备制造商,因此在当今的机器中采用了 Tier IV 和清洁柴油燃料技术,以推动未来的建筑行业发展。

重型设备技术的进步也改善了建筑行业的安全记录。建筑业最大的进步之一是工人安全,这体现在预防了事故的数量和众所周知的高风险建筑行业中伤害的减少。Caterpillar 坚定支持每一项与建筑相关的安全计划,并努力确保 Cat® 机械的安全功能 不断改进。

9. 安全技术

建筑行业最有利的变化是安全的进步。过去,建筑行业的工人在最低限度的安全要求下工作的情况并不少见。

幸运的是,建筑行业的态度已经从简单的安全合规转变为致力于确保同事安全的心态。因此,事故和伤害率逐年稳步下降,现在建筑工人和管理人员最关心安全已成为常态。

技术变革也有助于提高建筑工地的安全性。如今,重型建筑设备采用了运动传感和面部识别技术,可确保操作员和附近工人的安全。运动传感技术可提醒操作员注意附近的物体、建筑物或人员。面部识别技术可以识别操作员疲劳或分心的情况,并中断操作,直到可以安全继续操作。

10. 获得设备租赁

建筑行业的另一个重大进步是获得优质、可靠且技术先进的机械出租。借助 Cat Rentals℠ 等主要代理商网络,承包商和建筑公司现在可以在他们的处理拥有一整套最新设备的设备机群。建筑企业主发现,从短期和长期规划来看,租赁机械既高效又经济。

随着技术的进步,重型机械和建筑设备行业发生了重大变化。今天的机器具有高度精密的计算机化控制和驱动系统。Cat 的新设备在工程机械领域处于领先地位,其中大部分进步都是通过提高功率容量同时降低能耗消耗实现的。

Caterpillar 是制造建筑设备的绿色领导者。Cat 品牌机器的技术发展如此之快,以至于许多旧型号不具备与新型号相同的智能功能。

如今,许多建筑公司的所有者和经理发现租用 Cat 机械既方便又实用。Cat 租赁设备拥有建筑行业中首屈一指的最新技术和先进系统。其中包括一些当今最清洁的排放、最高的能源效率和最安全的技术。

出于上述及其他原因,建筑业利益相关者转而选择租赁 Cat 机械。领先的建筑商了解 Cat 设备的价值,长期以来,在全国各地辛勤工作的成千上万台 Cat 租赁机器已经证明了这一点。这些高价值的租赁在经济上是合理的。

租赁设备也是一种“先试后买”的便捷方式,让操作员在决定拥有设备之前先测试最新的设备技术。租赁有其明显的优势,随着时间的推移,随着越来越多的承包商寻求与值得信赖的供应商合作购买最新的重型机械,租赁市场只会继续扩大。

为什么要租赁建筑设备?

在快速发展的建筑行业中,技术变革正在改善市场。承包商有更多的选择和更多的支持来帮助他们提高生产率、盈利能力、可持续性和安全等关键指标。建筑公司现在可以通过利用建筑设备租赁来改善这些方面的业务。

下次您需要安全高效的建筑设备时,请考虑租赁建筑设备获得的以下主要好处:

  • 节约营运资金并改善现金流量
  • 利用最新的机械和最新的技术进步
  • 消除与租赁工程机械相关的保养成本
  • 通过可靠且维护良好的机器减少停机时间
  • 避免长期设备存储成本
  • 节省拖车和移动设备的运输成本
  • 随时随地使用各种专用机械
  • 通过勾销租赁设备获得税收优惠
  • 改善资产负债表的底线
致电 Cat Rentals 满足您的所有建筑设备需求

Cat Rentals 是满足您所有 建筑设备需求的一站式供应商。如需严肃解决临时情况,Cat Rentals 是忙碌世界中的便利去处。我们在全国范围内拥有 1,300 多个网点,我们提供数百种型号以满足您的需求。与广泛的代理商网络(例如 Cat Rentals)合作,可确保您始终找到适合作业的合适尺寸设备。

请放心,我们的 Cat 设备机群拥有现代化且技术最先进的机械,可在不断变化的建筑行业中找到这些机器。有关价值、服务和安全,请立即致电 1-800-RENT-CAT 联系 Cat Rentals。

查找您附近的 Cat 租赁设备
获取快速报价
分享给
FacebookLinkedInXWhatsApp

要共享此页面,您需要接受使用针对性 Cookie

Cookie 设置